自動化技術のエネルギー効率は現在、非常に重要な案件となっています。しかし、具体的にはどのような節約の可能性があるのでしょう?これは、鉛筆削りシステムによって示されます。このシステムでは、鉛筆は先をとがらされ、印刷され、充填ステーションに運ばれ、缶に詰められ、そして倉庫に移されます。このデモファクトリーの助けを借りて、エネルギー効率全体に関する質問に、明確かつ実用的に答えることができます。
長期的な視点を持つ家族経営の会社として、Festo は長年にわたり、自社だけでなくお客様とともに、全体的なエネルギー効率を重要視してきました。エンジニアリングから始まり、エネルギー効率の高い製品、システムの効率的な設計、"グリーン"生産という意味での機械やシステムの省エネ運用まで、常にバリューチェーン全体を視野に入れた事業を展開しています。
この 4 段階のアプローチに続いて、ビデオによる展示、Festo 製品とソリューションのインタラクティブな展示、持続可能なサービス、そして実績を積んだ確固たるトレーニングオファーのプレゼンテーションが行われます。これが示すのは、これらの領域は、それぞれが最適かつ経済的に、完全に調整された自動化ソリューションを見つけることに等しく貢献しているということです。21 世紀の課題に対する答えを見つけるための、好条件が整っています。ツアーの最初に示されるように、これは世紀をかけた挑戦です。特に、資源の不足、気候変動、エコロジカルフットプリントというキーワードと共に、これらの課題に向き合います。
空気圧、電気、空電複合という 3 種類のハンドリングシステムにより、ステーション 1 は、数年の稼働時間にわたるさまざまなサイクルタイムでの総所有コストを示しています。訪問者は、希望する償却期間を設定し、取得とエネルギーコストの観点から最も経済的な解決策を決定できます。
たとえば、駆動部の非常に近くに配置された分散バルブターミナルは、ステーション 2 にて意図的に圧縮空気を節約します。しかし、他にもはるかに多くの可能性あることは言うまでもありません。アニメーション画像では、11 の追加の節約オプションに関する情報を提供しています。最終エネルギー消費量の 30% を創出するドイツ産業部門では、未来はそのような対策にかかっています。
ステーション 3 は Festo Energy Saving Services に焦点を当てていますが、ステーション 4 は Festo Didactic のサービスについて説明しています。ここでは、理論と実践が持続可能な形で組み合わされています。なぜなら、知識は新しい解決策につながるからです。これが圧縮空気システムのコンプレッサーブロック内のエネルギー効率の高いスクリューコンプレッサーであるか、エネルギーバランスを一貫して改善するために使用できる制御コマンドであるかに関係なく。
これを明らかにしているのが、録音装置の存在です: 特殊な装置により、普通の聴力では工場では聞くことができない、圧縮空気の損失が聞こえるようになっています。Festo Energy Saving Services を使えば、極々小さな漏れも見つけることができます。これは、非常に興味深い節約のポテンシャルとなります。
「Experience Energy Efficiency」展では、Festo は、独自のイノベーション分野で実証されているように、顧客、サプライヤー、主要な研究機関、その他の企業と緊密に協力して常に新境地を開拓していることが強く印象に残ります。