• 製品
  • ダウンロード
  • Diagrams

研究室のプロセスに最適

完全なソリューション

PGVA を使用すると、作業を容易にする完全なソリューションが手に入ります。PGVA 正・負圧発生器にはコンプレッサ, フィルタリングを含む空気処理, バッファーストレージが統合されています。正圧と負圧は個別にまたは指定された値によって提供されます。

圧力・真空発生装置 PGVA-1

制御された圧力/真空の生成

正圧と負圧は統合されたコンプレッサ, バッファーストレージ, 圧力センサ, 比例バルブを備えた閉ループで生成されます。正圧と負圧は同じチャネルを介して出力に提供されます。通信インタフェースを使用すると, 統合された GUI またはコントロールを通じて希望の圧力レベルを指定できます。

液体の圧力制御によるハンドリング

バルブの開時間と正・負圧発生器 PGVA-1のアウトプットの正圧/負圧レベルを使用して、デジタルアウトプットで分注や吸引に必要な量を設定します。

圧力・真空発生装置 PGVA-2

定圧・真空発生

正圧と負圧の供給は出力の 2 つの独立したチャネルを介して確保されます。正圧と負圧レベルは事前に設定された固定値に基づいて生成されます。これにより、圧力/真空発生器内の調整可能な制御のための通信インタフェースが不要になります。確実に生成するには24 V の電源で十分です。

追加規定

比例圧力制御バルブ VEAB を使用すると、正確な正圧/負圧制御を実現できます。両方のチャンネルを同時に個別に調整できます。この構造は洗浄液の供給と汚染液の吸引を同時に行う必要があるすすぎ工程でよく使用されます。

ユーザーからの貴重な体験

研究室自動化システムの一部のメーカーはPGVA 正・負圧発生器を使用しています。オランダの MolGen 社はPGVA-1 による制御された正圧と負圧の生成を高く評価しています。PurePrep TTR の正・負圧発生器を使用します。このシステムはさらなる分子処理のために 1 時間あたり 320個の患者サンプルを準備します。このシステムは液体をサンプルボトルからディープウェルマイクロタイタープレートに迅速、正確かつ確実に移送することにより、高スループットで液体を自動的に処理します。

顧客問い合わせ先 MolGen

研究所外の試験プラットフォーム

Fast MDxは高価なバイオ セーフティ ラボなしに前例のない速度でどれだけ多くの病原体を検出できるかを示しています。ロンドンに本拠を置く同社はポイントオブケア検査システムを開発し、通常の待ち時間であった24~48時間からわずか1~2時間に短縮しました。Festo の分散型圧力真空発生器 PGVA-1 も搭載されています。

Fast MDx は最も一般的な呼吸器病原体であるインフルエンザ A, インフルエンザ B, RSV A, RSV B, および Covid-19 に対する初の完全自動化されたポイントオブケアのハイスループット検査システムです。テストプラットフォームは通常、病院やクリニック、診療所のポイントオブケアとして - つまり、研究室から遠く離れた場所に設置されます。これで時間とコスト, 労力を節約できます。賢い: 外部の空気圧供給から独立させるためにFast MDx テスト プラットフォームは Festo の圧力真空発生器を使用しています。これは圧力または真空を生成し、研究室オートメーションにおける液体ハンドリングの自己完結型ソリューションとなります。

顧客問い合わせ先 FastMDx

再現可能な結果

生命科学における多くの実験は高精度で信頼性の高い圧力に依存しています。たとえば、神経科学研究では無傷の脳への(ウイルス)注入からパッチクランプによる記録までのすべてのステップで、制御された圧力源が必要です。過去には研究者が口で圧力を加えたこともあります。より高い圧力が必要な場合はシリンジを使用して手動で圧力を加えました。ただし、測定器を使用した場合でも、圧力の適用の安定性, 正確なタイミング、実際の圧力レベルは大きく異なる可能性があるため、どちらの方法でも再現性のある結果は得られません。

したがって、Acuvi グループのフィンランド企業である Sensapex は再現可能な実験とワークフローを可能にしながら、ライフ サイエンス実験の一般的なタスクを簡素化および自動化する uMc 圧力コントローラを開発しました。Sensapex にとって、制御された信頼性の高い圧力生成を確保するための重要なコンポーネントはFesto の分散型正・負圧発生器 PGVA-2 です。必要な正確な正圧と負圧の制御のためにSensapex は uMc 圧力コントローラに Festo のピエゾベースの比例圧力コントローラ VEAB を最大 8 つ使用しています。