오르간의 소리는 일정한 공기 흐름으로 공기가 공급되는 다양한 크기의 파이프에 의해 생성됩니다. 리코더와 유사하게 소리는 가장자리, 좁은 틈을 통해 공기를 불어넣으며, 클라리넷처럼 파이프 내부의 진동하는 리드를 통해 음이 만들어집니다.

오르간을 위한 바람을 생성하는 벨로우즈

이를 위해 필요한 압축 공기, 이른바 오르간 바람은 약 100년 전에는 발로 밟는 벨로우즈로 생성되었습니다. 이 고된 작업을 위해서는 최대 12명의 사람이 필요했습니다. 발로 작동하는 벨로우즈와 비교하여 매우 일정하고 조용한 공기 흐름을 생성하는 오르간을 구성하기 위해, 전기가 도입된 이후, 전기 팬이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 동시에, 조용한 작품이 연주되는 동안에도 들리지 않는 전동 팬을 설계하는 것은 어려운 일이었습니다.

The sophisticated wiring and layout of the controller ensures operation is completely silent and the musical enjoyment is not diminished even during the quietest sounds. The Festo solution also enables a dynamic switch between those parts in the music requiring low air consumption and those needing a full blast of air. The required air pressure of 4.5 millibar remains constant, as one of the two bellows always retains enough reserve air.

Automation at the music college

The restored instrument with the automated bellows lifting unit has successfully been in action at the college premises in Regensburg since the end of July 2014. The organ has been used in lessons for authentically playing Italian music from the 18th century. Modern technology from Festo has helped to keep a piece of historical music culture alive.