수백 개의 바늘이 부드러운 천에 하얀 실로 숨막히는 속도로 패턴을 그려냅니다. 바쁜 꿀벌이 만들어 내는 듯한 윙윙거리는 소리가 곧 사람들이 삶의 1/3을 소비하는 곳, 즉 매트리스 또는 더 정확하게는 매트리스 커버로 바뀝니다.
오늘날 매트리스는 단순히 수면을 취하는 곳 그 이상입니다. 품질은 내부에 숨겨지지만, 표면의 부드러운 곡선, 우아한 마름모, 완벽한 원 및 거의 제한이 없는 자유로운 패턴은 밖에서도 확인할 수 있습니다. 수백만 명의 사람들이 가능한 한 편안하게 수면을 취하기를 원하기 때문에 매트리스 커버의 생산은 매우 빠른 속도로, 점점 더 높은 수준의 유연한 패턴 디자인이 매우 중요해집니다. 한 패턴에서 다음 패턴으로 빠르게 전환할 수 있도록 Emil Stutznäcker GmbH & Co. KG는 최신 멀티 니들 재봉기에 Festo의 새로운 실린더 밸브 조합과 ASI 기술을 적용합니다.
Stutznäcker의 것과 같은 산업용 멀티 니들 재봉기는 분당 최대 10m의 퀼트 패턴을 재봉합니다. 전통을 지닌 회사의 가장 어린 "새싹"은 각각 최대 96개의 바늘로 구성된 두 줄의 니들로 작업하며, 각 니들은 분당 인상적으로 1600스트로크를 처리할 수 있습니다. 아주 짧은 시간에 새로운 수면 공간에 감정을 불러일으키는 독특한 구조가 부여됩니다. 그러나 더 다양해진 가능성으로 인해 새로운 문제가 발생합니다. 배치 크기가 감소하고 있다는 것이죠. 따라서 멀티 니들 재봉기는 점점 더 자주 새로운 패턴으로 전환되어야 합니다. 쾰른에 본사가 위치한 이 회사는 바늘 계획을 자동으로 변경하여 높은 수준의 유연성을 달성합니다. 이는 다른 패턴에 대해 활성화되는 바늘의 다양한 배열이 필요함을 의미합니다. 필요하지 않은 바늘은 공압 실린더에 의해 구동축에서 밀려 나고, 새로운 바늘 계획에 필요한 바늘은 다시 밀어 넣어집니다. 이를 통해 몇 초 만에 하나의 퀼팅 패턴에서 다음 퀼팅 패턴으로 프로그램을 통해 제어할 수 있으며, 재봉 장치 저장소에서 개별 재봉 위치를 선택할 수 있습니다.
최근까지 공압 실린더에 대한 밸브 터미널의 복잡한 호스 연결은 기계를 빠르고 유연하게 조립하는 것을 방해했습니다. 전환 가능한 바늘 위치를 확장하거나 변경하기 위해 관련된 기술적 노력도 엄청났습니다. 이 문제를 해결하기 위해 2011년 혁신 자동화 분야의 세 명의 전문가가 한 자리에 앉았습니다. 재봉 공장 Emil Stutznäcker GmbH + Co. KG의 디자인 관리자인 Burkhard Feige, 쾰른 지역의 Festo 판매 엔지니어인 Michael Dahl, Esslingen에 있는 Festo의 센서 기술 및 연결 기술 책임자인 Ulrich Beck이 함께했습니다. 곧 목표를 설정핧 수 있었습니다. ASI 버스 기술이 통합되고 AND 게이트가 포함된 실린더 밸브의 조합이었습니다. 후자는 실 와이퍼가 교체될 때 실 와이퍼가 활성화된 재봉 과정에서 실을 제거할 수 있도록 하기위해 필요합니다. 이 기능을 실현하기 위해 이전 기계에는 자체 공압 및 링크 바가 필요했습니다.
실제 문제는 실린더 밸브 조합에 대해 최대 총 폭 25mm를 지정하는 것이 었습니다. 첫 번째 논의 후 Ulrich Beck과 그의 팀은 Festo의 광범위한 제품 범위에서 가능한 한 슬림한 구성 요소를 찾기 시작했습니다. 그들은 컴팩트 디자인 ADVC-16-15-IP의 쇼트 스트로크 실린더가 그들이 찾고 있던 것임을 확인했습니다. 압력이 가해질 때 빠른 반응, 크기에 비해 큰 클램핑력과, 최소화된 설치 공간이 특징입니다. 그러나 양산 버전으로는 여전히 너무 넓었기 때문에 새롭고 더 얇은 케이스가 개발되었습니다. 프로세스 속도를 높이고 더 나은 일러스트레이션을 위해, 3D 초안과 함께 신속한 프로토타입 모델이 생성되었습니다.
2012년에는 버스 호환 실린더 밸브 조합의 첫 번째 프로토타입이 Emil Stutznäcker사에 도착하여 성공적으로 테스트되었습니다. 몇 달 후, ASI 기술과 Festo 실린더 밸브 조합이 적용된 최초의 Mammut VMK Select가 Interzum 2013 무역 박람회에서 세계 최초로 발표되었습니다. Festo의 이러한 혁신적인 장치를 통해 VMK Select의 2세대를 사용하여 몇 가지 간단한 단계로 재봉 장치의 기본 장비를 변경하거나 확장할 수 있습니다.
과거의 복잡한 호스 연결은 이제 단일 리본 케이블로 대체됩니다. 실린더-밸브 조합은 핀을 통해 간단히 부착되며 ASI 버스의 마스터-슬레이브 시스템에 자동으로 통합됩니다. 과거에는 압축 공기가 밸브 터미널에서 개별 실린더로 개별적으로 이동해야했지만, 오늘날에는 통합 AND 게이트가 있는 실린더-밸브 조합에 번들로 직접 적용됩니다. 과거와 달리, 실린더의 개별 호스 연결을 위한 복잡한 노력이 더 이상 필요하지 않습니다. ASI 마스터의 전자 제어 장치는 개별 밸브를 작동시킨 다음 압축 공기를 제공하여 실린더를 이동시킵니다.
버스 제어 시리즈 실린더와 맞춤형 하우징의 조합은 특히 새로운 패턴으로 쉽게 전환할 수 있도록 하며 기계에 더 많은 수의 바늘을 장착하는 것을 더 쉽게 만듭니다. Emil Stutznäcker사는 고객에게 훨씬 더 강력한 새로운 세대의 멀티 니들 재봉기를 제공할뿐만 아니라 향상된 유연성으로 진정한 경쟁 우위를 제공합니다.
Max-Planck-Strasse 3
50858 Köln
독일
활동 분야: 산업 퀼팅용 고품질 재봉기 제조