표준 공압이 충분한지 아니면 제어된 솔루션이 필요한지는 실제 프로세스 요구 사항에 달려 있습니다. 이 가이드는 선택 시 중요한 기준과 제어 공압에 대한 심층 검토가 필요한 시점을 보여줍니다.

표준 공압 기술은 명확한 종료 위치와 일정한 조건으로 간단하고 안정적인 응용에 적합합니다.

1. 간단한 전환 및 동작 작업

명확히 정의된 종료 위치가 충분하고, 압력이 일정하며, 지속적인 조정이 필요하지 않고, 절차가 단순하고 반복 가능한 경우 대부분 충분합니다.

2. 안정적인 프로세스 조건

고정된 설정은 일정한 작업물, 적은 하중 변동, 안정적인 환경 조건, 큰 공차 및 드문 제품 변경에서 종종 충분합니다.

3. 적절한 정밀도 요구 사항

중요한 것은 최대한의 정확도가 아니라 프로세스에서 허용되는 편차입니다.

4. 언제 표준 공압이 더 나은 선택인가

간단하고 안정적인 기능이 지속적인 제어, 프로세스 데이터 또는 최고 수준의 제어 품질보다 중요할 때 적합합니다.

제어 공압은 프로세스 크기를 설정하는 것뿐만 아니라 운영 중에 적극적으로 제어해야 할 때 중요해집니다. 결정적인 것은 기술이 아니라 응용입니다.

1. 높은 정밀도 및 반복성 요구사항

엄격한 허용 오차, 재현 가능한 결과, 변화하는 조건에도 안정적인 품질이 필요한 경우 제어 솔루션이 유용합니다. 결정적인 것은 필요한 프로세스 정확도입니다.

2. 변화하는 부하와 간섭 요인

제어 공압은 프로세스 조건이 운영 중에 변할 경우 적극적으로 차이를 조정할 수 있습니다. 이것은 예를 들어 서로 다른 작업물, 변동하는 물질 특성, 변화하는 하중 또는 압력 및 마찰 변화와 같은 외부 요인에 해당합니다. 이러한 변동에도 불구하고 제어는 원하는 프로세스 값을 안정적으로 유지하고 일관된 결과를 제공합니다.

3. 다양한 제품과 빈번한 전환

빈번한 제품 교체 시 디지털로 조정 가능한 파라미터를 통해 수동 설정과 오류를 줄일 수 있습니다. 이를 통해 전환 시간을 단축하고 프로세스를 새로운 요구 사항에 더 빠르게 적응시킬 수 있습니다. 효용은 교체 빈도와 현재 소요되는 노력에 크게 좌우됩니다.

4. 지속적인 제어 필요성

프로세스 크기가 변동되고 중간값이 필요하거나, 편차를 자동으로 수정해야 할 경우 규제된 솔루션이 중요합니다. 주요 질문은 고정된 컨트롤러로 충분한지, 아니면 프로세스가 반응해야 하는지입니다.

5. 더 높은 투명성을 위한 프로세스 데이터

사용 가능한 프로세스 데이터는 투명성을 제공하며 응용 프로그램 및 기계의 상태에 대한 정보를 전달할 수 있습니다. 제어 시스템은 이를 통해 진단, 문서화 및 품질 보증을 지원합니다. 프로세스 값과 기계 또는 시스템 상태를 파악해야 하거나, 편차를 조기에 감지하거나 실제 프로세스 값이 컨트롤러에 포함되어야 하는 경우 유용합니다. 실제 가치는 이러한 데이터를 능동적으로 평가하고 목표지향적으로 사용할 때만 창출됩니다.

선택 전에 어떤 크기가 프로세스를 결정하는지 명확히 해야 합니다. 제어 공압은 압력, 유량 또는 움직임을 제어할 수 있습니다.

압력

압력이 직접 힘이나 품질에 영향을 미치는 경우 관련됩니다. 이 과정에서는 작업 범위, 허용 오차, 반응 시간 및 발생 가능성이 있는 간섭 요인을 명확히 해야 합니다.

유량

속도와 공급을 결정합니다. 확인해야 할 사항은 유량, 설정값 행동, 변동 및 역학입니다.

동작

중요한 것은 최종 위치만 해당되는지, 또는 중간 값도 관련이 있는지 여부입니다. 이와 관련된 예로는 가변 속도, 중간 위치, 서로 다른 동작 프로파일 또는 변동하는 하중 등이 있습니다.

표준 공압은 명확한 상태를 가진 안정적이고 단순한 애플리케이션에 적합합니다. 프로세스가 변동하거나 정밀하게 제어되어야 하거나 동적으로 조정되어야 하는 경우, 제어 공압이 중요합니다. 결정은 기술에 의존하지 않고, 프로세스가 변화에 얼마나 강력하고 정확하게 반응해야 하는지에 따라 달라집니다.