대부분의 모션 컨트롤 지연은 기계적인 문제 때문이 아닙니다. 예상치 못한 엔지니어링 작업이 쌓입니다:
통합된 디지털 툴체인은 이러한 문제를 초기에 해결하여 잠금 작업에 소요되는 시간을 줄이고 완료 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.
모션 컨트롤 솔루션을 비교할 때에는 단순히 기술 자료의 모습뿐만 아니라 엔지니어링 프로세스를 간소화할 수 있는 요소에 초점을 맞추십시오.
효율적이고 현대적인 모션 컨트롤은 PLC를 위한 오픈 아키텍처에서 시작됩니다. 일반적인 산업용 이더넷 프로토콜을 지원하여 Siemens, Beckhoff, Rockwell, Mitsubishi와 같은 기존 환경에 제어 개념을 재설계하지 않고도 설치할 수 있어야 합니다. 그 PLC의 유연성은 호환성 문제가 시운전 중이 아닌 초기에 나타나기 때문에 OEM의 엔지니어링 리스크를 줄여줍니다.
확장 가능한 시스템에는 내장된‑기능적 안전성이 필요합니다. 드라이브에 안전 기능이 탑재되어 있으면 외부 구성 요소의 필요성이 감소하고 후반 단계의 예상치 못한 문제가 줄어듭니다. 마찬가지로 중요한 것은 엔지니어링 공구 간의 원활한 데이터 흐름으로, 사이징에서 설정, 시운전까지 일관된 매개변수를 유지할 수 있다는 점입니다. 마지막으로, 드라이브, 모터, 액추에이터, 케이블이 함께 작동하도록 설계된 완벽한 시스템을 찾아보세요. 이는 인터페이스 문제 해결에 소요되는 시간을 줄일 수 있음을 의미합니다.
애플리케이션 요구 사항을 충족시키는 일관된 시스템을 시스템 구성기를 사용하여 정의하세요. 이는 하나의 워크플로우에서 호환 가능한 구성 요소를 구성할 수 있도록 도와주고 처음부터 키 매개변수를 일관되게 유지합니다. 이러한 지속성은 피할 수 있는 불일치를 줄이고 PLC 설치를 위한 멀티‑프로토콜 계획을 지원하며,‑‑ 데이터가 별개의 공구로 확산될 때 발생하는 불필요한 반복 작업을 줄여줍니다.
해당 기준선을 구성한 후에는 전기 모션 크기 조정을 사용하여 시스템 매개변수를 구체화하세요. 애플리케이션 및 로드 케이스를 정의하고 전기 모션 크기 조정이 최적의 솔루션을 계산할 수 있도록 하세요. 하중, 이동 프로파일, 포지셔닝 프로파일 및 기타 기술 데이터를 확인할 수 있으므로 선택한 드라이브와 모터 조합이 축 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다. 초기 단계에서 과대 설계를 발견하고 하드웨어 결정으로 추가 배선, PLC 작업 및 안전 이동 제어 검증이 발생하기 전에 조정을 진행하십시오.
구성이 완료되고 현장에 하드웨어가 준비되었습니까? 그렇다면 Festo Automation Suite가 어떤 재구성도 필요 없이 디자인에서 시운전으로 원활히 전환하도록 도와줍니다. 가이드 시운전 단계, 매개변수 지정 및 진단 기능은 초기 가동 시간을‑ 단축하고 변경 사항을 더 쉽게 추적할 수 있게 해줍니다. 그 결과는 더 원활한 시운전, 적은 불필요한 오류, 그리고 모션 제어를 실제 기계에 설치할 때 더 빠른 진행입니다.
프로젝트는 종종 안전 작업으로 인해 문서화 및 검증 단계에서 중단됩니다. Safety Validation Wizard는 안전 설정을 기록하고 검증하는 명확하고 재현 가능한 경로를 지원하여 매뉴얼 서류 작업을 줄이고 실제 시운전된 내용을 입증하는 데 필요한 모든 증거를 제공합니다. 이를 통해 변경 사항을 검증하기가 더 쉬워지고, 안전 모션 제어를 감사하기가 간편해지며, 다음 단계로 확신을 갖고 진행할 수 있습니다.
여러 곳에 동일한 정보를 반복 입력하는 것은 번거롭지만, MyFesto를 사용하면 이러한 문제가 사라집니다. 이 시스템은 작업 흐름의 모든 툴들 간의 연결 지점을 형성하며, 이를 통해 구성, 크기 설정, 시운전, 안전 문서 작업 전반에 걸쳐 프로젝트 데이터를 전송하고 재사용할 수 있도록 도와주어 팀이 동일한 기준에서 작업할 수 있게 지원합니다. 이는 매뉴얼 작업의 감소, 파라미터 불일치의 최소화, 그리고 디자인 결정에서 실제 기계에서 실행될 결과물에 이르기까지 부드러운 과정으로 이어집니다.
기능 안전은 추가 모듈, 배선 및 임시 방편을 사용하여 나중에 추가하는 것보다 처음부터 모션 시스템의 디자인에 포함될 때 가장 효과적으로 작동합니다. 이를 구현하는 다른 방법들도 있지만, 드라이브와 같은 코어 구성 요소에 안전을 통합하면 외부 부품에 대한 필요성을 줄이고 안전 개념을 모든 단계에서 일관되게 유지할 수 있습니다. 각 축 및 작동 모드에 대해 "안전"이 무엇을 의미하는지 정의한 다음, STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SBC 및 SMS와 같은 해당 동작을 서포트하는 기능을 선택하세요.
이 접근 방식은 안전 모션 컨트롤을 명확하고 일관되게 만듭니다. 이 방법은 공급업체 평가도 간소화합니다: 필요한 기능을 쉽게 구현할 수 있는지, 그리고 검증 작업을 별도의 프로젝트로 만들지 않고도 확인할 수 있는지 확인해 보세요.
각 기능에 대한 간략한 설명은 전기 드라이브의 기능 안전성 페이지에서 확인하세요.
엔지니어라면, 완전한 모션 시스템이 프로젝트를 지연시키는 예상치 못한 조정 작업을 줄여줍니다. 드라이브, 모터, 액추에이터 및 케이블을 하나의 공급업체에서 제공받을 경우, 호환성이 보장되고 디자인 및 시운전 중 인터페이스 관련 질문이 줄어듭니다.
구입 시, 조달해야 할 부품 수가 줄어들고 승인 및 관리가 간소화되어 조달 노력이 줄어들며, 기계 플랫폼 전반에서 표준화를 지원합니다.
프로젝트 팀을 위해, 매개변수, 배선 가이드 및 서포트 소재가 일관된 설정을 바탕으로 개발되어 시운전과 문서화가 간소화됩니다. 이는 리스크를 줄이고, 제작 주기를 단축하며, 모션 컨트롤 출시를 더욱 예측 가능하게 만듭니다.
효율적인 모션 컨트롤이 반드시 더 큰 복잡성을 의미하는 것은 아닙니다. 열린 PLC 연결, 통합된 기능 안전성, 연결된 디지털 워크플로우를 결합한 확장 가능한 접근 방식으로 안전성을 타협하지 않고도 엔지니어링 작업량을 줄일 수 있습니다.
이는 긍정적이고 실용적인 결과를 가져옵니다:
이를 통합 모션 제어 시스템(일치하는 부품 및 서포트 공구)과 결합하면, 귀하의 프로젝트 팀은 설계, 문서화, 그리고 기계 플랫폼 전반에서 복제하기 쉬운 모션 설정을 사용할 수 있습니다.