압축 공기 품질이 중요한 이유

압축 공기는 식품 및 음료 산업부터 제약, 전자, 자동차 제조에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 수증기, 오일, 미립자 등의 오염 물질은 제품 품질을 저하시키는 것은 물론 장비를 손상시키고 심지어 안전 위험을 초래할 수도 있습니다. 공기 품질이 나쁘면 규제 대상 산업에서 예기치 않은 가동 중단, 유지보수 비용 증가, 제품 리콜로 이어질 수 있습니다.

예를 들어, 식품 가공 공장에서 공기 라인에 포함된 기름이나 수분은 포장재나 원재료를 오염시켜 건강상의 위험을 초래하고 규제 위반으로 이어질 수 있습니다. 이 예시는 공기 처리 과정을 각 용도의 구체적인 요구 사항에 맞게 조정하는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

추가 고려 사항:

  • 에너지 효율: 오염된 압축 공기 시스템은 압력 강하와 장비 마모로 인해 가동하는 데 더 많은 에너지가 소요되는 경우가 많습니다. 깨끗하고 건조한 공기를 유지하면 에너지 소비와 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 환경 영향: 적절한 응축수 관리와 유분 제거는 환경 오염을 방지하여 기업의 지속 가능성 목표를 달성하는 데 기여합니다.
  • 안전: 오염된 공기는 공압 공구나 액추에이터의 오작동을 유발하여 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

ISO 8573 및 순도 등급 이해하기

국제 표준 ISO 8573은 압축 공기 내 오염 물질을 측정하고 분류하기 위한 포괄적인 기준을 제시합니다. 크게 세 가지 범주로 나눌 수 있는 공기 품질:

  • 미세 입자 – 먼지, 녹, 스케일과 같은 고체 입자입니다.
  • 수분 – 기체, 액체 또는 에어로졸 형태로 존재합니다.
  • 유분 – 액체 오일, 오일 에어로졸 및 오일 증기를 포함합니다.

각 카테고리에는 등급이 부여되며, Class 1 등급이 최고 품질을 나타냅니다. 예를 들어, ISO 8573-1:2010은 이 표준 중에서 가장 널리 인용되는 파트로, 압축 공기의 순도 등급을 규정하고 있습니다. 일반적인 분류는 ISO 8573-1:2010 [1:2:1]과 같은 형태를 띠며, 이는 다음을 의미

  • 입자용 Class 1
  • 수분용 Class 2, 그리고
  • 유분용 Class 1입니다.

업종별 사례

압축 공기 품질에 대한 각 산업 분야별 고유한 요구 사항:

  • 식음료 분야: 병입 공장에서는 압축 공기를 사용하여 플라스틱 병을 블로우 성형하고 포장재를 세척합니다. 소모품의 오염을 방지하기 위해 ISO Class 1-2-1 등급이 필요한 경우가 많습니다.
  • 제약 분야: 정제 알약 제조 과정에서 압축 공기는 분말을 운반하고 클린룸 장비를 가동하는 데 사용됩니다. 교차 오염을 방지하기 위해서는 초고순도 공기(ISO Class 1-1-1)가 필수적입니다.
  • 반도체 분야: 마이크로칩 제조 과정에서는 미세한 결함을 방지하기 위해 극도로 건조하고 유분이 없는 공기가 필요합니다. 일반적으로 ISO Class 1-1-1 등급 이상이 의무화됩니다.
  • 의료기기 분야: 수술 기구나 멸균 과정에 사용되는 압축 공기는 엄격한 위생 기준을 충족해야 하며, 대개 ISO Class 1-2-1 등급 이상이어야 합니다.
  • 자동차 분야: 도장 부스에서는 완벽한 마감 처리를 위해 건조하고 유분이 없는 공기가 필요합니다. 일반적으로 ISO Class 2-2-2가 사용됩니다.
  • 포장 분야: 포장 라인의 공압 시스템은 정체를 방지하고 안정적인 성능을 확보하기 위해 깨끗하고 건조한 공기가 필요합니다.
  • 재생 에너지 분야: 풍력 터빈 블레이드 제조와 태양광 패널 생산에는 결함 없는 구성 부품을 확보하기 위해 고품질의 압축 공기가 필요합니다.
  • 적층 제조 분야(3D 프린팅): 오염을 방지하고 인쇄 품질을 확보하기 위해서는 매우 깨끗하고 건조한 공기가 필요합니다.

사례 연구: Festo와 TNO

Festo페스토는 반 리우웬호크 연구소(Van Leeuwenhoek Laboratory)의 TNO와 협력하여 압축 공기의 품질과 용량을 개선했습니다. 사전 심사를 거쳐 Festo와 Royal HaskoningDHV는 ISO 8573 규격을 충족하는 2단계 시스템을 설계했습니다. 이 시스템은 정밀 테스트에 사용되는 초고순도 압축 공기(Class 2.1.1)와 기타 용도에 사용되는 표준 품질의 공기(Class 2.4.1)를 각각 공급합니다. 결과: 안정성이 향상되고 효율이 높아지며 에너지 소비가 최적화됩니다.

자세한 내용

필요한 공기 품질을 달성하기 위한 기술 및 공정

원하는 ISO 8573 등급을 충족하기 위해 다양한 공기 처리 기술이 조합되어 사용됩니다. 이러한 기술들은 일반적으로 오염 물질을 단계적으로 제거하도록 단계별로 구성됩니다.

수분 분리

수분은 압축 공기에서 가장 흔하고 유해한 오염 물질 중 하나입니다. 이는 부식을 유발하고, 공압 공구를 손상시키며, 제품 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 주요 기술:


  • 사이클론 수분 분리기: 원심력을 이용하여 공기 흐름에서 과도한 수분을 제거하며, 일반적으로 압축기 바로 뒤에 설치됩니다.
  • 냉동식 건조기: 공기를 냉각시켜 수증기를 응축하여 제거합니다. 이 제품은 이슬점 요구 사항이 중간 정도인 범용 용도에 이상적입니다.
  • 흡착식/흡수식 건조기: 흡습성 재료를 사용하여 수분을 흡수함으로써 매우 낮은 이슬점(-70°C 이하)에 도달합니다. 제약 및 전자 산업과 같은 중요한 분야에 필수적입니다.
  • 멤브레인 건조기: 선택적 투과를 이용하여 수증기를 제거합니다. 크기가 작아 소규모 시스템이나 외딴 곳에서의 현장 건조에 적합합니다.

압축 공기 건조기

미세 입자 여과

고체 입자는 대기, 압축기 또는 배관 시스템에서 발생할 수 있습니다. 제거:

  • 예비 필터: 더 큰 입자를 걸러내어 하류 설비를 보호합니다.
  • 고효율 필터: 서브 마이크론 수준의 미세 입자까지 제거하여 민감한 공정에서 깨끗한 공기를 보장합니다.
  • HEPA 필터: 제약이나 반도체 제조와 같은 초고청정 환경에서는 0.3 마이크론 이하의 미세 입자를 제거하기 위해 HEPA 필터를 사용할 수 있습니다.

압축 공기 필터

유분 제거

유분 오염은 윤활유가 사용된 압축기나 주변 환경에서 발생할 수 있습니다. 제거 방법:

  • 합성 필터: 유분 에어로졸과 미세 입자를 포집합니다.
  • 활성탄 필터: 유분 증기와 냄새를 제거하며, 주로 최종 연마 단계로 사용됩니다.
  • 오일 프리 압축기: 유분 오염이 전혀 허용되지 않는 환경에서, 오일 프리 압축기는 유뷴 유입의 위험을 완전히 제거합니다.

압축 공기 필터

응축수 관리

안전하게 배출되어야 하는 수거한 물과 기름:

  • 자동 응축수 배출 장치: 수동 조작 없이 필터와 건조기에서 고인 액체를 제거합니다.
  • 유분/수분 분리기: 응축수를 배출하기 전에 물과 기름을 분리하여 환경 규정을 준수하는 방식으로 처리해야 합니다.
  • 모니터링 시스템: 첨단 센서와 IoT 지원 장치를 통해 응축수 품질과 시스템 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

응축수 배출 장치

공기 처리 과정에서 흔히 발생하는 실수와 이를 방지하는 방법

아무리 좋은 의도를 가지고 있더라도, 많은 공장과 유지보수 엔지니어들은 공기 처리 시스템을 설계하거나 유지보수할 때 저지르는 피할 수 있는 실수:

  • 저사양 장비: 유량에 비해 용량이 너무 작은 필터나 건조기를 선택하면 압력 강하가 발생하고 성능이 저하됩니다.
  • 정비 소홀: 필터가 오염되거나 배출 장치가 막히면 효율이 떨어지는 것은 물론 오염을 유발할 수 있습니다.
  • 부적절한 배치: 건조기나 필터를 사용 지점에서 너무 멀리 설치하면 재오염이 발생할 수 있습니다.
  • 주변 환경 조건 무시: 습도가 높거나 먼지가 많은 환경에서는 더욱 강력한 공기 처리 솔루션이 필요합니다.
  • 정기적인 검사 미실시: 정기적인 공기 품질 검사를 실시하지 않으면, 오염 문제가 고장을 일으킬 때까지 발견되지 않을 수 있습니다.

이러한 문제점을 피하려면 먼저 적절한 시스템 평가와 정기적인 공기질 모니터링을 실시해야 합니다.

ISO 8573 규정 준수 체크리스트

1. 적용 분야 요구 사항 평가

  • 산업별 공기 품질 요구 사항 파악
  • 요구되는 ISO 8573 순도 등급(입자, 수분, 유분)을 확인
  • 오염 물질에 대한 장비 및 공정의 민감도 파악

2. 현재의 압축 공기 시스템 평가

  • 기준 공기 품질 검사 실시(입자, 이슬점, 유분 함량)
  • 기존 여과 및 건조 설비의 처리 능력 검토
  • 사용 지점에 대한 공기 처리 구성 부품의 배치 상태 검사

3. 공기 처리 솔루션 설계 및 구축

  • 적절한 수분 분리 장치(사이클론, 냉동식, 흡착식, 멤브레인식)를 선택
  • 적합한 미세 입자 필터(예비 필터 및 고효율 필터) 선택
  • 유분 제거 시스템(응집 필터, 활성탄 필터) 도입
  • 자동 응축수 배수 장치와 유수 분리기 설치
  • 가능한 경우 오일 프리 압축기 사용을 고려

4. 유지보수 및 모니터링

  • 필터와 건조제를 정기적으로 교체
  • 응축수 배출 장치를 정기적으로 청소하고 점검
  • 필터와 건조기의 압력 강하를 모니터링
  • 적용 분야의 위험 정도에 따라 정기적인 공기 품질 검사 실시
  • 시스템 운영 및 유지보수 모범 사례에 대한 직원 교육 실시

5. 문서화 및 지속적인 개선

  • 유지보수 활동 및 검사 결과에 대한 상세한 기록을 보관
  • 시스템 수정 또는 업그레이드 내용을 기록
  • 시스템 성능을 정기적으로 점검하고 필요에 따라 조정
  • 업계 표준 및 신기술에 대한 최신 정보를 확인

ISO 8573 및 압축 공기 품질에 관해 자주 묻는 질문

ISO 8573이란 무엇이며 그리고 왜 중요한가요?

ISO 8573은 입자, 수분, 유뷴등의 오염 물질 농도에 따라 압축 공기의 품질 등급을 정의하는 국제 표준입니다. 이는 산업 현장이 사용하는 압축 공기가 안전, 효율성 및 제품 품질 요건을 충족하는 데 도움이 되기 때문에 중요합니다.

적용 분야에 어떤 ISO 8573 클래스가 필요한지 어떻게 확인할 수 있나요?

필요한 ISO 8573 클래스는 업종과 구체적인 적용 요구 사항에 따라 달라집니다. 예를 들어, 제약 및 반도체 산업에서는 종종 Class 1 공기(초고순도)가 필요한 반면, 자동차 도장 부스에는 Class 2가 필요할 수도 있습니다. 공정별 민감도를 평가하고 업계 지침을 참고하면 적합한 등급을 결정하는 데 도움이 됩니다.

ISO 8573에서 다루는 주요 오염 물질은 무엇인가요? ?

이 표준은 세 가지 주요 오염 물질 범주, 즉 미세 입자 물질(먼지, 녹), 수분(증기, 액체 방울), 그리고 유분(액체 오일, 에어로졸, 증기)을 다룹니다.

ISO 8573 공기 품질 등급을 달성하기 위해 일반적으로 어떤 기술들이 사용됩니까?

일반적으로 사용되는 기술로는 사이클론식 수분 분리기, 냉동식 및 흡착식 건조기, 미세 입자 예비 필터 및 고효율 필터, 유분 제거용 응집 필터 및 활성탄 필터, 그리고 응축수 관리를 위한 응축수 배출 장치 및 유분/수분 분리기가 있습니다.

압축 공기의 품질은 얼마나 자주 검사해야 합니까?

정기적인 검사 주기는 적용 분야의 중요도에 따라 다르지만, 일반적으로 분기별에서 연간까지 다양합니다. 위험도가 높은 산업이나 공정에서는 지속적인 규정 준수를 보장하기 위해 더 빈번한 검사가 필요할 수 있습니다.

압축 공기 품질이 나쁠 경우 어떤 위험이 있나요?

공기 품질이 나쁘면 장비 손상, 제품 오염, 가동 중단 시간 증가, 유지보수 비용 상승 및 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 규제 대상 산업에서는 규정 위반 및 막대한 비용이 드는 리콜로 이어질 수도 있습니다.

오일 프리 압축기를 사용하면 오일 제거 필터가 필요 없게 될까요?

오일 프리 압축기는 오일 오염 위험을 크게 줄여주지만, 주변 환경이나 배관으로 인한 오염으로 인해 이를 완전히 제거하지는 못할 수도 있습니다. 중요한 적용 분야의 경우에 여전히 종합적인 공기 처리 시스템을 사용하는 것이 권장됩니다.

압축 공기의 품질을 유지하는 데 도움이 되는 유지보수 방법은 무엇인가요?

필터와 건조제를 정기적으로 교체하고, 응축수 배출 장치를 청소하거나 교체하며, 압력 강하를 모니터링하고, 주기적인 공기 품질 검사를 실시하는 것은 필수적인 유지보수 절차입니다.

압축 공기 처리 과정에서 흔히 저지르는 실수를 어떻게 피할 수 있을까요?

장비의 용량을 과소하게 설정하지 말고, 공기 처리 장치를 사용 지점 근처에 적절히 배치하며, 정기적인 유지보수를 실시하고, 시스템을 설계할 때는 습도나 먼지 등 주변 환경 조건을 고려하십시오.

압축 공기 품질 관리 분야에서 새롭게 떠오르는 트렌드가 있나요?

네, 실시간 공기 품질 모니터링을 위한 IoT 센서 통합, 데이터 분석을 활용한 예측 유지보수, 그리고 에너지 효율적이고 친환경적인 공기 처리 기술의 확산이 주요 트렌드입니다.