유로스타트(Eurostat)의 산업재해 통계에 따르면, 2022년 유럽연합(EU)에서는 297만 건의 비치명적(non-fatal) 산업재해와 3,286건의 치명적(fatal) 사고가 발생했으며, 치명적 부상의 4분의 1 이상이 기계 또는 취급 장비와 관련된 것으로 나타났습니다.
이 냉혹한 수치는 안전이 사후 고려 사항이 될 수 없는 이유를 여실히 보여줍니다. 기계가 적절한 안전장치 없이 작동할 경우, 그 결과는 즉각적이고 심각할 수 있습니다. 설비 손상, 큰 비용이 드는 가동 중단, 인명 피해, 심지어 법적 책임으로까지 이어질 수 있습니다. 반면, 초기 설계 단계부터 시스템에 안전성을 반영하면 기계는 신뢰성과 효율성, 그리고 신뢰를 제공하는 자산으로 바뀔 수 있습니다.
지난 10년간 장비 안전의 역할은 극적으로 진화해 왔습니다. 한때 주로 규정 준수 요건으로 여겨졌던 것이 이제는 비즈니스 핵심 우선순위로 자리 잡았습니다.
이러한 변화를 주도하는 몇 가지 요인:
요컨대, 장비 안전은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 안전과 보안을 설계 프로세스에 내재화하는 기업들은 인력을 보호하고 생산성을 유지하며, 점점 더 까다로워지는 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 더 유리합니다.
크기가 조정되고, 안전 설정, PLC 설치, 시운전 및 검증이 분리된 단계에서 이루어질 때 모션 컨트롤 프로젝트는 복잡해집니다. 이 온디맨드 웨비나에서 Festo의 디지털 공구가 설정에서 시운전까지 연결된 워크플로우를 지원하여 엔지니어링 팀이 업무 이양을 줄이고 더욱 확신을 가지고 모션 컨트롤 솔루션을 평가할 수 있는 방법을 확인하세요.
워크플로우의 작동 모습을 확인하세요장비 안전은 작업자를 보호하고 시장 전반에 걸친 규정 준수를 보장하기 위해 마련된 규정과 표준을 기반으로 합니다.
유럽에서는 EU 기계류 규정(2023/1230)이 핵심 규정입니다. 기존의 오랜 기계류 지침을 대체하여, EU 회원국 간 규정을 조화시키고 디지털 기술에 대한 새로운 요구사항을 도입합니다. 목표: 기계가 기계적으로뿐만 아니라 소프트웨어 및 사이버 보안 측면에서도 안전하도록 하는 것입니다.
이 규정을 실제로 적용하기 위해 국제 표준은 엔지니어들에게 안전을 평가하고 구현하는 명확한 방법을 제시합니다. 가장 중요한 세 가지:
ISO 12100→ 위험 평가
ISO 13849→ 성능 수준(PL)
IEC62061→ 안전 무결성 수준(SIL)
이러한 표준들은 함께 체계적인 로드맵을 제공: 위험 평가(ISO 12100), 신뢰할 수 있는 제어 설계(ISO 13849), 그리고 SIL 요구사항에 대한 검증(IEC 62061).
제조업체와 기계 제작사에게 규정 준수는 타협할 수 없는 사항입니다. 요구 사항을 충족하지 못할 경우에는 시장 진입 실패, 비용이 많이 드는 재설계, 그리고 무엇보다도 예방 가능한 인명 피해의 위험이 있습니다.
효과적인 장비 안전은 마지막 단계에서 보호장치를 억지로 붙인다고 완성되는 것이 아닙니다. 설계 및 운영의 모든 단계에 안전 원칙을 내재화하는 것입니다.
통합 접근법의 네 가지 주요 단계:
안전을 설계부터 검증 및 유지보수에 이르는 라이프사이클 프로세스로 접근함으로써 기업은 규정 준수를 보장하고 가동 중단 시간을 줄이며 운영자와의 신뢰를 강화합니다.
장비 안전의 핵심에는 위험 평가 프레임워크가 자리 잡고 잇습니다. 위험 요소를 식별하고, 위험을 우선 순위화하여, 적절한 안전 조치를 선택하는 체계를 제공합니다.
일반적인 프로세스의 세 단계:
이 과정을 문서화하는 것은 필수적입니다. ISO 12100 규정 준수 증명을 제공하고, 감사를 지원하며, 의사 결정이 가정이 아닌 체계적인 분석에 기반하도록 보장합니다.
솔직히 말해서: 기계를 만들면서 안전을 고려하지 않는다면, 그건 잘못된 방식입니다. 안전은 단순히 체크해야 할 항목이 아니라 성능, 신뢰성, 평판의 핵심 요소입니다. 사고는 시간, 돈, 그리고 신뢰를 앗아갑니다. 하지만 스마트한 안전 설계가 그런 모든 것을 방지합니다. 이는 단순히 부상을 방지하는 차원을 넘어, 기계의 안정적인 가동을 유지하고, 현장 인력의 신뢰를 높이며, 고객의 충성도를 지키는 데에도 의미가 있습니다.
안전이 가져다주는 기대 효과:
최신 안전 인터로크가 적용된 포장 라인을 예로 들면, 단순히 인원을 보호할 뿐만 아니라 가동 중지 시간을 줄여 OEE(종합설비효율)를 향상시킵니다. 안전은 수익과 무관한 분야가 아닙니다. 성과를 증폭시킵니다.
장비 안전은 단순한 규정 준수 요구사항을 넘어 책임이자 기회입니다. 규정을 준수하고 검증된 공학 원리를 적용하며 체계적인 설계 방법론을 따름으로써 기업은 인력을 보호하면서도 생산성을 유지할 수 있습니다. 견고한 위험 평가 체계는 위험 요소를 식별하고 감소시키는 동시에, 지속적인 개선을 통해 시스템이 장기적으로 효과적으로 유지되도록 보장합니다.