모든 자동화 프로젝트는 실질적인 질문에서 시작됩니다.

어떤 액추에이터가 움직임에 적합합니까? 어떤 드라이브 시스템이 하중에 적합합니까? 어떤 밸브 터미널이 필요한 필드버스를 서포트합니까? 어떤 액세서리가 호환됩니까? 시운전 전에 어떤 데이터가 필요합니까?

엔지니어링 툴은 이러한 질문에 더 빠르고 쉽게 답변할 수 있도록 구조를 제공합니다. 다양한 출처를 검색하는 대신, 엔지니어들은 시뮬레이션, 크기 조정, 제품 선택, 시스템 구성 및 시운전 등 특정 작업을 위한 전용 툴을 활용할 수 있습니다.

이는 결정적인 순간에 시간을 절약합니다: 기계 성능을 결정짓는 결정을 내릴 때.

자동화 엔지니어링은 단일 단계로 이루어지는 경우가 거의 없습니다. 프로젝트는 기계 개념에서 시작하여 크기 결정 및 제품 선택으로 이어진 후 구성, 문서화, 시운전으로 진행될 수 있습니다.

Festo의 엔지니어링 공구, 툴은 이 워크플로우의 다양한 작업을 서포트합니다:

  • 완전한 자동화 시스템의 디자인
  • 공압 동작 시뮬레이션
  • 전기 구동 시스템 크기 지정
  • 그리퍼 및 진공 부품 선택
  • 제품 데이터 비교
  • 부품 목록 작성
  • 시운전 준비
  • 유지보수 및 진단 간소화

목표는 간단합니다: 검색에 소요되는 시간을 줄이고 엔지니어링에 더 많은 시간을 투자하세요.

공압, 전기 및 컨트롤러 구성 요소가 함께 작동해야 하는 경우, 엔지니어는 처음부터 전체 시스템에 대한 명확한 이해가 필요합니다.

System Configurator는 Festo의 제품과 솔루션을 사용하여 완전한 자동화 시스템의 디자인을 지원합니다. 이는 개별 구성 요소를 따로 고려하는 대신 엔지니어에게 애플리케이션에 대한 더 연결된 관점을 제공합니다.

추가 공구와 툴은 특정 엔지니어링 작업을 서포트합니다. Pneumatic Simulation은 공압 시스템 작동 상태를 평가하는 데 도움을 제공합니다. Electric Motion Sizing은 전동 구동 시스템의 치수 산출을 서포트합니다. Handling Guide Online은 핸들링 시스템을 더욱 신속하게 구성할 수 있도록 도와줍니다.

이 공구, 툴은 엔지니어가 가정이 아닌 계산을 기반으로 기술적인 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

제품 선택은 프로젝트를 빠르게 지연시킬 수 있습니다. 컴포넌트가 적합해 보일 수 있지만, 기술 데이터, 변형, 액세서리, 스페어 파트, 문서 및 주문 정보와 같은 세부 사항이 여전히 일치해야 합니다.

Quick Search Plus 애플리케이션은 Festo 온라인 카탈로그에 접근할 수 있게 하여 엔지니어들이 적합한 제품을 더 빠르게 찾을 수 있도록 합니다. 타입 코드로 검색하고 제품을 비교하며, 부품 목록을 생성하고 호환 가능한 액세서리 또는 스페어 파트를 찾을 수 있습니다.

이는 필요한 기능이 명확하지만 올바른 구성 요소가 아직 확인되지 않은 경우, 제품 선택 프로세스를 더 쉽게 관리할 수 있게 해줍니다.

구성 요소가 선택되면, 시운전은 다음으로 중요한 단계입니다. 드라이브 시스템은 종종 기계적 구성 요소, 모터, 컨트롤러 및 소프트웨어 설정을 포함합니다. 이 모든 요소를 따로 핸들하면 설정이 예상보다 오래 걸릴 수 있습니다.

Festo Automation Suite는 전체 드라이브 시스템의 매개변수 설정, programming 및 유지보수를 위한 소프트웨어 환경입니다. 이 소프트웨어는 엔지니어가 구성 요소 선택부터 시스템 작동까지 보다 효율적으로 진행할 수 있도록 지원합니다.

이 소프트웨어는 다섯 단계로 설정을 관리하며, 제어 프로그램 설치를 간소화하고 선택 옵션인 CODESYS 확장을 포함한 특정 요구사항을 위한 확장을 제공합니다.

엔지니어링 효율성은 시스템이 디자인된 이후에도 멈추지 않습니다. 시운전, 구성 및 진단은 기계를 얼마나 빨리 가동할 수 있고 계속 운영할 수 있는지에 영향을 미칩니다.

Festo Maintenance Tool은 CPX-FMT으로도 알려져 있으며, CPX 터미널의 시운전, 구성 및 진단을 지원합니다. 이더넷/IP, PROFINET 또는 Modbus TCP와 같은 산업용 이더넷 필드버스의 경우, 이 공구는 CPX 터미널과 직접 통신할 수 있습니다. 클래식 필드버스는 USB 어댑터를 사용하여 연결할 수 있습니다.

이를 통해 팀은 시스템 정보를 더 빠르게 액세스하고, 문서를 생성하며, 결함을 더 쉽게 진단할 수 있습니다.