경쟁 우위로서의 지속 가능성

글로벌 산업이 변화함에 따라 자동화는 혁신과 지속 가능성의 경계에 있습니다. CO2를 줄이고 지속 가능한 비즈니스 관행이 점점 더 중요해짐에 따라, 법적 프레임워크와 개시자들이 지속 가능한 미래를 위한 길을 새롭게 설계하고 있습니다. 향후 10년 동안 다섯 가지 주요 개시자가 자동화 회사가 운영, 혁신 및 경쟁하는 방식을 위한 표준을 설정할 것입니다. 이러한 법적 차원을 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 기업은 규정을 준수할 뿐만 아니라 초기 단계에서 지속 가능성 요구 사항을 프로세스와 결정에 설치할 수 있습니다.

구매 활동을 더욱 지속 가능하게 만드세요​

효율적이고 규정을 준수하며 미래에 대비한 공급망을 구축하기 위한 실질적인 단계를 알아보세요. 이 체크리스트는 규제 요건을 충족하고, 회사별 목표에 부합하며, 지속가능성 전략을 적극적으로 지원하는 데 도움을 줍니다.​

지금 체크리스트 다운로드하기

1. 과학 기반 목표 이니셔티브 (SBTi)

SBTi는 기업들이 파리 협정에 부합하는 과학 기반의 온실가스 감축 목표를 설정하도록 권장합니다. 설정된 기후 목표에는 직간접적인 배출이 포함됩니다. 기업들은 직접적인 배출에는 스스로 영향을 미칠 수 있으나, 간접적인 목표는 공급망에 따라 달라집니다. 특히 자동화 산업에서는 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 배출 감소를 설치해야 한다는 압박이 있습니다. 이는 기업들이 자체적인 기후 목표 달성을 위해 적극적으로 노력하는 공급업체를 선호할 수 있음을 의미합니다. 과학을 기반으로 한 기후 목표를 고려하는 것이 조달 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. SBTi 및 그 목표에 대해 자세히 알아보세요.

2. European Green Deal

European Green Deal은 녹색 전환을 달성하기 위한 EU 이니셔티브의 종합 세트입니다. EU는 2050년까지 기후 중립을 달성하고 자원 소비를 경제 성장과 분리해야 합니다. 여기에는 CSRD 및 CS3D과 같은 특정 규제를 유발하는 다양한 정치적 조치가 포함됩니다. 자동화 업계에서 이는 지속 가능한 관행으로 전환하고 순환 경제를 위한 제품을 개발하며 더 엄격한 에너지 효율 표준을 준수하는 것을 의미합니다. 동시에 친환경 혁신에 투자하는 기업이 보조금과 지원금을 받을 수 있게 되면서 자금 조달의 기회도 열리고 있습니다.

3. CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD는 EU 내 기업에 대한 지속가능성 보고 요구 사항을 크게 확대합니다. 해당 목표는 지속가능성 보고서를 표준화하여 비교 가능하도록 만들고 투명성을 높이는 것입니다. 구매자는 공급업체의 지속 가능성 약속에 대한 신뢰할 수 있는 증거를 점점 더 많이 요구하고 있습니다. 이를 위해서는 강력한 데이터 관리 시스템이 필요합니다. CSRD 표준을 조기에 공개하고 데이터를 필드 수준까지 자동화하는 기업은 투명한 보고를 통해 경쟁 우위를 확보하고 시장 입지를 강화할 수 있습니다. CSRD에 대한 가이드라인 및 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

4. CS3D(Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

CS3D는 공급망의 사회적, 환경적 지속가능성을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 기업은 공급업체의 지속 가능성 관행을 면밀히 검토해야 합니다. 기준을 충족하지 않는 기업은 법적 책임을 질 수 있습니다. 동시에 표준 준수가 유럽 시장 진출을 위한 전제 조건이기 때문에 CS3D는 잠재적인 비즈니스 기회도 열어줍니다. CS3D에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.

5. 에너지 효율법

에너지 효율법은 에너지를 어떻게 활용해야 하는지 규정하고 있습니다. 이를 통해 효율적인 솔루션을 더 많이 찾고 디지털화, AI, IoT 분야에서 에너지 최적화를 위한 혁신을 촉진할 수 있습니다. 이는 특히 산업 에너지 관리에서 핵심적인 역할을 하는 자동화 부문과 관련이 있습니다. 기업들이 에너지 효율 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 고효율 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가할 것입니다. 동시에 에너지 효율 개선 의무를 이행하는 데 사용할 수 있는 서비스 제공에 대한 필요성도 커지고 있습니다.

지속 가능한 미래를 위한 준비

간접 목표를 통한 ESG 규제 강화와 가치 사슬에 대한 압박은 패러다임의 변화를 예고하고 있습니다. 지속 가능성은 자동화 분야의 구매 결정에 있어 결정적인 요소가 되고 있습니다. 선제적으로 대응하고 차세대 지속 가능한 기술에 투자하는 기업은 시장 입지를 강화하고 새로운 기회를 활용할 수 있습니다. 이는 주로 에너지 소비 감소를 통한 금전적 절감과 데이터 분석 간소화를 통해 보다 투명한 보고로 이어집니다. 지속가능성 법규를 준수하는 데 드는 비용과 에너지 소비 감소를 통한 절감 효과를 비교 검토해야 합니다.

결론

규제 및 시장 개발은 자동화 산업에서 효율성과 데이터 솔루션을 위한 기회를 제공합니다.