긴장감 넘치는 현장의 기기 제조업체: 실험실, 진단 및 의료 기기가 특히 까다로운 이유

오늘날 그 어느 때보다 최신 실험실, 진단 및 의료 기기 의 개발과 제조는 기술 혁신, 규제 요구 사항 및 경제적 압력 사이에 놓여 있습니다. 정밀도, 신뢰성 및 초소형화 에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 문서화, 안전성 및 기존 시스템과의 디지털 통합 에 대한 요구 사항도 증가하고 있습니다.

동시에 많은 제조업체는 제한된 자원, 증가하는 비용 압박, 증가하는 숙련된 노동력 부족 으로 어려움을 겪고 있습니다. 시스템 복잡성은 증가하는 반면, 개발 기간과 시장 출시 기간은 점점 짧아지고 있습니다.

이 글에서는 의료 기술 분야의 핵심 과제, 특히 분석 실험실 기술, 임상 진단을 강조하고, 오늘날 혁신적인 솔루션 이 개발되어야 하는 여건을 명확하게 합니다.

1. 실험실, 진단 및 의료 기기의 공간 부족 및 초소형화

최신 기기의 컴팩트한 디자인은 개발자에게 엄청난 도전 과제를 안겨줍니다. 실험실, 진단 및 의료 기기에는 센서, 유체 및 전자 부품을 비롯한 수많은 기능을 매우 작은 공간에 수용해야 합니다. 동시에 인체공학, 이동성 및 운반성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 초소형화된 구성 요소는 강력함은 물론 안정성과 내구성도 뛰어나야 합니다. 제한된 설치 공간은 창의적인 재설계와 정교한 시스템 아키텍처를 요구하며, 여기서는 밀리미터 단위도 소중합니다. 이는 종종 재료 소비량과 무게에 영향을 미칩니다.

2. 숙련된 노동력 부족 및 기기 개발 전문 지식 부족

많은 제조업체는 소규모의 활용도가 높은 팀으로 복잡한 메카트로닉스 시스템을 개발해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 특히 자동화, 유체, 전자 또는 소프트웨어 통합과 같은 분야에서는 전문화된 노하우가 부족한 경우가 많습니다. 하지만 실험실, 진단 및 의료 기기 개발에는 초기 아이디어부터 양산에 이르기까지 깊은 기술적 이해가 필요합니다. 따라서 드라이브 기술이나 시스템 통합 분야에 핵심 전문 지식이 없는 기업들은 특정 전문 지식과 리소스를 제공하는 외부 파트너의 도움을 받는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.

3. 소량 생산에 대한 비용 부담과 경제성

특히 중소 규모 양산의 경우, 기기 제조에 대한 경제적 압박이 커지고 있습니다. 고객은 고성능의 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 기대합니다. 그러나 새로운 기기를 개발하는 데는 많은 비용이 들며, 특히 변형 제품이 많고 수량이 적은 경우 더욱 그렇습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 많은 제조업체는 모듈형 어셈블리, 표준화 및 외부 개발 지원를 필요로 하고 있습니다. 이를 통해 품질이나 기능의 저하 없이 개발 시간을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다.

4. 메카트로닉 시스템의 기술적 복잡성

유체, 전자, 기계, 센서 및 소프트웨어가 단일 기기에 통합되면 시스템 복잡성이 높아집니다. 오류 없이 작동하려면 인터페이스가 정확하게 조화를 이루어야 합니다. 시스템 아키텍처의 사소한 불일치도 사용 또는 승인 과정에서 상당한 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 시스템 통합에 대한 총체적인 접근 방식(이상적으로는 여러 분야의 팀과 함께)은 성공을 위해 필수적입니다.

5. 실제 작동 조건에서의 안정성 및 정밀도

실험실, 진단 및 의료 기기는 수년 동안 안정적이고 정밀하게 작동해야 하며, 환경 변화가 잦은 조건에서도 안정적으로 작동해야 합니다. 특히 혈액 분석이나 분자 생물학적 테스트와 같은 민감한 애플리케이션의 경우 정확성, 반복성 및 장기적인 안정성에 대한 요구 사항이 매우 높습니다. 오작동을 방지하고 환자의 안전을 보장하려면 견고한 설계, 고품질 부품, 세심한 품질 보증이 필수적입니다.

6. 의료 기술의 규제 요건 및 표준

실험실, 진단 및 의료 기기 제조업체의 경우 MDR(의료 기기 규정), ISO 13485, FDA 규정 또는 IEC 61010 표준과 같은 법적 요구 사항을 준수해야 합니다. 동시에 이는 매우 복잡합니다. 문서화, 추적성 및 유효성 검사는 개발 단계부터 고려해야 합니다. 오류나 누락은 상당한 지연, 승인 문제 또는 리콜로 이어질 수 있습니다. 따라서 규제 요건에 대한 깊은 이해가 필수적입니다.

7. 출시 기간 및 변형 제품 다양성을 효율적으로 관리

제품 아이디어에서 시장 출시까지 걸리는 시간은 점점 더 짧아지고 있습니다. 동시에 맞춤형 변형 제품과 유연한 수량에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 제조업체는 시장 변화에 빠르게 대응하고 새로운 기기를 효율적으로 개발, 테스트 및 양산할 수 있어야 합니다. 민첩한 개발 프로세스, 모듈식 플랫폼, 숙련된 파트너와의 긴밀한 협업을 통해 출시 기간을 크게 단축할 수 있습니다.

8. 스마트 기기의 디지털화, 네트워킹 및 사이버 보안

실험실, 진단 및 의료 기기는 이제 점점 더 네트워크에 연결되고 데이터를 사용할 수 있게 되었습니다. 병원 IT 시스템, 클라우드 플랫폼 또는 실험실 정보 시스템과 통신하여 데이터를 보다 효율적으로 사용하고 분석할 수 있습니다. 이러한 디지털 네트워킹은 인터페이스, 소프트웨어 아키텍처, 특히 IT 보안에 대한 요구가 높습니다.

12월부터 시행되는 CRA(Cyber Resilience Act, 2027)에 따라 디지털 요소가 있는 모든 제품에 대해 사이버 보안을 CE 인증 표시 시 필수 요건으로 지정합니다. 그런 다음 제조업체는 'Secure by Design(설계상 보안)' 및 'Secure by Default(기본값 보안)'이라는 원칙에 따라 개발해야 합니다.

9. 유지보수의 용이성 및 사전 예방적 서비스

기술적 성능 외에도 기기의 유지보수 및 서비스 용이성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 제조업체는 유지보수가 거의 필요하지 않고, 서비스하기 쉬우며, 이상적으로는 예측 유지보수가 가능하도록 시스템을 설계해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 다운타임을 최소화하고 서비스 수명을 연장하며 서비스 호출을 효율적으로 구성하는 것이 목표입니다. 예측 유지 관리와 같은 최신 접근 방식을 사용하면 장애가 발생하기 전인 초기 단계에서 유지 관리 요구 사항을 인식할 수 있습니다.

10. 기기 제조의 지속 가능성 및 자원 효율성

오늘날 지속 가능성은 결정적인 경쟁 요소이며, 더 이상 'Nice-to-have(있으면 좋은 것)'이 아닌 시대가 된 지 오래입니다. 제조업체는 성능이나 품질 저하 없이 기기의 재료와 에너지 소비를 줄여야 하는 과제에 직면해 있습니다. 자원 절약형 디자인, 에너지 효율적인 부품, 재활용 가능한 소재는 환경적 책임과 경제적 성공을 동시에 달성할 수 있는 핵심 수단입니다.

설명한 과제를 통해 생명 과학 산업에서 기기 제조업체에 대한 요구가 매우 높고 기존의 표준 구성품으로는 충족할 수 없는 경우가 많다는 것을 알 수 있습니다. 일반적인 접근 방식은 특히 정밀도, 통합 및 규제 보안 측면에서 빠르게 한계에 도달합니다.