귀사의 특정 자동화 작업에는 어떤 액추에이터 기술이 적합할까요?

공장 자동화 분야에서 적합한 액추에이터 기술을 선정하는 것은 핵심적인 설계 결정 사항 중 하나입니다. 공압식 및 전기식 액추에이터는 모두 다양한 분야에서 그 가치를 수없이 입증해 왔습니다. 그러나 작동 원리, 제어 가능성, 그리고 통합에 필요한 수고는 근본적으로 다릅니다.

따라서 “전기식 액추에이터와 공압식 액추에이터 중 어느 것이 더 나은가?”라는 질문에는 일반적인 답변을 내릴 수 없습니다. 중요한 것은 기술 그 자체가 아니라, 그 기술이 수행하고자 하는 과제입니다. 요구 사항을 철저히 분석하는 사람들은 더 현명한 결정을 내립니다.

간단한 정답이 없는 이유

공압 시스템은 압축 공기를 동력원으로 사용하며, 특히 단순하고 견고한 동작 작업에 적합합니다. 전기 액추에이터는 모터와 기계식 변속 장치를 사용하여 정밀하고 자유롭게 프로그래밍 가능한 움직임을 구현합니다.

두 기술 모두 기술적으로 성숙했으며 신뢰할 수 있습니다. 하지만 두 기술의 강점은 각기 다른 상황에서 드러납니다. 따라서 정보에 입각한 결정은 특정 기술을 선호하는 것에서 시작되는 것이 아니라, 이러한 차이점을 이해하는 데서 시작됩니다.

공압식과 전기식의 근본적인 차이점

  • 공압 액추에이터는 놀라울 정도로 단순한 구조를 갖추고 있으며, 먼지, 습기 또는 온도에 대한 민감도가 낮고, 믿을 수 없을 정도로 견고합니다. 이 제품은 끝 지점이 명확하게 정해진 빠르고 반복적인 동작에 안성맞춤입니다.
  • 반면, 전기식 액추에이터는는 높은 위치 결정 정확도와 반복 정밀도를 제공합니다. 모션 프로파일을 유연하게 조정하고, 힘을 정밀하게 제어하며, 여러 축을 동기화할 수 있습니다. 이러한 특성 덕분에 이 장비는 복잡하거나 변화무쌍한 공정에 매우 적합합니다.

액추에이터 선정의 주요 결정 기준

액추에이터 기술을 신중하게 선정하기 위해서는 항상 여러 가지 기준을 고려하는 것이 중요합니다. 정밀도나 에너지 소비량과 같은 개별적인 요소는 결코 단독으로 평가되어서는 안 되며, 모든 요구 사항이 서로 어떻게 작용하는지를 종합적으로 고려해야만 기술적·경제적으로 타당한 해결책이 무엇인지 알 수 있습니다.

힘, 하중 및 기계적 요구 사항

필요한 힘과 이동해야 할 하중이 주요 결정 요인입니다.

공압 액추에이터는 클램핑이나 프레스 작업과 같이 일정한 하중과 명확한 끝 위치가 필요한 경우에 매우 적합합니다.

전기식 액추에이터 힘을 가변적으로 제어하거나 정밀하게 재현해야 할 때 그 진가를 발휘합니다. 이는 특히 민감한 구성 부품이나 제품 모델이 변형되는 경우에 해당됩니다.

속도, 역동성, 그리고 모션 프로파일

공압 시스템은 동적이며 구조가 단순하기 때문에, 짧은 스트로크로 매우 빠른 동작을 수행할 때 유리한 경우가 많습니다.

반면, 전기식 액추에이터는는 복잡한 속도 및 가속도 프로파일을 구현할 수 있습니다. 부드러운 가속, 정밀한 제동, 그리고 동기화된 멀티 축 동작을 정확하게 구현할 수 있습니다.

정밀도와 재현성

정확하게 위치에 접근해야 하거나 경로를 따라가야 할 때는, 전기식 구동 기술이 일반적으로 가장 확실한 선택입니다. 높은 재현성과 유연한 제어 옵션을 제공합니다.

반면, 공압 시스템은 일정한 수준의 유연성이 허용되거나 오히려 바람직할 때, 예를 들어 작업물을 보호하거나 간단한 핸들링 작업을 수행할 때 이상적입니다.

에너지 소비 및 효율

두 시스템 간의 에너지 소비량은 상당히 차이가 납니다. 전기식 액추에이터의 의 전력 소비량은 직접 평가할 수 있지만, 공압 시스템의압축 공기의 생성 및 준비 과정도 중요한 역할을 합니다.

현실적인 평가는 항상 전체 시스템을 고려합니다. 또한, 사이클 시간, 정지 단계 및 유지 기능에 따라, 공압 시스템은 특정 응용 분야에서는 에너지 효율 측면에서도 이점을 제공할 수 있습니다.

경제적 효율성과 수명 주기 비용

투자 비용 외에도 운영 및 유지보수 비용과 예비 부품의 확보 여부가 매우 중요합니다. 겉보기에는 저렴해 보이는 해결책도 수명 주기 전체를 고려하면 결국 비용이 많이 들 수 있습니다.

따라서 공압식과 전기식 시스템을 비교할 때는 항상 총 소유 비용, 즉 통합 단계부터 운영에 이르기까지 발생하는 모든 비용을 고려해야 합니다.

공장 자동화의 대표적인 적용 분야 프로파일

각 기술마다 명확한 적용 분야가 있습니다.

공압 시스템은 명확한 동작 순서가 필요한 핸들링, 클램핑 또는 압착 작업에서 흔히 사용됩니다.

전기식 액추에이터는 고정밀도가 중요한 분야나 다양한 변형 제품 또는 가변적인 공정이 필요한 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

하지만 이 분류가 절대적인 규칙은 아닙니다. 하이브리드 컨셉과 새로운 기술 발전은 설계 옵션을 끊임없이 넓혀가고 있습니다.

공장 자동화 분야에서 공압식과 전기식은 둘 중 하나를 선택해야 하는 문제가 아닙니다. 적합한 액추에이터 기술은 기술적 및 경제적 측면 모두에서 고객의 적용 분야 요구 사항에 따라 결정됩니다. 부하, 정밀도, 동적 특성, 환경 및 수명 주기 비용과 같은 기준을 체계적으로 평가하는 사용자들은 위험을 줄이고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

백서 '공장 자동화 분야의 공압식 대 전기식 시스템'

지금 바로 '공장 자동화 분야의 공압식 또는 전기식 시스템' 백서를 다운로드하세요

비교 표, 실제 사례, 그리고 자동화 작업에 유용한 액추에이터 선정 가이드를 통해 체계적인 의사결정 지원을 받아보세요.

지금 다운로드 – 가이드를 받아보세요

디지털 엔지니어링 도구를 활용해 적합한 솔루션을 더 빠르게 찾아보세요

공압식 또는 전기식 시스템을 비교하는 것뿐만 아니라, 기술적으로 신뢰할 수 있는 시스템 설계를 원하십니까? Festo 엔지니어링 툴은 요구 사항을 체계적으로 검토하고 액추에이터를 설계하여, 초기 설계 단계부터 실제 규격 선정에 이르기까지 완벽하게 적용될 수 있도록 지원합니다.

  • Festo의 엔지니어링 툴
    액추에이터 솔루션의 선정, 설계 및 검증에 대한 디지털 지원입니다.
  • 공압 시뮬레이션
    공압 애플리케이션용 설계 도구: 운동, 힘, 속도 및 사이클 시간의 시뮬레이션입니다.
  • 전동 모션 사양 최적화
    전기 액추에이터용 설계 도구: 사용자의 애플리케이션 데이터에 기반한 축, 모터 및 기계 부품의 사양을 최적화합니다.

부가적 효과:
설계 위험을 줄이고, 계획의 확실성을 확보하며, 기술적·경제적으로 적합한 솔루션을 더 빨리 얻을 수 있습니다.