프로그래밍 및 기술 장비에 따라 RoboThespian은 상대방과 능동적으로 대화할 수 있습니다. 이것은 이름에서부터 확인할 수 있습니다. "Thespian"은 배우를 의미하는 오래된 영어 단어입니다. 명민한 두뇌로 다양한 언어를 구사하며 얼굴 표정과 제스처를 인식합니다.

특정 키워드를 언급하면, 사전 정의된 리액션이 시작됩니다. 또한 정확한 답변과 힌트를 얻기 위해 독립적으로 검색 엔진을 사용하고 인터넷에서 정보를 검색할 수 있습니다. 무선 헤드셋과 태블릿을 통해 사람이 제어하는 ​​경우, 방문자 개별적으로 제어되기도 합니다. 현재 이러한 로봇은 전 세계에 60개 이상이 존재하고 있으며, 대부분은 박물관, 대학 또는 상설 전시회에서 사용되고 있습니다.