OEE 계산은 머시닝 지그, 기계, 생산 라인 또는 시스템이 이론상 최대 용량을 얼마나 잘 활용하는지, 특히 병렬 장비와 비교하여 얼마나 잘 작동하는지 보여줍니다. 가용성, 성능, 품질이라는 세 가지 핵심 요소를 살펴봅니다. 이러한 값을 종합하면 생산 라인의 효율성을 전반적으로 파악할 수 있습니다.

OEE 최적화는 결정적인 경쟁 요소가 되었습니다. OEE 값이 높은 기업은 더 효율적일 뿐만 아니라 시장 변화에 더 빠르게 대응하고 비용 구조를 최적화할 수 있습니다.

이 종합적인 게시물에서 다음 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다:

  • 머신이 최대 출력에 얼마나 근접했는지 계산하고 싶으신가요?
  • 전체 장비 효율성을 최적화하는 것이 생산 효율성에 중요한 이유는 무엇일까요?
  • 다운타임을 개선하고 처리량을 극대화하며 생산 수율을 높이는 데 도움이 되는 조치에는 어떤 것이 있을까요?
  • 공정 모니터링, 유연한 자동화, AI 지원형 도구와 같은 최신 기술을 통해 생산 시스템을 어떻게 최적화할 수 있을까요?
  • 엔드 오브 암(end-of-arm) 솔루션, 재료 공급 시스템, 검사 시스템, 분류 시스템 및 포장 장치와 같은 보조 공정은 어떤 역할을 할까요?

OEE의 세 가지 핵심 요소

OEE(종합 설비 효율)는 기계가 최대 용량에 비해 얼마나 효율적으로 작동하는지 측정하는 표준화된 방법을 제공합니다.

OEE는 세 가지 핵심 성과 지표를 기반으로 합니다: 가용성(가동 시간), 성능(처리량), 품질(불량률)입니다. 이러한 요소를 함께 사용하면 시스템의 실제 생산성을 명확하고 비례적으로 파악할 수 있으며 숨겨진 손실과 최적화 잠재력을 한 눈에 파악할 수 있습니다.

시간 가용성:

  • 기계가 실제로 작동할 준비가 된 빈도를 평가합니다.
  • 계획된 다운타임과 계획되지 않은 다운타임을 고려합니다.
  • 기업이 서비스 유지보수 및 전환 시간을 얼마나 잘 처리하는지 보여줍니다.

생산성 향상:

  • 가능한 최대 속도와 관련하여 실제 생산 속도를 측정합니다.
  • 처리량과 생산 시스템의 전반적인 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다.

생산 결과물의 품질:

  • 불합격(NOK) 대비 품질 요구 사항을 충족(OK)하는 생산 제품의 비율을 평가합니다.

EoA 디자인 체크리스트: 더 안전한 그리핑 및 핸들링을 위한 10가지 팁

이 실용적인 가이드를 사용하여 EoA의 신뢰성, 엔지니어링 노력, 운영 비용에 영향을 줄 수 있는 디자인 결정을 검토하세요.

  • 작업물과 전체 애플리케이션에서 시작하세요.
  • 로봇과 EoA 성능을 하나의 시스템으로 확인하세요.
  • 기계, 전기 및 소프트웨어 간의 인터페이스를 계획하세요.
  • 실제 표면, 공차 및 생산 조건을 고려하세요.
  • 더 빠른 검증을 통해 재작업을 줄이세요.
체크리스트 다운로드

OEE 공식

OEE는 이 공식을 사용하여 계산됩니다:

그렇다면 우수한 OEE 값이란 무엇일까요? 매우 우수하다고 설명할 수 있는 OEE 값은 일반적으로 개별 생산 공정의 경우 80% 이상입니다. 이러한 값은 설비의 효과적인 사용, 높은 생산성, 가용성, 성능 및 품질의 최적 조합을 반영하기 때문에 일반적으로 업계에서 '세계 최고 수준'으로 분류됩니다. 이러한 최고의 성과를 달성하는 기업은 일반적으로 고도로 발달된 생산 시스템을 갖추고 있으며, 최첨단 기술과 최적화된 워크플로우를 사용하여 효율성을 극대화합니다.

그러나 높은 OEE 값을 달성하는 것은 궁극적으로 고려해야 할 수많은 영향 요인에 의해 크게 결정됩니다. 핵심적인 측면은 생산 공정의 구조와 사용되는 방법의 효율성 모두에 영향을 미치는 공정 및 절차 형식입니다. 시스템 성숙도, 시스템 런타임(수명), 생산 시스템 관련자 간의 원활한 협력도 가치에 영향을 미칩니다.

벤치마킹: 우수한 OEE 값은 어떻게 달성할 수 있을까요?

OEE 최적화를 위한 실질적인 조치

다양한 요인에 따라 달라지는 OEE 계산:

  • 가용성: 예기치 않은 잦은 다운타임과 긴 유지보수 시간은 생산 수율을 저하시킵니다. 효과적인 유지 관리 전략은 다운타임을 개선하는 데 매우 중요합니다.
  • 성능: 비효율적인 공정이나 제대로 조율되지 않은 워크플로는 생산성에 큰 영향을 미칩니다. MES 또는 SCADA와 같은 디지털 도구는 성능 문제를 조기에 인식하는 데 도움이 됩니다.
  • 품질: 불량과 재작업은 효율성을 떨어뜨리고 비용을 증가시킵니다. 자동화된 테스트 시스템은 여기서 결정적인 역할을 합니다.

다음 섹션에서는 OEE 값을 최적화하기 위한 실질적인 조치에 대해 자세히 설명합니다.

가용성 최적화: 빠른 전환 및 형식 조정

가용성은 OEE 계산에서 가장 중요한 요소 중 하나이며 가동 시간의 영향을 크게 받습니다. 유지보수나 도구 교체와 같은 계획된 다운타임은 최적으로 계획하고 최소화해야 합니다. 빠른 리툴링과 정밀한 포맷 조정은 유연성 향상을 위한 결정적인 수단입니다.

최신 시스템에는 가능한 한 짧은 시간 내에 포맷 변경을 수행할 수 있는 적절한 기술이 적용되어 있어 계획된 다운타임을 크게 줄일 수 있습니다. SMED(Single-Minute Exchange of Die)와 같은 방법을 사용하여 설정 시간을 최적화하면 전환 시간을 더욱 단축하고 기계 가용성을 크게 높일 수 있습니다.

품질 향상: 무결점 및 오작동 안전(fail-safe) 시스템

OEE(종합 설비 효율)의 품질 요소는 지정된 요구 사항(OK)을 충족하고 재작업 없이 바로 재사용할 수 있는 제조된 제품의 비율을 나타냅니다. 높은 품질은 불량률과 재작업 비율을 줄여 자원을 절약하고 비용을 절감하기 때문에 생산 효율에 직접적인 영향을 미칩니다.

혁신적인 개념과 기술은 품질 속도를 최적화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 오염을 방지하고 수율을 높이기 위해 코팅 공정에서 랩 프리(Lab-free) 생산은 핵심적인 역할을 합니다. 또한 예기치 않은 오류, 장애, 오작동이 발생하더라도 안정적으로 생산을 계속할 수 있는 페일 세이프 시스템은 필수입니다.

처음부터 오류 발생을 완전히 없애는 것을 목표로 하는 무결점 원칙의 구현은 특히 미래지향적입니다. 최신 검사 시스템, AI 기반 프로세스 모니터링 및 자동화된 품질 관리를 통해 일관되게 높은 생산 수율을 보장합니다. 올바르게 실행된 생산 프로세스를 원활하게 추적하여 투명성을 극대화하는 것도 불량률 제로에 기여합니다.

성능 향상: 디지털 도구 및 공정 모니터링

성능은 OEE(종합 설비 효율)의 또 다른 핵심 효율성 요소로, 가능한 최대 용량 대비 생산이 얼마나 원활하게 이루어지는지 평가합니다. 이는 처리량과 생산 라인의 전반적인 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다.

성능을 정밀하게 분석하고 최적화하려면 세부적인 모니터링이 가능한 최신 소프트웨어 도구를 사용해야 합니다. 이러한 도구는 지연, 비효율성 및 잠재적인 병목 현상을 실시간으로 식별하여 기업이 편차에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.

가장 자주 사용되는 기술로는 MES(Manufacturing Execution System)와 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)가 있습니다. 이러한 시스템은 생산 데이터를 지속적으로 기록하고 분석하여 기술적 문제와 조직적 문제를 모두 가시화합니다. 또한 클라우드 기반 서비스는 데이터 저장 및 분석, AI 지원형 공정 모니터링 구현을 위한 확장된 옵션을 제공합니다.

이러한 요소를 통해 기업은 생산 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 목표한 방식으로 OEE 값을 최적화할 수 있습니다.

전체 시스템 효율성의 핵심인 보조 공정 및 엔드 오브 암 툴(End-of-Arm-Tools)

재료 취급, 재료 공급 시스템, 검사 시스템, 분류 시스템 및 포장 장치는 효율적인 생산 시스템의 필수 구성 요소입니다. 최적화된 EOA(End-of-Arm) 솔루션은 핸들링 시스템의 효율성을 개선하여 라인의 성능을 향상시킬 수 있습니다.

  • 잘 계획된 재료 공급(은 재료 병목 현상을 방지하고 주요 기계가 지속적으로 작동할 수 있도록 보장합니다.
  • 자동 검사 시스템(은 수동 검사 프로세스 없이도 품질을 보장하여 예기치 않은 지연을 최소화합니다.
  • 분류 및 포장 시스템 은 전체 생산 공정에서 분류되지 않은 재료를 다음 가공 단계로 효율적으로 공급하고 완제품이 후속 물류 프로세스를 위해 효율적으로 준비되도록 하는 시스템입니다.

결론: 최적화된 OEE로 가는 길

높은 OEE 값은 시스템의 가용성, 성능 및 품질이 기술적으로나 조직적으로 얼마나 효과적으로 최적화되었는지에 따라 결정됩니다. 빠른 전환과 정밀한 포맷 조정은 가용성을 높이는 데 결정적인 기여를 합니다. 동시에 명확하게 정의되고 오작동에 안전한 생산 방법은 오류와 불량을 최소화하여 품질을 향상시킵니다.

자동화된 프로세스의 디지털화된 모니터링은 성능 저하를 조기에 감지하고 목표에 맞는 대응책을 마련하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 생산 물류 프로세스에 최신 엔드 이펙터(End-Effektor) 및 기타 자동화 처리 솔루션을 사용하면 병목 현상을 방지하고 재료 흐름을 최적화하여 생산 라인의 전반적인 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.

이러한 모든 요소의 상호 작용을 통해 기업은 중장기적으로 종합 설비 효율(OEE)을 개선하고 우수한 생산 효율의 척도로 간주되는 벤치마크 값을 달성할 수 있습니다. 성공의 열쇠는 지속적인 개선, 생산 시스템에 대한 상세한 분석, 최신 조직 방법과 기술의 최적 사용에 있습니다.