검증된 모듈을 모듈식 기계 디자인에 재사용하면 반복적인 엔지니어링 작업을 크게 줄이고 새로운 기계 변형 개발 주기를 단축할 수 있습니다. 이는 확장 가능하고 유연한 플랫폼 접근 방식을 통해 달성할 수 있으며, 이는 종종 적응이 필요한 변화하는 프로젝트 요구 사항을 처리할 수 있습니다. 선택된 제품이 충분히 유연하지 않다면, 모듈이 다양한 애플리케이션에서 재사용되지 않을 수 있습니다. 모든 기능을 처음부터 디자인하는 대신, 엔지니어링 팀은 검증된 구성 요소를 기반으로 구축하고 애플리케이션별 적응에 집중할 수 있습니다. 기계적, 전기적 및 공압 인터페이스가 명확하게 정의되면, 다양한 하위 시스템을 병렬로 개발, 테스트 및 검증할 수 있습니다. 이는 프로젝트 투명성을 향상시킬 뿐만 아니라, 다양한 기계 섹션을 결합할 때 발생할 수 있는 설치 위험을 줄여줍니다. 복잡한 자동화 프로젝트에서는 이러한 접근 방식이 엔지니어링 일관성이나 시스템 신뢰성을 저하시키지 않으면서 유연성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

모듈식 자동화에서 표준화된 모듈과 통합 인터페이스는 기계 플랫폼 전반에 필요한 고유 부품과 변형 유형의 수를 줄일 수 있습니다. 이는 조달을 간소화하고, 공급업체 복잡성을 줄이며, 생산 환경에서 계획 신뢰성을 향상시킵니다. 다양한 기계 개념에서 동일한 구성 요소를 사용하는 것은 재고 관리가 더 쉬워지며 문서화 및 품질 관리에 필요한 노력을 줄여줍니다. 동시에 모듈화는 엄격한 표준화를 의미하지 않습니다. 대신, 전체 시스템 구조를 방해하지 않으면서 특정 애플리케이션 요구사항을 충족시키도록 선택적으로 조정될 수 있는 제어된 절연선 아키텍처를 만듭니다.

명확하게 정의된 인터페이스를 가진 사전 테스트된 모듈은 모듈형 기계 시스템에서 설치 및 시운전 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 기능 단위가 설치 전에 검증되므로 조립 팀은 현장에서 개별 구성 요소의 문제를 해결하는 대신 모듈의 연결 및 구성에 집중할 수 있습니다. 이것은 설치 시간을 줄이고 기계, 전기 및 공압 하위 시스템 간의 인터페이스 관련 오류를 최소화하는 데 도움을 줍니다. 또한, 모듈형 구조는 단계별 시운전을 더 쉽게 만들어 전체 시스템이 활성화되기 전에 개별 기계 섹션을 독립적으로 테스트할 수 있도록 하며, 이를 통해 전체 시운전 신뢰성을 개선합니다.

잘 구조화된 모듈형 자동화 시스템은 기능 단위를 더 쉽게 접근, 검사 및 교체할 수 있도록 하여 서비스성을 개선합니다. 밀접하게 설치된 기계 구조를 분석하는 대신, 유지보수 팀은 결함 분리를 더 쉽게 만들어주는 명확하게 정의된 모듈을 사용하여 작업할 수 있습니다. 이는 진단 복잡성을 줄이고 특히 높은 가용성 요구사항이 있는 시스템에서 서비스 개입 시간을 단축할 수 있습니다. 애플리케이션에 따라, 모듈식 디자인은 전체 시스템 분해 없이도 개별 유닛을 유지보수하거나 교체할 수 있도록 하여 더욱 예측 가능한 유지보수 계획을 가능하게 합니다.

머신 요구사항은 고객 사양의 변화, 새로운 통신 표준 또는 공압 및 전기 서브 시스템에서의 성능 증가 요구로 인해 시간이 지나면서 변화합니다. 모듈식 머신 아키텍처는 전체 시스템 재디자인 없이도 목표 업그레이드를 가능하게 하여 이러한 변화를 수용할 수 있습니다. 표준화된 인터페이스는 새로운 기능 또는 성능 모듈의 설치를 보다 효율적으로 가능하게 하여 리트로핏 또는 라인 연장 시 엔지니어링 작업량을 줄여줍니다. 이는 머신이 새로운 제품 버전 또는 프로세스 요구사항에 맞게 조정되어야 하는 확장 가능한 생산 환경에서 특히 중요합니다.

이 유연성은 또한 공압 및 통신 아키텍처로 확장됩니다. 시스템이 다양한 통신 표준과 성능 수준에서 작동하도록 설계될 때, 다양한 장비 구성 간의 적응성을 유지하면서도 변형 복잡성을 줄일 수 있습니다. 시스템 수준에서 통합된 디지털 기능은 공정 투명성을 더욱 향상시키고 데이터 기반 최적화를 지원할 수 있으며, 개별 구성 요소로 추가되는 대신 모듈형 구조 내에 내장되어야 합니다.

기계 개념이 더 모듈화됨에 따라 주요 질문은 무엇을 구축할 수 있는가에서 무엇을 먼저 정의해야 하는가로 이동합니다.

밸브 매니폴드 및 리모트 I/O 선택을 위한 주요 고려 사항 가이드는 그러한 결정을 조기에 구조화하도록 도와줍니다. 머신 개념, 통신 요구사항, 공압 성능, 설치 기능, 엔지니어링 접근법을 다루는 다섯 가지 연결된 고려 사항을 제공합니다.

신뢰할 수 있는 밸브 터미널 또는 리모트 I/O 선택을 위한 명확한 기준을 마련하세요.

가이드를 받아보세요

밸브 터미널 VTUX는 모듈형 플랫폼 접근 방식이 다양한 머신 개념에 어떻게 적용될 수 있는지 보여주는 사례 중 하나입니다. 구성에 따라 중앙 또는 분산 아키텍처에서 사용할 수 있으며, 다양한 통신 개념과 함께 사용할 수 있습니다. 이는 적절한 제품 구성을 평가하기 전에 머신 아키텍처의 요구 사항을 먼저 고려하도록 권장합니다.

밸브 터미널 VTUX를 확인해보세요.