디자인 단계부터 시작하여 진정한 변화를 만들어내는 방법을 알아보세요. 이 백서는 스마트 계획, 적절한 크기 설정, 그리고 적합한 자동화 기술이 기획 단계에서부터 에너지 소비와 연관된 온실가스 배출량의 잠재적 감소를 조사하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.
기계 구축은 산업의 생태학적 전환에서 중심적인 역할을 합니다. 디자인과 운영에 따라, 미래지향적인 시스템 계획은 에너지와 소재 소비에 영향을 줄 수 있습니다. 목적에 맞는 소재의 사용, 재활용 가능성 및 모듈화는 순환 경제로 가는 중요한 단계이며 시스템의 수명을 증가시킵니다. 디지털 기술은 데이터를 기반으로 결정을 내릴 수 있게 하고 자원을 절약하는 생산을 서포트합니다.
유럽 및 국제 차원의 정치적 프레임 조건이 산업이 지속 가능성을 더욱 주의 깊게 살펴보도록 하고 있습니다. 유엔의 지속 가능한 개발 목표(SDGs)는 세계적인 지속 가능한 개발을 위한 포괄적인 프레임을 제공하며, 이 중 일부 목표는 특히 산업에 초점을 맞추고 있습니다. 유럽에서는 유럽 그린 딜과 기업 지속 가능성 보고 지침(CSRD)이 지속 가능성 보고에서 더 큰 투명성과 책임감을 이끄는 주요 동력입니다.
이러한 정치적 프레임워크는 기계 및 플랜트 엔지니어링에도 간접적인 영향을 미칩니다. 제조 기업은 지속가능성 균형을 개선해야 하며, 앞으로 기계와 시스템이 에너지 효율적이고 자원을 절약할 수 있도록 설계하는 데 더 많은 관심을 기울일 것입니다.
한눈에 살펴보는 중요한 원칙과 가이드라인:
에너지 효율 가이드라인:European Green Deal은 2050년까지 EU에서 기후 중립을 달성하는 것을 목표로 하며, 에너지 효율을 개선하기 위한 조치를 포함하고 있습니다. EU EED(Energy Efficiency Directive)는 기술 시스템의 에너지 소비에 대한 종합적인 분석을 요구합니다.
순환 경제 원칙: 독일의 순환경제법(KrWG)과 EU 폐기물 프레임워크 지침은 제품의 긴 수명과 최적화된 재활용 프로세스를 장려합니다. 기계 제작자와 엔지니어에게 이는 재활용 알루미늄과 같이 가능한 한 적은 자원을 사용하여 부품을 제조하는 것을 의미합니다. 기계와 시스템을 계획할 때 모듈식으로 설계하면 나중에 시스템을 더 쉽게 재활용할 수 있습니다.
Product Carbon Footprint: 기계 공학에서 PCF(Product Carbon Footprint)은 제품의 탄소 발자국을 결정하는 데 결정적인 역할을 합니다. 원자재 추출부터 폐기까지 전체 수명 주기에 걸쳐 온실가스 배출량을 기록합니다. 또한 엔지니어가 제조 단계에서 탄소 발자국을 최대한 줄인 기계와 시스템을 계획하는 데 도움이 됩니다.
EU의 디지털 제품 여권:EU의 디지털 제품 여권(DPP)은 제품의 수명 주기에 대한 모든 정보를 포함하는 미래형 디지털 데이터 세트입니다. 여기에는 재료, 원산지, 환경에 미치는 영향, 수리 가능성 및 폐기 옵션과 같은 세부 정보가 포함됩니다. DPP의 목표는 전체 가치 사슬에 대한 정보를 제공함으로써 EU 시장의 투명성과 지속가능성을 증진하는 것입니다. 이를 통해 엔지니어와 기계 제작자는 드라이브 및 기타 구성 요소의 지속 가능성 균형을 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
지속 가능성은 광범위한 정치적 프레임워크 조건, 규제 및 제조 기업에 대한 새로운 요구 사항에 따라 결정되는 복잡한 문제입니다. 기계 및 플랜트 엔지니어링에서 이러한 새로운 요구 사항을 어떻게 구현할 수 있을까요?
이 점이 중요:
지속 가능한 생산 공장을 설계하기 위해서는 다양한 요소를 신중하게 조율해야 합니다. 모듈식 디자인과 현대적인 제어 기술에서부터 효율적인 드라이브의 선택까지, 모든 단계는 시스템의 효율성과 수명을 향상시킵니다.
기계 및 시스템 제작자는 기계와 생산 설비를 효율적으로 설계함으로써 산업을 더 지속 가능하게 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 계획에서 시스템의 작동 및 폐기에 이르기까지 지속 가능성의 모든 측면은 적합한 드라이브, 부품 및 개방 루프 컨트롤러를 선택하여 고려되고 최적화되어야 합니다.
에너지 및 자원 효율성을 위해 설계된 자동화는 산업 공정의 특정 환경 영향을 줄일 수 있습니다. 이는 제조업체가 지속 가능성 목표를 달성하도록 돕고, 미래 세대를 위한 환경 보호에 기여합니다.