수소 애플리케이션에서는 안전에 있어 어떠한 타협도 허용되지 않습니다. 여기에는 기능 안전과 방폭이라는 두 가지 요소가 특히 중요합니다. 밸브 터미널의 SIL-Level(Safety Integrity Level, 안전 무결성 수준)은 해당 터미널이 중요 기능을 얼마나 신뢰성 있게 수행하는지를 나타냅니다. 폭발 구역 분류는 환경 조건에 따라 어떤 보호 조치가 필요한지 결정하는 데 결정적인 역할을 합니다. IECEx와 같은 방폭 인증 또는 ATEX, CCC 등과 같은 지역별 지침을 통해 구성 요소를 선택할 수 있습니다. 애플리케이션별 요구 사항을 충족하는 밸브 터미널은 설계 안정성을 확보하고 인증 또는 가동 지연을 방지합니다.

수소 시스템에 적합한 밸브 매니폴드는 무엇일까요?

수소 자동화에 적합한 밸브 매니폴드를 찾는 것은 복잡하지만 안전성과 확장성을 위해 매우 중요합니다. 이 가이드는 다양한 옵션을 비교하고 프로젝트 팀을 위한 실질적인 조언을 제공합니다. 선택 과정 간소화 방법:​

  • 밸브 매니폴드 간 차이를 직관적으로 비교할 수 있습니다.​
  • 안전성, 모니터링 및 확장성에 따른 평가​
  • 자신감 있게 미래를 대비한 결정을 내리는 팁
지금 바로 무료 Selection Guide를 받아보세요

1. 안전 및 표준

수소 애플리케이션에서는 안전에 있어 어떠한 타협도 허용되지 않습니다. 여기에는 기능 안전과 방폭이라는 두 가지 요소가 특히 중요합니다. 밸브 터미널의 SIL-Level(Safety Integrity Level, 안전 무결성 수준)은 해당 터미널이 중요 기능을 얼마나 신뢰성 있게 수행하는지를 나타냅니다. 폭발 구역 분류는 환경 조건에 따라 어떤 보호 조치가 필요한지 결정하는 데 결정적인 역할을 합니다. IECEx와 같은 방폭 인증 또는 ATEX, CCC 등과 같은 지역별 지침을 통해 구성 요소를 선택할 수 있습니다. 애플리케이션별 요구 사항을 충족하는 밸브 터미널은 설계 안정성을 확보하고 인증 또는 가동 지연을 방지합니다.

2. 시스템 통합 및 통신

밸브 터미널은 기존 제어 시스템과 원활하게 통신할 때만 그 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다. PROFINET 또는 EtherCAT®과 같은 인터페이스를 통해 시스템이 원활하게 통합되도록 합니다. 동시에 원격 I/O 통합 옵션은 특히 대규모 시스템이나 중앙 집중식 제어와 분산식 제어를 결합해야 하는 경우 더 많은 유연성을 제공합니다. 밸브 터미널에 현재와 미래의 아키텍처를 지원하는 적합한 인터페이스를 갖추는 것이 중요합니다.

3. 비례 밸브의 통합

비례 밸브는 정밀한 압력 또는 유량 제어가 필요한 애플리케이션에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 통합이 가능한 밸브 터미널을 사용하면 필요한 공간이 줄어들고 설치가 간편해집니다. 또한 밸브 터미널을 통한 중앙 집중식 제어는 결과의 재현성을 높이고 모니터링 및 교체해야 하는 개별 구성 요소의 수가 줄어들어 유지보수를 용이하게 합니다. 운영자는 기술적 정밀성과 장기적인 운영 안전성을 모두 지원하는 컴팩트하고 효율적인 솔루션의 혜택을 누릴 수 있습니다.

4. 온도

수소 가치 사슬은 극한의 조건인 경우가 많은데 영하의 실외 온도부터 압축 공정의 고온까지 매우 다양하며, 요구 사항도 다양합니다. 밸브 터미널은 애플리케이션의 특정 조건에서 안정적으로 작동하도록 설계되어야 합니다. 여기서 신중한 선택은 장애를 방지하고 안정적이고 안전한 운영의 기반을 조성합니다.

5. 진단 및 모니터링

밸브 터미널은 단순한 전환 구성 부품 이상의 역할을 할 수 있습니다. 진단 및 모니터링 기능이 통합되어 누출, 편차 또는 마모를 조기에 감지할 수 있습니다. 이를 통해 운영자는 시스템 상태와 프로세스에 대한 투명성을 확보하고 장애 발생 전에 선제적 조치를 취할 수 있습니다. 이를 통해 높은 시스템 가용성과 낮은 유지보수 비용이 확보됩니다.

적합한 솔루션을 위한 다음 단계

적합한 밸브 터미널을 선택하는 것은 수소 애플리케이션의 안정성, 안전성 및 효율성을 위해 매우 중요합니다. 모든 애플리케이션에는 안전, 내열성, 통합 및 모니터링 측면에서 고유한 요구 사항이 있으므로 표준 솔루션은 존재하지 않습니다. 이러한 기준을 고려하면 위험을 줄이고 장애를 방지하며 미래에 대비한 자동화를 위한 기반을 마련할 수 있습니다.