이러한 압전 동작은 라이터 또는 프로판 가스 그릴의 발화원(스파크) 또는 스마트폰 카메라의 자동 초점용 광학 렌즈의 미세한 움직임을 위한 초음파를 생성 또는 감지 등, 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

피에조 기술은 또한 가스의 압력 또는 유량을 제어하는 밸브를 설계하기 위한 새로운 가능성 역시 제공합니다. 피에조 벤더에 전압이 가해지면 이것이 휘어져 밸브 시트에서 떨어져 나옵니다. 전압이 높을수록 액추에이터가 더 많이 구부러지고 더 많은 가스가 밸브를 통해 흐를 수 있습니다.

Piezo ceramics act like a small capacitor, with the applied voltage charging the ceramic material and thus bending it. To regain its original shape, the material must be actively discharged. Piezoceramics do not require energy to maintain an existing mechanical deformation. Even after a power failure, the valve retains its current position.

Therefore energy is only required if the shape of the piezo bender has to be changed, i.e. the charge of the bender itself has to be changed. The amount of energy required in this case is very small (in the order of 1 mWs), as piezoceramics have a small capacitance (between 20 nF and 40 nF). Solenoid valves, on the other hand, require a continuous energy supply of several watts to maintain the open state, with the solenoid valve also heating up in the process.

Thanks to its low energy consumption, piezo technology is ideal for battery-powered devices (which consume much less power than solenoid valves) and for applications where the valves must not heat the gas.