태스크 사이클 타임은 엔지니어가 실행 중 컨트롤러 애플리케이션의 동작을 파악하는 데 활용할 수 있는 실용적인 지표 중 하나입니다. 태스크 실행에 예상보다 오랜 시간이 걸리면 프로세스 타이밍, 동기화, 문제 해결, 시스템 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.
CODESYS는 IEC 61131-3에 따라 컨트롤러 애플리케이션의 프로그래밍을 수행하는 개발 환경입니다. 정해진 타이밍 조건 내에서 태스크가 안정적으로 실행되어야 하는 자동화 및 제어 시스템에 사용됩니다.
CODESYS 프로젝트에서 실제 태스크 사이클 타임을 모니터하면 엔지니어가 성능을 최적화하고, 병목 현상을 파악하고, 기계 시퀀스에 영향을 줄 수 있는 타이밍 동작을 감지하는 데 도움이 됩니다. 이는 제어 태스크, 통신 태스크 또는 모션 관련 기능이 특정 타이밍 윈도우 내에서 서포트되어야 할 때 특히 중요합니다.
이 튜토리얼에서는 CODESYS에서 실제 태스크 사이클 타임을 측정하는 두 가지 방법을 소개합니다:
두 방법 모두 유용하게 활용할 수 있습니다. 적합한 방법은 필요한 정밀도와 태스크 동작을 얼마나 심층적으로 분석하려는지에 따라 달라집니다.
태스크 사이클 타임은 제어 시스템 내에서 특정 태스크나 작업을 수행하는 데 걸리는 시간을 나타냅니다. 컨트롤러 애플리케이션에서 이 값을 통해 코드가 예상 타이밍 범위 내에서 실행되는지 파악할 수 있습니다.
태스크 사이클 타임을 모니터하면 다음과 같은 다양한 엔지니어링 작업을 서포트할 수 있습니다:
안정적인 태스크 사이클 타임이 모든 제어 문제를 해결해 주지는 않지만, 엔지니어에게 유용한 출발점을 제공합니다. 실제 사이클 타임이 예상보다 길거나 변동이 심하다면, 애플리케이션을 더 면밀히 분석해야 할 수 있습니다.
CODESYS에서 태스크는 프로그램이나 함수가 언제, 어떻게 실행되는지를 정의합니다. 태스크 사이클 타임은 해당 실행을 완료하는 데 필요한 시간입니다.
예를 들어, 주기적 태스크는 몇 밀리초마다 실행되도록 설정할 수 있습니다. 태스크 내부 코드의 실행 시간이 너무 길면, 컨트롤러가 예상된 타이밍 창문 내에 태스크를 완료하지 못할 수 있습니다. 이는 성능, 공정 동기화 또는 모션 동작에 영향을 줄 수 있습니다.
실제 값이 여러 요인의 영향을 받을 수 있으므로 태스크 사이클 타임을 측정하기가 어려울 수 있습니다:
이러한 이유로 측정 방법이 중요합니다. 기본적인 점검에는 간단한 시간 측정 방법만으로도 충분할 수 있습니다. 마이크로초 수준의 시간 측정이나 태스크별 정보가 필요한 경우에는 더 정밀한 방법이 필요할 수 있습니다.
CODESYS에서 경과 시간을 간단하게 측정하는 방법 중 하나는 내장 TIME() 함수를 사용하는 것입니다.
기본 로직은 간단합니다:
1. 코드 구간이 실행되기 전에 시작 시간을 기록합니다
2. 측정하려는 코드를 실행합니다
3. 코드 구간이 실행된 후 종료 시간을 기록합니다
4. 종료 시간에서 시작 시간을 뺍니다
5. 계산 결과를 측정된 경과 시간으로 사용합니다
이 예제에서는 시간이 오래 걸리는 태스크를 시뮬레이션하기 위해 두 개의 FOR 루프를 사용합니다. TIME() 함수는 루프 구간 실행 전후의 시간을 기록하며, 두 값의 차이로 태스크 실행 시간을 추정할 수 있습니다.
이 방법은 코드 구간의 실행에 걸리는 시간을 빠르게 파악하고 싶을 때 유용합니다.
이 예제에서 측정된 태스크 사이클 타임은 일반적으로 6에서 8밀리초 범위입니다. 트레이스를 추가하면 시간에 따른 측정 변수의 변화를 모니터할 수 있습니다. 이 예제에서는 사이클 타임이 간헐적으로 10밀리초까지 급증합니다.
이러한 변동은 중요하게 고려해야 합니다. 소프트 모션 태스크의 사이클 타임을 4밀리초 이하로 설정한 경우, 설정된 사이클 타임을 초과하면 예외가 발생할 수 있습니다. 따라서 정밀한 모션 또는 동기화가 요구되는 애플리케이션에서는 태스크 타이밍이 특히 중요합니다.
TIME() 함수는 간단하기 때문에 유용합니다. 필요한 코드가 적고 이해하기 쉬우며 기존 프로젝트에 빠르게 추가할 수 있습니다.
다음과 같은 경우에 좋은 선택이 될 수 있습니다:
하지만 TIME() 함수에도 한계가 있습니다. 밀리초 단위의 분해능으로 값을 제공합니다. 마이크로초 단위의 분석이 필요한 애플리케이션에는 정밀도가 충분하지 않을 수 있습니다.
또한 이 방법은 매뉴얼 방식의 시간 추적이 필요합니다. 측정 시작 지점, 종료 지점, 경과 시간 계산 방식을 정의해야 합니다. 간단한 확인에는 적합하지만, 규모가 큰 프로그램 전반에서 태스크별 실행 시간 정보가 필요한 경우에는 편의성이 떨어질 수 있습니다.
태스크 사이클 타임을 더 정밀하게 측정하려면 일반적으로 CmpIecTask 라이브러리가 더 나은 선택입니다.
CmpIecTask 라이브러리는 CODESYS에 포함되어 있습니다. 이 라이브러리는 IEC 태스크 관리자의 정보에 접근하는 함수를 제공합니다.
CODESYS 프로젝트에 라이브러리를 추가하면 적은 양의 코드만으로 초기화할 수 있습니다. 초기화 후 프로그램은 실제 태스크 사이클 타임, 케이블 랙 사이클 타임 등의 값을 포함한 상세 태스크 정보가 담긴 구조체에 접근할 수 있습니다.
이 방식은 코드 구간 실행 전후의 시간을 수동으로 측정하는 것보다 태스크별 정보를 얻는 데 더 적합합니다. 직접 타이밍 로직을 만드는 대신 라이브러리를 통해 제공되는 태스크 정보를 사용합니다.
원래 예제에서는 측정 방법을 비교할 수 있도록 동일한 시뮬레이션 작업 부하를 사용합니다. 차이점은 CmpIecTask 라이브러리가 태스크 사이클 타임 정보를 더 직접적으로 처리한다는 점입니다.
더 정밀한 태스크 타이밍이 필요할 때 CmpIecTask 라이브러리는 여러 가지 장점을 제공합니다.
첫째, 프로그램의 여러 부분에 유연하게 설치할 수 있습니다. 따라서 각 코드 구간의 앞뒤에 시작 시간과 종료 시간 측정을 수동으로 배치하지 않고도 태스크 정보에 더 쉽게 액세스할 수 있습니다.
둘째, 라이브러리가 태스크 사이클 타임 정보의 기록과 계산을 관리합니다. 이를 통해 매뉴얼 작업을 줄이고 측정 로직의 오류 위험을 낮출 수 있습니다.
셋째, 라이브러리는 마이크로초 수준의 분해능을 갖춘 값을 제공합니다. 이는 TIME() 함수로 얻은 값보다 더 정밀하며, 더 엄격한 타이밍 요건이 있는 애플리케이션에서 중요할 수 있습니다.
주된 단점은 CODESYS 프로젝트에 라이브러리를 추가해야 한다는 점입니다. 하지만 많은 애플리케이션에서 라이브러리가 제공하는 향상된 정밀도와 태스크별 정보를 고려하면 이는 충분히 감수할 만한 작은 부담입니다.
두 방법 모두 태스크 타이밍을 이해하는 데 도움이 되지만, 모든 상황에 똑같이 적합한 것은 아닙니다.
간단하고 빠른 확인이 필요하고 밀리초 수준의 분해능으로 충분하다면 TIME() 함수를 사용하세요. 구현하기 쉽고 기본적인 타이밍 조정에 유용합니다.
더 정밀한 태스크 정보가 필요하거나, 매뉴얼 타이밍 로직을 피하고 싶거나, 성능 분석을 위해 마이크로초 수준의 분해능이 필요한 경우 CmpIecTask 라이브러리를 사용하세요.
모션 태스크, 동기화 태스크 또는 더 엄격한 타이밍 요구 사항이 있는 컨트롤러 애플리케이션에는 일반적으로 CmpIecTask 라이브러리가 더 적합합니다.
CODESYS 태스크 타이밍은 시운전이나 문제 해결 과정에서 컨트롤러 성능, 모션 동작, 기계 동기화를 평가해야 할 때 특히 중요합니다.
훼스토 소프트웨어 환경에서 CODESYS는 더욱 폭넓은 엔지니어링 및 제어 워크플로의 일부로 활용될 수 있습니다. Festo AX Controls는 CODESYS를 포함한 IEC 61131-3 기반 표준 programming에서 결정론적 실시간 제어를 서포트하며, C/C++, C#, Python과 같은 고급 언어도 서포트합니다.
Festo Automation Suite는 시운전, programming, 진단을 서포트합니다. 추가 구성 단계 없이 CEPE와 같은 AX Controls 장치를 토폴로지에서 CODESYS programming 환경으로 전송할 수 있어, 사용자는 곧바로 기계 시퀀스 작업을 이어갈 수 있습니다.
이 튜토리얼을 활용해 CODESYS에서 태스크 타이밍을 실용적으로 확인해 보세요. 그런 다음 엔지니어링의 다음 단계에 적합한 훼스토 소프트웨어, 라이선스, 학습 자료를 활용해 작업을 이어가세요.