• 제품
  • 다운로드
  • 다이어그램

실험실 프로세스에 이상적

완전한 솔루션

PGVA를 통해 삶을 편리하게 해주는 컴플리트 솔루션을 확보할 수 있습니다: PGVA 압력 및 진공 발생기는 압축기, 필터링을 포함한 공기 처리 시스템 및 버퍼 저장 장치를 통합합니다. 압력 및 진공의 처리는 개별적으로 제어되거나 또는 지정된 값을 통해 이루어집니다.

압력 및 진공 발생기 PGVA-1

제어되는 압력/진공 생성

압력 및 진공의 생성은 통합 압축기, 버퍼 저장 장치, 압력 센서 및 비례 밸브가 포함된 폐쇄 제어 루프에서 이루어집니다. 압력 및 진공의 처리는 출력에 있는 동일한 채널을 통해 이루어집니다. 통신 인터페이스를 사용하면 통합 GUI 또는 컨트롤러를 통해 원하는 압력 수준을 지정할 수 있습니다.

압력 제어식 액체 핸들링

디지털 출력에서 밸브의 개방 시간을 통해 그리고 압력 발생기 및 진공 발생기 PGVA-1의 출력에서 압력/진공 레벨을 통해 원하는 분배 또는 흡인 용량을 조절할 수 있습니다.

압력 및 진공 발생기 PGVA-2

일정한 압력/진공 생성

압력 및 진공의 처리는 출력에 있는 2개의 독립 채널을 통해 보장됩니다. 압력 및 진공 레벨은 미리 설정된 고정값을 기반으로 생성됩니다. 이로써 압력/진공 발생기 내에서 설정 가능한 컨트롤을 위한 통신 인터페이스가 필요하지 않습니다. 24V 전원 공급 장치는 생성을 보장하기에 충분합니다.

추가 컨트롤

비례 압력 조절기 VEAB를 사용하면 정밀한 압력 또는 진공 컨트롤이 가능합니다. 이때 양측 채널 모두 동시에 개별적으로 설정할 수 있습니다. 이러한 구조는 세정액 공급 및 오염액 흡입이 동시에 이루어져야 하는 경우 플러싱 공정에서 자주 사용됩니다.

사용자의 소중한 경험

일부 실험실 자동화 시스템 제조사에서는 PGVA 압력 및 진공 발생기를 사용합니다. 네덜란드 기업 MolGen은 PGVA-1의 제어식 압력 및 진공 생성을 높이 평가합니다. PurePrep TTR에는 이 압력 및 진공 발생기가 사용됩니다. 이 시스템은 분자 처리를 위해 시간당 320개의 환자 샘플을 처리합니다. 이때 이 시스템은, 샘플 바이알에서 Deep Well 마이크로플레이트로 액체를 빠르고 정확하게 안정적으로 전달하는 방식으로 액체 핸들링 과정을 고속으로 자동화합니다.

고객 레퍼런스 MolGen으로 이동

실험실 외부 테스트 플랫폼

Fast MDx는 높은 비용이 필요한 생물안전 실험실 없이도, 전례 없는 속도로 얼마나 다양한 병원체를 감지할 수 있는지 보여줍니다. 런던에 본사를 둔 이 기업은 대기 시간을 일반적인 24~48시간에서 단 1~2시간으로 줄이는, 환자 가까이에서 사용할 수 있는 테스트 시스템을 개발했습니다. 보드에는 Festo의 분산형 압력 및 진공 발생기 PGVA-1가 탑재되어 있습니다.

Fast MDx는 가장 흔한 호흡기 병원체인 인플루엔자 A, 인플루엔자 B, RSV A, RSV B 및 코로나19에 대한 최초의 완전 자동화된 현장 진료, 고처리 테스트 시스템입니다. 테스트 플랫폼은 일반적으로 병원, 진료소 또는 의료 시설에서 환자 가까이에 설치됩니다 - 즉 일반적으로 실험실에서 멀리 떨어진 장소에서. 이를 통해 시간, 비용 및 이동 거리를 절약합니다. 이것의 이점: 외부 공압 공급으로부터 영향을 받지 않도록 하기 위해 Fast MDx 테스트 플랫폼은 압력 또는 진공을 생성하는 Festo의 압력-진공 발생기를 사용하며, 이것은 실험실 자동화에서 Liquid Handling을 위한 독립형 솔루션에 해당합니다.

고객 레퍼런스 FastMDx로 이동

재현 가능한 결과

생명과학 분야의 많은 실험은 매우 정확하고 신뢰할 수 있는 압력에 의존합니다. 예를 들어 신경과학 연구에서는 손상되지 않은 뇌에 (바이러스) 주입부터 패치 클램프 기록에 이르는 모든 단계에 제어된 압력 소스가 필요합니다. 과거에는 연구자들이 입으로 압력을 생성하는 경우도 있었습니다. 더 높은 압력이 필요할 때 주사기를 사용하여 주사기를 통해 수동으로 압력을 가했습니다. 하지만 측정 장비를 사용하더라도 압력 적용의 안정성, 정확한 타이밍 및 실제 압력 수준이 크게 다를 수 있으므로 두 방법 모두 재현 가능한 결과를 얻을 수 없습니다.

이에 Acuvi 그룹의 핀란드 기업 Sensapex에서는 재현 가능한 실험과 워크 플로를 가능하게 하면서 생명과학 실험의 일반적인 작업을 단순화하고 자동화하기 위해 uMc 압력 조절기를 개발했습니다. Sensapex의 경우 제어되고 안정적인 압력 생성을 보장하는 중요한 구성품은 Festo의 분산형 압력 및 진공 발생기 PGVA-2입니다. 요구되는 정밀한 압력 및 진공 제어를 위해 Sensapex에서는 uMc 압력 컨트롤러에 Festo의 최대 8개 압전 기반 비례 압력 컨트롤러 VEAB가 사용됩니다.