A continuación, se presentan algunos de los parámetros cuantitativos y cualitativos que determinan el PL:
Estructura del Circuito. La estructura de un circuito de seguridad depende de la disposición de los componentes y los diagnósticos. Estas estructuras se dividen en las categorías B a 4, que clasifican los circuitos de seguridad en términos de su resistencia a los fallos y su comportamiento cuando se produce un fallo.
Tiempo Medio hasta el Fallo Peligroso. El Tiempo Medio hasta el Fallo Peligroso (MTTFD) tiene en cuenta la fiabilidad de los componentes en los circuitos de seguridad. También especifica la proporción de modos de fallo que suponen un peligro para el personal, el medio ambiente o el equipo.
Cobertura de Diagnóstico (DC) y Fallos de Causa Común (CCF). El DC mide la eficacia de los diagnósticos y también especifica la proporción de fallos peligrosos identificables e inidentificables. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la eficacia de estos diagnósticos. El CCF se refiere a los fallos de diferentes componentes debidos a un único evento.
Comportamiento ante Fallos. Para los circuitos de seguridad de categoría 2, puede evaluar el comportamiento ante fallos con un análisis de modos de fallo y efectos (FMEA) o un análisis de árbol de fallos (FTA). Dependiendo de su aplicación y los componentes seleccionados, es posible que deba tomar medidas adicionales para cumplir con los requisitos de la norma ISO 13849.
Software de Usuario Relacionado con la Seguridad. El ciclo de vida del producto del software de usuario relacionado con la seguridad debe tener en cuenta la prevención de fallos. El objetivo principal del software debe ser que sea legible, comprensible, verificable, mantenible y, preferiblemente, libre de fallos.
Fallos Sistemáticos — y Más. Estos son los fallos que pueden rastrearse hasta una causa específica y solo pueden eliminarse cambiando el diseño, el proceso de fabricación, el comportamiento operativo y la documentación. Otros parámetros para determinar el PL incluyen las condiciones ambientales, la tasa de demanda y cualquier sustancia que afecte a los materiales.
La siguiente figura muestra un procedimiento simplificado para determinar el PL de una función de seguridad. Si bien el PL puede asignarse a un nivel SIL específico, no es posible inferir el PL a partir del SIL.