Las salidas electrónicas del controlador de seguridad y de las unidades de relé de seguridad utilizan pulsos de prueba con fines de diagnóstico. Los pulsos de prueba ayudan a detectar cortocircuitos entre circuitos o a verificar la función de las salidas en relación con su capacidad de desconexión. Dependiendo del fabricante, estos pulsos de prueba pueden tener anchos de pulso variables de hasta varios milisegundos.

Por ejemplo, un fabricante de controladores desactiva las salidas durante varios milisegundos en caso de una señal ON. En caso de una señal OFF, las salidas se activan durante hasta 4 milisegundos para verificar si pueden desactivarse de forma segura en caso de solicitarse una función de seguridad.

¿Cómo reacciona una electroválvula a estos pulsos de prueba? Si una electroválvula está conectada a una salida a prueba de fallas, los pulsos de prueba pueden hacer que el LED de la válvula parpadee a la misma velocidad que los pulsos. También puede escuchar un sonido de clic en la válvula, lo que demuestra que estos pulsos de prueba efectivamente afectan a la válvula.

Muchas electroválvulas modernas constan de un sistema magnético que utiliza una armadura para accionar una válvula piloto, la cual acciona la válvula de trabajo, que a su vez acciona el accionamiento. Aunque los tiempos de conmutación para la activación o desactivación sean mucho mayores que la duración de los pulsos de prueba, la armadura reacciona mucho antes. En algunas electroválvulas, esto puede ocurrir con pulsos de prueba negativos, o tiempos de apagón, de tan solo 0.1 milisegundos.

¿Pueden los pulsos de prueba desactivar accidentalmente la electroválvula en caso de una señal ON y un pulso de prueba negativo? La reacción en el sistema magnético generalmente indica una reducción de la fuerza de retención de la armadura, lo que significa que pueden producirse condiciones desfavorables de vibración e impacto en una activación no planificada de la válvula piloto, y por lo tanto de la válvula de trabajo.

¿Pueden los pulsos de prueba activar accidentalmente la electroválvula en caso de una señal OFF y un pulso de prueba positivo? Aunque los pulsos de prueba positivos hacen que el LED de la válvula parpadee a la misma velocidad que los pulsos de prueba, es extremadamente raro que los pulsos provoquen la conmutación de la electroválvula. En algunas válvulas, la armadura comienza a moverse después de tan solo 0.4 milisegundos. Cuando la máquina está expuesta a condiciones desfavorables de vibración e impacto, esta reacción puede resultar en una activación no planificada de la válvula piloto, y por lo tanto de la válvula de trabajo.

Determinación de los pulsos de prueba positivos y negativos máximos

En la práctica, es importante determinar los pulsos de prueba positivos y negativos máximos, que puede encontrar en la hoja de datos de un producto. Luego debe comparar estos valores límite con los pulsos de prueba relevantes de las salidas seguras utilizadas para el accionamiento. Los movimientos mínimos causados por los pulsos de prueba pueden hacer que el sistema magnético se deteriore, lo que a su vez puede afectar negativamente la vida útil de la electroválvula.

Alternativas a los pulsos de prueba

Si bien existen alternativas, siempre debe asegurarse de que se cumplan los requisitos de un nivel de rendimiento (PL) determinado. Asimismo, debe cumplir con los datos especificados en la hoja de datos, así como con las instrucciones de operación.

  • Su primera opción es usar módulos de salida seguros, como el Festo CPX-FVDA-P2, que utiliza una solución innovadora para detectar cortocircuitos sin pulsos de prueba. (Esto también funciona con terminales de válvulas).
  • También puede desactivar los pulsos de prueba si es posible.
  • En tercer lugar, puede accionar la electroválvula a través de la salida no pulsada de un controlador lógico programable (PLC) estándar. Por ejemplo, conecte el contacto normalmente abierto de un relé de parada de seguridad entre la electroválvula y la salida, lo que garantiza la función de seguridad cuando sea necesario.

Durante la fase de diseño de los elementos relacionados con la seguridad de un sistema de control, siempre comuníquese con el fabricante de la electroválvula y solicite los anchos de pulso máximos de los pulsos de prueba. En Festo, puede encontrar información sobre los pulsos de prueba positivos y negativos máximos en nuestras hojas de datos. Para conocer más sobre este y otros aspectos de la seguridad funcional, descargue nuestra guía.