Con el versátil equipo de pruebas del fabricante finlandés de máquinas y equipos PKC Electronics empieza una nueva era en el campo de la comprobación del funcionamiento de terminales electrónicos, ya que este trabajo solía hacerse hasta ahora manualmente. Considerando que los terminales móviles como, por ejemplo, teléfonos móviles, tabletas o navegadores se vuelven cada vez más complejos con sus pantallas táctiles y sofisticadas funciones de audio y vídeo, el control total de estos aparatos también resulta cada vez más complicado. Las pruebas de funcionamiento de los mandos, de la sensibilidad de la pantalla táctil, de las teclas y conmutadores laterales, así como del micrófono y de los altavoces, exigen procedimientos de pruebas exhaustivos y de gran calidad.
El rápido crecimiento del mercado de los teléfonos móviles inteligentes y de las tabletas producirá un aumento de la demanda de aparatos plenamente fiables, por lo que será necesario realizar cada vez más pruebas de funcionamiento. En el año 2013 ya había en uso 1.400 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo. La cantidad de tabletas aumentó de 17 millones en el año 2010 a 195 millones el año pasado.

La creciente demanda exige automatización

"En la actualidad, lo importante es ofrecer equipos de pruebas a los que, simplemente cambiando un adaptador, sea posible conectar una gran variedad de terminales. Y pulsando tan solo una tecla debe ser posible cambiar de software para ejecutar la rutina de pruebas", explica Kimmo Hyrynkangas, Test Solution Business Area Manager de PKC Electronics en Finlandia. "El cambio del adaptador y el correspondiente cambio del programa de software se tiene que llevar a cabo, en promedio, dos veces al día", indica Hyrynkangas.

"PKC ha desarrollado un equipo de pruebas que es capaz de hacer precisamente eso. De ahí el nombre de marca Chameleon, es decir, camaleón en inglés", agrega Marko Anttila, Operation Manager de Electrobit. Elektrobit es un fabricante finlandés de terminales móviles y sistemas de información y entretenimiento para automóviles. "Utilizando los adaptadores necesarios, es posible realizar pruebas de series pequeñas y medianas, de entre 10.000 y 100.000 unidades", comenta Anttila.

Alto grado de automatización: la única operación manual consiste en colocar los terminales móviles en el banco de pruebas.

Solución muy versátil

Gracias a la alta flexibilidad y a la capacidad de adaptación del banco de pruebas, es posible reaccionar rápidamente a las diversas variantes y a los ciclos de vida cada vez más cortos de los terminales móviles. A la vez, el tiempo disponible para el trabajo de desarrollo es cada vez más corto. Por lo tanto, es necesario realizar numerosas pruebas durante la fase de desarrollo. En el caso ideal, los equipos de pruebas pueden utilizarse tanto durante el desarrollo de los productos, como también cuando se fabrican en serie. El cliente exige, además, que sea posible comprobar numerosas funciones en una sola fase de prueba, con el fin de garantizar una máxima velocidad de producción de grandes cantidades. Eso incluye pruebas de funcionamiento de las pantallas táctiles, test de funcionamiento en general, pruebas de sonido, pruebas de radiofrecuencia, así como también evaluaciones minuciosas de diverso tipo, tales como un análisis plenamente integrado de los resultados de las pruebas del sistema audio. El sistema Chameleon establece un nuevo listón de referencia entre los sistemas de test integral, que hacen posible realizar las pruebas mediante una sola plataforma.

Todo integrado

También hay otra tendencia que se puede constatar en el sector: dado que los sistemas de pruebas deben integrarse en las células de producción, sus dimensiones son cada vez más compactas. También es importante disponer de una capacidad suficiente para realizar las pruebas, ya que éstas no deben representar un cuello de botella en el proceso de producción. "Los equipos como Chameleon destacan en el mercado porque son capaces de realizar las pruebas estando integrados en el proceso de producción", indica Hyrynkangas.