Se trata de una tecnología clave para el funcionamiento de máquinas y sistemas automatizados en diversos sectores industriales. Su función principal es controlar el movimiento del motor con precisión, lo que lo convierte en un elemento esencial en entornos que demandan alto rendimiento y fiabilidad.

Pero, ¿sabes cómo funciona y cuáles son sus componentes? Vamos a profundizar en este sistema, explorando su estructura, funcionamiento, tipos y sus múltiples ventajas que ofrece para la automatización industrial.

¿Qué es un servo drive?

Un servo drive es un sistema de control de movimiento que regula en tiempo real la posición, velocidad y torque de un motor. Utilizado ampliamente en la automatización industrial, permite ejecutar movimientos precisos y repetitivos con alta eficiencia.

El término servo hace referencia a la capacidad de ajustar automáticamente los parámetros de operación con base en la retroalimentación recibida. De este modo, puede ajustar continuamente el funcionamiento del motor, corrigiendo cualquier desviación para asegurar que el movimiento se realice según lo esperado.

Componentes clave

El sistema se compone de tres elementos esenciales que trabajan de forma integrada para garantizar un control de movimiento eficiente:

  • Servomotor: Convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico.
  • Controlador: Procesa las señales de comando y gestiona el funcionamiento del motor.
  • Encoder: Monitorea el comportamiento del motor y proporciona datos sobre posición, velocidad y torque al controlador.

Estos tres componentes forman el núcleo del sistema, permitiendo ajustes dinámicos en la operación del motor con base en retroalimentación continua, lo que garantiza un control preciso y confiable.

Principio de funcionamiento de un servo drive

El funcionamiento del sistema se basa en la interacción continua entre los tres componentes principales. Este proceso de control es cíclico y en tiempo real, lo que permite realizar ajustes constantes para alcanzar el movimiento deseado con máxima precisión.

Señal de control

El controlador genera una señal de control a partir de comandos digitales que definen los parámetros de movimiento que debe ejecutar el motor, como su ubicación, rapidez y fuerza aplicada. Estos comandos, programados según las necesidades de la aplicación, son interpretados por el controlador, que envía señales eléctricas al motor para iniciar el movimiento.

Ejecución del movimiento

Una vez que el motor recibe la señal, convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico, que puede ser lineal o rotativo, dependiendo del tipo de servo motor. Durante esta etapa, el sistema ajusta la velocidad y el torque en función de los requerimientos específicos de la aplicación.

Retroalimentación y corrección

El encoder cumple una función clave al monitorear la posición, rapidez y fuerza de salida del motor. Esta información se transmite al controlador, que compara los valores reales con los valores deseados y realiza los ajustes necesarios para mantener el control preciso del movimiento.
Este ciclo continuo de retroalimentación y corrección garantiza un rendimiento estable y exacto, incluso ante cambios en la carga o en condiciones del entorno.

Tipos de servomotores en automatización industrial

En función de los requerimientos de la aplicación, se emplean distintos tipos de servo motores. Los más comunes en entornos industriales son:

Motores de corriente continua (DC)

Funcionan con corriente continua y se destacan por su capacidad para controlar con precisión la velocidad y el par a bajas revoluciones. Su respuesta rápida y costo accesible los convierten en una opción frecuente para sistemas automatizados de baja o media complejidad.

Motores de corriente alterna (AC)

Utilizan corriente alterna y están diseñados para aplicaciones que exigen mayor potencia y un rango más amplio de velocidades. Su construcción robusta los hace ideales para entornos industriales demandantes, donde la fiabilidad y el rendimiento constante son esenciales.

Motores paso a paso

Muy utilizados cuando se requiere un control de la posición. Dividen el movimiento en pequeños incrementos o “pasos”, lo que permite una regulación detallada del desplazamiento. Son comunes en aplicaciones como máquinas CNC, impresoras 3D y sistemas de posicionamiento rentables.

Ventajas del uso de servo drives en la industria

Estos sistemas ofrecen múltiples beneficios que los convierten en elementos clave para distintos sectores industriales. Entre sus principales ventajas se encuentran:

Estos sistemas ofrecen múltiples beneficios que los convierten en componentes esenciales en diversos sectores industriales. Para un control de movimiento integrado y de alto rendimiento, sistemas como los servo drives y servomotores CMMT-AS/CMMT-ST y EMMT-AS de Festo brindan soluciones avanzadas. Las principales ventajas incluyen:

Alta precisión y repetibilidad

Una de sus características más destacadas es su capacidad para ejecutar movimientos con gran precisión. Gracias a la retroalimentación continua de los sensores, el sistema puede ajustar su operación en tiempo real, asegurando ejecuciones precisas. Además, ofrece una excelente repetibilidad, es decir, puede realizar la misma operación múltiples veces con el mismo nivel de exactitud.

Eficiencia energética

Otra ventaja importante es su eficiencia energética. A diferencia de otros motores que operan siempre a plena capacidad, los servo drives ajustan dinámicamente la energía necesaria para cada movimiento.
Esto se traduce en un ahorro considerable, especialmente en procesos con variaciones frecuentes de velocidad o torque.

Flexibilidad y adaptabilidad

Los servo drives también destacan por su flexibilidad. Pueden configurarse para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación, desde pequeños dispositivos hasta grandes sistemas industriales.

Esta versatilidad los hace ideales para sectores como la automoción, la industria farmacéutica, la electrónica, entre otros.

¿Cómo funciona un servomotor?

El servo motor es el componente encargado de transformar la señal eléctrica en movimiento mecánico. Pero, ¿cómo ocurre este proceso exactamente?

Al recibir una señal del controlador, el motor —según su tipo (DC, AC o paso a paso)— convierte esa energía en un movimiento rotativo o lineal.

Está diseñado para operar con gran precisión, ajustando su rotación y torque conforme a los requerimientos de la aplicación. Esto es posible gracias a la retroalimentación constante del sensor de posición, que permite detectar y corregir desviaciones en tiempo real.

¿Cómo funciona un encoder de servomotor?

El encoder es el dispositivo encargado de medir la posición del eje del motor y enviar esta información al controlador.

Existen diferentes tipos de encoders, como los ópticos y los magnéticos, que se distinguen por su nivel de precisión y costo.

Sin importar su tipo, todos cumplen una función clave dentro del ciclo de retroalimentación del sistema: permiten que el motor ajuste su rendimiento en tiempo real, asegurando un control preciso conforme a los parámetros establecidos.

Conecta con especialistas en control de movimiento industrial

Los servo drives son una tecnología clave en la automatización industrial por su capacidad para ofrecer precisión, eficiencia energética y adaptabilidad en una amplia gama de procesos productivos.

Al integrar motor, controlador y un enconder en un sistema sincronizado, permiten ejecutar movimientos complejos con alta exactitud y repetibilidad.

¿Quieres llevar tus sistemas de automatización a un nuevo nivel de rendimiento?
Contacta con Festo y descubre cómo nuestras soluciones avanzadas en servo tecnología pueden transformar tu operación industrial.