Generación autónoma de presión y vacío

Quién diseñe equipos accionados por aire comprimido para líquidos debe tener siempre en cuenta las fuentes externas de aire comprimido. Los sistemas de manipulación de líquidos suelen requerir un suministro de aire constante. El suministro más habitual se realiza a través de una conexión mural, pero esto limita la flexibilidad del sistema. Si hay que reinstalar los conductos de aire, los costes aumentan.

Por ello, Festo ha desarrollado un módulo para la generación de presión y vacío que hace innecesario el suministro de aire comprimido a través de conductos de alimentación. Este submódulo compacto forma parte integral del sistema de manipulación de líquidos. El generador se carga hasta una determinada presión y vacío. Cuando los valores caen por debajo de un umbral definido, la alimentación se activa para recargarse. Para ello se utilizan varios sensores, una bomba y un distribuidor.

Dosificación múltiple con depósito y báscula

Para la dosificación múltiple con la máxima precisión de repetición, Festo ha diseñado una placa de canal especial con depósito para la cabeza de dosificación VTOE. Esto permite aspirar hasta 2 ml de líquido. La cabeza de dosificación funciona conjuntamente con una báscula situada debajo de la placa microtituladora. La báscula permite implementar un circuito cerrado de retroalimentación para el proceso de dosificación. Mediante la aplicación de la realimentación continua, el tiempo de apertura de la válvula puede ajustarse con precisión para lograr cantidades dosificadas exactas.

Tras aspirar el volumen necesario para la dosificación total, el líquido se dosifica en cada pocillo en tres fases de inyección. En la primera, la inyección larga, se dispensa la mayor parte del líquido. En la segunda inyección, más corta, se aproxima al volumen deseado. En la última inyección, que es muy corta, se consigue la cantidad exacta de llenado. Exacta significa que pueden alcanzarse precisiones superiores al 1 % de CV.