20.10.2016

Ein Handschuh, der mitdenkt

Ein Handschuh, der mitdenkt

ProGlove verbessert Logistikprozesse in der Technologiefabrik Scharnhausen von Festo
Mit ProGloves intelligentem Handschuh verbessert Festo die Logistikanbindung in seiner Technologiefabrik in Ostfildern-Scharnhausen.

Auf den ersten Blick ein normaler Arbeitshandschuh, auf den zweiten ein smartes Kleidungsstück: Der ProGlove, ein Handschuh mit Sensoren, die bei Daumendruck einen Scanner auf dem Handrücken auslösen. So lassen sich Barcodes einfach und schnell erfassen. Seit einem Jahr begleitet Festo das Startup ProGlove bei der Entwicklung. Inzwischen nutzt das Unternehmen den intelligenten Handschuh in der eigenen Logistik.

 

 

Mit ProGloves intelligentem Handschuh verbessert Festo die Logistikanbindung in seiner Technologiefabrik in Ostfildern-Scharnhausen. Der Handschuh enthält einen Barcode-Scanner, durch den der Arbeiter beim Be- und Entladen des so genannten Routenzugs ergonomisch und einfach seine Arbeitsschritte dokumentieren kann. Er gibt direktes Feedback an den Menschen: Dadurch weiß der Mitarbeiter, ob das System seine Arbeitsschritte verbucht hat.

 

Bessere Ergonomie – schnellere Prozesse

Während bisher die Materialbehälter mit der einen Hand gegriffen und mit der anderen mit einem Handgerät gescannt wurden, können die Routenzugfahrer dank des ProGlove nun beide Hände einsetzen, um die Boxen zu greifen. Der Arbeitsprozess wird so deutlich ergonomischer. Gleichzeitig schützt der Handschuh vor Verletzungen. Bei den Mitarbeitern kommt er sehr gut an. „Die Kollegen in der Logistik sind alle begeistert – und ich persönlich auch“, sagt Routenzugfahrer Blerim Krasniqi.

 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Werker schneller arbeiten können, denn das Scannen mit dem Handschuh nimmt erheblich weniger Zeit in Anspruch, als mit dem zusätzlichen Scangerät. „Mit dem ProGlove haben wir deutlich weniger Wegstrecken. Dadurch wird der Zugfahrer effizienter, die Route schneller und wir werden produktiver“, sagt Markus Ottmayer, Projektleiter für den Routenzug in der Logistik.

 

„Der Mehrwert durch ProGlove und die Akzeptanz der Mitarbeiter ist so deutlich, dass aus meiner Sicht dem Einsatz ProGloves in unseren Produktionsstätten nichts im Weg steht – auch in anderen Bereichen als der Logistik“, sagt Alfons Riek, Leiter für Technologie und Innovation bei der Festo Holding. Weitere Einsatzgebiete sind bereits geplant.

 

Einfache Bedienung und schnelle Implementierung

Das leichte und handliche Tool macht barrierefreies Scannen möglich. Codes können sowohl vertikal als auch horizontal abgelesen werden. Durch ein optisches, akustisches und haptisches Signal erhält der Mitarbeiter Feedback zu seinem Arbeitsschritt. Somit weiß er, dass der Artikel eingescannt wurde, ohne ständig zum Display blicken zu müssen. Fehlerquellen werden dadurch minimiert. Durch die Plug&Play Lösung müssen keine Änderungen an den bestehenden Systemen vorgenommen werden. Somit führt ProGlove zu einer schnellen Verbesserung der Ergonomie, Effizienz und Prozessqualität.

 

 

Über Festo

Festo ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik für die Fabrik- und Prozessautomation. Das global ausgerichtete, unabhängige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Esslingen a. N. bietet pneumatische und elektrische Antriebstechnik für die Fabrik- und Prozessautomatisierung für über 300.000 Kunden in 200 Branchen weltweit sowie modernste Qualifizierungslösungen für das industrielle Umfeld. Die Festo Gruppe erzielte für das Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 2,64 Mrd. Euro und ist mit rund 18.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 250 Standorten weltweit präsent.

 

Über ProGlove

ProGlove entwickelt Wearables für die Industrie. Das in München ansässige Unternehmen wurde im Dezember 2014 von Ingenieuren und Innovationsberatern gegründet, nachdem es den Wettbewerb “Make It Wearable” von Intel gewonnen hatte. Intel Capital, GettyLAB und Bayern Kapital investierten dieses Jahr insgesamt 2,2 Millionen Dollar in das Startup. ProGlove integriert Wearables in das Umfeld der Industrie, um so den Werker in die Industrie 4.0 zu führen. ProGloves erstes Produkt ist “Mark”. Ein intelligenter Handschuh der Produktions-und Logistikprozesse verbessert und vereinfacht.

 

Ansprechpartner:

Annette Ostertag

+49(711)347-53830


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
ProGlove_1.jpg ProGlove ist bei Festo in der Logistik im Einsatz: Die Fahrer der Routenzüge nutzen das Wearable für die Warenentsorgung in der Montage. Bild: Festo AG & Co. KG
ProGlove_2.jpg Mit Hilfe von Sensoren, die bei Daumendruck einen Scanner auf dem Handrücken auslösen, lassen sich Barcodes einfach und schnell erfassen. Bild: Festo AG & Co. KG
ProGlove_3.jpg Mit Hilfe von Sensoren, die bei Daumendruck einen Scanner auf dem Handrücken auslösen, lassen sich Barcodes einfach und schnell erfassen. Bild: Festo AG & Co. KG
ProGlove_4.jpg Die Routenzugfahrer können dank ProGlove beide Hände zum Be- und Entladen der Behälter zu nutzen und dadurch ergonomischer arbeiten. Bild: Festo AG & Co. KG
ProGlove_5.jpg Die Routenzugfahrer können dank ProGlove beide Hände zum Be- und Entladen der Behälter zu nutzen und dadurch ergonomischer arbeiten. Bild: Festo AG & Co. KG