14.03.2017

Gelungenes Design bei zuverlässigen Produkten

Gelungenes Design bei zuverlässigen Produkten

Produktdesign von Festo überzeugt bei iF Design Award 2017
Eingängiges und wiedererkennbares Produktdesign sind feste Bestandteile der Produktentwicklung von Festo.

Seit vielen Jahren wird dieser Ansatz mit internationalen Auszeichnungen gewürdigt. Die Jury des iF Design Award verlieh dem VPCF Durchflussregelventil, dem kolbenstangenlosen Antrieb DLGF und dem VYKA Magnetventil die begehrte Auszeichnung. Die iF Preisverleihung fand am 10. März in der BMW Welt in München statt. Zwischen Oktober 2017 und Februar 2018 sind die ausgezeichneten Produkte von Festo im iF Museum in der Hafencity Hamburg ausgestellt.

 

Produkte von Festo bestechen sowohl durch Funktionalität als auch durch ihr wiedererkennbares Design und den hohen Qualitätseindruck. Das bestätigte die international besetzte Expertenjury des iF Design Award den drei ausgezeichneten Produkten. Das VPCF Durchflussregelventil, der kolbenstangenlose Antrieb DLGF und das VYKA Magnetventil erhielten das begehrte Gütesiegel. Insgesamt mehr als 5.500 Einreichungen aus 59 Ländern erreichten die Jury in diesem Jahr. Eine weitere Auszeichnung kam vor dem Jahreswechsel aus den USA. Der Elektrozylinder ESBF gewann einen Good Design Award des Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.

 

Robust, vielseitig und ergonomisch mit einer kompakten Größe

Das VPCF regelt den Durchfluss eines pneumatischen Verbrauchers auf einen definierten Wert. Es kommt in Lackieranlagen zur präzisen Sprühstrahlregulierung sowie bei der Stoff- und Folienverarbeitung und auch in der Verpackungsindustrie zum Einsatz. Das VPCF Durchflussregelventil erfüllt höchste Anforderungen in punkto Reaktionszeit, Wiederholgenauigkeit und Langlebigkeit. „Durch seine kompakte Größe und die gut zugänglichen Anschlüsse für Luft und elektrische Versorgung lässt sich das VPCF flexibel anordnen und auch in bereits bestehende Anlagen einbauen“, sagt Produktmanager Martin Eckert. Die klar definierte Form unterstreicht die Beständigkeit und Qualität des Produktes.

 

Ein zuverlässiger und flexibler Antrieb mit durchdachten Details

Der flachbauende, kolbenstangenlose, pneumatische Antrieb DLGF ist vielfältig einsetzbar. Typische Einsatzbereiche sind der Sondermaschinenbau, die Kleinteilemontage sowie der klassische Maschinenbau. Seine Hauptaufgabe ist das sichere Bewegen von Massen. Produktmanager Bernd Doleschel erklärt: „Auch ein extrem flachbauendes Produkt kann ein ansprechendes Design haben. Das beweisen wir mit dem kolbenstangenlosen Antrieb DLGF.“ Als Besonderheit besitzt der DLGF zwei Schnittstellen zur Montage von verschiedenen Antriebskomponenten. Die solide Ausführung der Deckel und des Profils unterstreicht die Robustheit und Zuverlässigkeit des Produktes. Der Antrieb ist platzsparend konstruiert. Details wie das durchlaufende seitliche Band verbinden die Einzelteile auch optisch zu einer kompakten Einheit.

 

Für Medizintechnik und Labore: Wiedererkennbarkeit und Sicherheit in jeder Lage

Das VYKA ist ein mediengetrenntes Magnetventil zum exakten Dosieren von Flüssigkeiten. Ein stromgesteuerter Magnet ermöglicht hochpräzises und zuverlässiges Arbeiten. Die Medientrennung gewährleistet höchste Ansprüche an Sicherheit und chemische Resistenz. Zum Einsatz kommt das Medienventil hauptsächlich in der Laborautomatisierung und in der Medizintechnik sowie bei hochpräzisen Abfüllanwendungen mit aggressiven oder sensiblen Medien, zum Beispiel beim Verpacken von Kontaktlinsen oder in der Parfümindustrie. Die optimal einzusehende LED bildet in Reihung ein Lichtband. Das blaue Leuchten erhöht die Wiedererkennbarkeit der Marke Festo.

Ansprechpartner:

Nico Schneider

+49(711)347-57762


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Durchflussregelventil VPCF Robust, vielseitig und ergonomisch – das Durchflussregelventil VPCF. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Linearantrieb DLGF Der Linearantrieb DLGF ist extrem flachbauend mit einem ansprechenden Design. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Magnetventil VYKA Mit blauer LED für erhöhte Wiedererkennbarkeit – das mediengetrennte Magnetventil VYKA. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Elektrozylinder ESBF Der Elektrozylinder ESBF: schnell, präzise und kraftvoll. (Foto: Festo AG & Co. KG)
iF Design Award 2017 Verleihung Das Gewinnerteam freut sich über die Auszeichnungen der Produkte. (Foto: Festo AG & Co. KG)
iF Design Award 2017 iF Design Award 2017
Good Design Award 2016 Good Design Award 2016