23.04.2018

Bionics4Education: Begeisterung für MINT wecken

Bionics4Education: Begeisterung für MINT wecken

Ganzheitliches Bildungskonzept zum Thema Bionik
Festo präsentiert auf der Hannover Messe erstmals ein Bionik-Bildungskonzept, das digitales und analoges Lernen vereint.

Festo präsentiert auf der Hannover Messe erstmals ein Bionik-Bildungskonzept, das digitales und analoges Lernen vereint. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu begeistern. Bionik und technische Bildung werden dabei sinnvoll verknüpft – in Form eines Baukastens zum Ausprobieren und Lernen.

 

Ganzheitliches Bildungskonzept

Ein interdisziplinäres Team aus Ingenieuren, Designern, Informatikern und Biologen des Bionic Learning Networks hat zusammen mit den Didaktikexperten der Festo Didactic als Bildungsanbieter, Bionics4Education, entwickelt. Ziel ist es mittels bionisch inspirierter Projekte, junge Menschen für das Thema MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und bionisches Arbeiten zu begeistern. Das Bildungskonzept vereint einen praktischen Lernbaukasten (Bionics Kit) für praxis- und lösungsorientiertes Lernen und eine digitale Lernumgebung.

 

Bionisches Arbeiten didaktisch aufbereitet

Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Alter von 14 bis 18 Jahren sind die Adressaten der Bionik-Baukästen. Der erste Festo Bionik-Lernbaukasten, der 2018 auf den Markt kommt, enthält Materialien zum Bau von drei verschiedenen Bionik-Projekten: Bionischer Elefantenrüssel mit adaptivem Greifer mit Fin Ray Effect®, Fischmodell und Chamäleongreifer. Als Grundausstattung enthält jeder Baukasten kleine Servomotoren, Elektronikbauteile oder Kunststoffelemente wie Fin Ray® Strukturen. Aufgabe der Schüler ist es, diese mit selbst ausgewählten Materialien ideenreich und sinnvoll zu kombinieren. Es eignen sich Kabelbinder, Sandsäckchen, Pappe, Schaumstoff und vieles mehr, sodass individuelle und wiederverwendbare Modellvarianten gestaltet werden können. Kinder und Jugendliche lernen auf spielerische Art und Weise von der Natur inspirierte Tierroboter selbst zu bauen und anschließend über Schnittstellen wie PC oder mobile Endgeräte wie Smartphones fernzusteuern.

 

Ergänzend zur Hardware gibt es eine digitale Lernumgebung mit weiteren Inhalten rund um die Bionik sowie hilfreichen Tipps zur praktischen Umsetzung im Unterricht oder für Zuhause. Auf der Website (www.bionics4education.com) erfahren die Lernenden mehr über die bionische Arbeitsweise des Bionic Learning Network Teams. Die kostenfrei zur Verfügung gestellten Inhalte sollen einerseits den Lernenden beim Zusammenbauen und Programmieren helfen und andererseits den Lehrenden biologisches und methodisches Hintergrundmaterial liefern. Die bereitgestellten Lehrmittel wurden mit Unterstützung von Festo Didactic für den Einsatz in der Lehre konzipiert. Ziel der Online-Lernumgebung ist es, eine Reihe von bionisch inspirierten Projekten und unterstützenden Inhalten anzubieten, mit denen Pädagogen eine projektbasierte Lernerfahrung für ihre Schüler schaffen können, die Kreativität, Innovation und Problemlösung in den Vordergrund stellt.

 

Open Source

Bionics4Education basiert auf einem offenen Bildungsansatz, das heißt die Unterrichtsmaterialien und Informationen sind im Sinne von Open Educational Resources gestaltet. Lehrer, außerschulische MINT-Programmleiter oder sonstige Interessierte können Inhalte wie CAD-Zeichnungen und Software-Codes kostenfrei downloaden. Das Material steht zur Weiterentwicklung durch kreative und engagierte Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Prinzipiell ist auch der Ausdruck von Bauteilen auf dem eigenen 3D-Drucker möglich.

 

MINT: Begeisterung für Naturwissenschaften und Technik wecken

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu begeistern – digital, kreativ und interdisziplinär. Da Bionik als Bindeglied zwischen Biologie und Technik dient, ist das Angebot eine perfekte Ergänzung zu jedem integrativen MINT-Bildungsprogramm und zeigt zugleich berufliche Perspektiven in MINT-Berufen und MINT-Studiengängen auf und trägt damit zur Berufs- und Studienorientierung bei. Mithilfe des bionischen Bildungsbaukastens wird Theorie zur einfachen Praxis – in Form motivierender und begeisternder Experimentierfreude. Die interdisziplinären Lerninhalte lassen sich in den Fächern Biologie, Physik, Informatik und Technik im Schulalltag, an Projekttagen oder Einzelveranstaltungen integrieren.

 

Corporate Educational Responsibility®: Engagement für technische Bildung

Entstanden ist die Idee für Bionics4Education aus den ungezählten Vormodellen während der Entwicklungsphasen einzelner Bionik-Projekte. Die Lerneffekte der Bioniker sollten nicht nur bewahrt, sondern didaktisch aufbereitet und jungen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Vor diesem Hintergrund ist das Baukastensystem als offene Wissensquelle gestaltet. So können Schulklassen, Arbeitsgruppen oder neugierige Einzelforscher entweder mit dem vorab ausgestatteten Baukasten in die Bionik starten oder von A bis Z alles selbst organisieren und aufbauen. Damit möchte Festo Begeisterung für das Thema Technik bei jungen Menschen wecken und gleichzeitig den technischen Nachwuchs in Deutschland, aber auch weltweit, fördern. Daher übernimmt Festo über Corporate Educational Responsibility® gesellschaftliche Verantwortung und setzt sich weltweit mit Leidenschaft für Jugend, Technik, Wissenschaft und Bildung ein.

Als weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik und Weltmarktführer in der technischen Bildung bietet Festo Ausbildungsplätze, Duale Studiengänge, Praktikanten-Stellen und Stipendien unter anderem für die Bereiche Informatik, Maschinenbau und Elektrotechnik. Zugleich investiert das Familienunternehmen in die Qualität und Nachhaltigkeit von Bildungssystemen und den Wissenstransfer. Hierzu gehören umfangreiche Programme wie zum Beispiel die Berufsweltmeisterschaften WorldSkills, der First® Lego® League Wettbewerb und der Festo Bildungsfonds. Über den Geschäftsbereich „Technische Bildung“ qualifiziert Festo Menschen in Schulen, Berufsschulen, Hochschulen und Universitäten und bereitet sie systematisch auf das Arbeiten in dynamischen und komplexen Umgebungen vor.

 

Link zur Webseite Festo Didactic: www.festo-didactic.de

 

Link zur Webseite Bionics4Education: www.bionics4education.com

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.festo.com/bionik

 

Bionic Learning Network

Seit mehr als zehn Jahren hat Festo das Bionic Learning Network ins Leben gerufen, welches eng mit den Innovationsprozessen im Unternehmen verzahnt ist. In Kooperation mit Studenten, namhaften Hochschulen, Instituten und Entwicklungsfirmen fördert Festo dabei Projekte, Versuchs- und Technologieträger. Ziel ist es mit Hilfe der Bionik, neue Technologien aufzuspüren und in die industrielle Automation umzusetzen. Nun möchte Festo die Welt der Bionik mit dem Bildungssektor zusammenbringen, um das Arbeiten in interdisziplinären Projektteams sowie problemorientiertes Lernen und Kreativität bereits in der Schule zu fördern.

 

Weitere Informationen:

Pressetext und -bilder finden Sie auch online unter www.festo.de/presse.

Oder mobil unter http://m.festo.com/presse.

 

Kontakt für Rückfragen:

Festo AG & Co. KG

Simone Schmid, Corporate Communication – Technology

Telefon: 0711-347-57489, E-Mail: Simone.Schmid@festo.com

 

 

Ansprechpartner:

Simone Schmid

+49(711)347-57489


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Festo Pressebild Bionics4Education_1 Bionics4Education: Ganzheitliches Bildungskonzept bestehend aus Bildungsbaukästen und digitaler Lernumgebung (Bildquelle: Festo)
Festo Pressebild Bionics4Education_2 Drei Roboter-Modelle lassen sich mit einem Baukasten umsetzen – optimal einsetzbar für einen fächerübergreifenden Unterricht (Bildquelle: Festo)
Festo Pressebild Bionics4Education_3 Bildung in Zeiten der Digitalisierung: Intuitive Bedienung der Robotertiere per Smartphone oder Tablet (Bildquelle: Festo)
Festo Pressebild Bionics4Education_4 Bionik-Baukästen für Techies: Die faszinierende Welt der Bionik auf spielerische Art erlernen und erleben und mit Spaß und Freude technische Sachverhalte vermittelt bekommen (Bildquelle: Festo)