21.11.2018

Bionik hält Einzug in städtische Wiener Volksschulen

Bionik hält Einzug in städtische Wiener Volksschulen

Bildungsprojekt Leonardino
Ein weiteres naturwissenschaftliches Thema hält Einzug in den Volksschulunterricht.

 

Mit der von Festo entwickelten BionikBox findet neben den bereits etablierten Experimentierboxen "Luft und Luftdruck" sowie "Strom" nun ein weiteres naturwissenschaftliches Thema Einzug in den Volksschulunterricht.

 

Wien, 21. November 2018 - Nach der Ausstattung von mehr als 260 Volksschulen in Wien mit den Experimentierboxen „Luft und Luftdruck“ sowie „Strom“ durch die Initiatoren des Bildungsprojekts Leonardino – Festo, Industriellenvereinigung Wien und Wirtschaftskammer Wien – wird nun sukzessive auch die BionikBox eingeführt. Die ersten 20 BionikBoxen wurden symbolisch von den Initiatoren im Rahmen einer großen Leonardino-Kick-off-Veranstaltung am 20. November 2018 vergeben. Ausgeliefert werden die Boxen an die Schulen Ende November 2018. Die Vergabe von weiteren BionikBoxen in 2019 und 2020 wurde von den Initiatoren zugesichert.

 

BionikBox: Technik lernt von der Natur

 

Als Erweiterung des Projekts kommt im Schuljahr 2018/2019 Bionik in die ersten Wiener Klassenzimmer – das ist Technik, die auf Vorbildern aus der Natur beruht. So werden beispielsweise der Klettverschluss und der „Lotus-Effekt®“ unter die „Forscherlupe“ genommen. Die BionikBox von Festo besteht aus insgesamt sechs Experimenten. Da nicht alle Experimente für den Volksschulbereich geeignet sind, hat ein Projektteam – bestehend aus DidaktikerInnen, PädagogInnen und TechnikerInnen – vier Experimente für den Volksschulunterricht aufbereitet. Die SchülerInnen experimentieren dabei selbst und erleben mit den spannenden Experimenten die Grundprinzipien der Bionik. Das gesamte Material ist in der BionikBox verpackt und damit leicht transportierbar. Diese Box enthält die Komponenten, die zur Durchführung der Versuche notwendig sind. Einige Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Pflanzenblätter, kommen aus dem Umfeld der Kinder. Ebenfalls enthalten sind ausführliche Versuchsbeschreibungen, Arbeitsblätter, Lehrerinformationen und Videos auf CD sowie Infomaterial das über diese vier Experimente hinaus geht, auf einem USB-Stick.

 

Workshop für LehrerInnen

 

Vergeben wurden die ersten 20 BionikBoxen durch eine Workshop-Anmeldung nach dem first come, first serve-Prinzip. Die Nachfrage nach dem Workshop für die BionikBoxen durch Schulen und LehrerInnen war besonders groß – die Plätze waren innerhalb weniger Tage vergeben. Am 16. Oktober 2018 fand die Einschulung der BionikBox-GewinnerInnen im Rahmen eines Workshops statt. Neben der Einführung in die BionikBox und ihrer Experimente, hatten die LehrerInnen auch die Möglichkeit, noch Wünsche und Anregungen zur Aufnahme in den extra ausgearbeiteten Unterrichtsordner einfließen zu lassen.

 

Unterrichtsmaterial um 360.000 Euro

 

Der Wert der neuen BionikBox beträgt 650 Euro. Mit den bereits etablierten Experimentierboxen vom Spectra Lehrmittelverlag „Luft und Luftdruck“ im Wert von je 630 Euro und „Strom“ im Wert von je 700 Euro, haben die Initiatoren und ihre Partner damit bis dato den städtischen Wiener Volksschulen Unterrichtsmaterial im Wert von knapp 360.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Experimentierboxen stellen jedoch nur die Basis des Bildungsprojekts Leonardino dar, das viele weitere Aktivitäten wie z. B. die Leonardino-Checker umfasst. Aufgrund dieser Tatsache und der damit verbundenen hohen pädagogischen Qualität wird das Projekt vom Wiener Stadtschulrat befürwortet und inhaltlich unterstützt.

Katharina Sigl, Marketing- und Didaktikleiterin Festo und Projektleiterin Leonardino: „Ziel der Initiatoren ist es, durch das Projekt Leonardino das technische Interesse bei VolksschülerInnen zu fördern, technische Talente zu wecken und die Arbeit der LehrerInnen zu unterstützen.“

 

Web: www.leonardino.at

Facebook: https://www.facebook.com/Leonardino.Galilea

YouTube: www.youtube.com/leonardino09

 

 

Ansprechpartner:

Hannes Wusem

+43(1)91075-834


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Lotus-Effekt.jpg Beim Experiment "Lotus-Effekt®" - welches auf drei Versuche aufgeteilt ist - untersuchen die beiden Schülerinnen der Volksschule Krottenbachstraße den Selbstreinigungseffekt bei Pflanzen wie hier z. B. bei einem Salatblatt
Kids mit Initiatoren.jpg Die ersten 20 BionikBoxen wurden symbolisch von den Initiatoren und Partnern – Festo,Industriellenvereinigung Wien, Wirtschaftskammer Wien und Stadtschulrat für Wien – im Rahmen einer großen Leonardino-Kick-off-Veranstaltung am 20. November 2018 vergeben. Im Bild v.l.n.r.: DI Rainer Ostermann/Country Manager und Geschäftsleitung Festo Gesellschaft m.b.H., Mag. Johannes Höhrhan/Geschäftsführer der IV Wien, Alexander Eppler/Bildungsbeauftragter der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien und Mag. Heinrich Himmer/Amtsführender Präsident des Stadtschulrats für Wien mit Kindern der Volksschule Krottenbachstraße.
BionikBox.jpg Mit der von Festo entwickelten BionikBox hält neben den bereits etablierten Experimentierboxen „Luft und Luftdruck“ sowie „Strom“ nun ein weiteres naturwissenschaftliches Thema Einzug in den Volksschulunterricht. Bilder: Leonardino / Martina Draper