31.03.2019

Festo und Siemens integrieren Multi-Carrier-System in Bosch Rexroth Transfersystem

Festo und Siemens integrieren Multi-Carrier-System in Bosch Rexroth Transfersystem

Zusammenarbeit bei neuem Gesamtsystem für flexiblere und effizientere Fertigungsprozesse
Nahtlose Integration: das Multi-Carrier-System (MCS®) von Festo im Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus.

 

Festo und Siemens stellen ein innovatives linearmotorisches Antriebs- und Steuerungskonzept vor, das flexible und effiziente hochdynamische Lösungen für Kurztaktanwendungen ermöglicht. Dabei wird das Multi-Carrier-System (MCS®) von Festo und Siemens in das Rexroth Transfersystem TS 2plus integriert. Der vielseitige Baukasten mit standardisierten Einheiten von Bosch Rexroth wird dadurch um das modulare MCS® ergänzt. Die Vorteile der bestehenden Systeme werden vereint und der Anwender kann beide Systeme je nach Aufgabe nahezu frei kombinieren und Prozesse maximal flexibilisieren. Dadurch werden neue Möglichkeiten in der Montagetechnik oder beispielsweise in der Batteriefertigung geschaffen.

 

Das Multi-Carrier-System ermöglicht es, die Werkstückträger (Carrier) auf der MCS-Strecke unabhängig voneinander zu beschleunigen, zu bewegen und sehr exakt zu positionieren. Dadurch lassen sich nicht nur unterschiedliche Produktformate auf einer Fertigungslinie herstellen, sondern auch deutlich kürzere Taktzeiten und höhere Produktionsmengen in der gleichen Zeit realisieren. Die Werkstückträger fahren dazu nahtlos von einem System auf das andere und können flexibel ein- und ausgeschleust sowie in die vorhandene Intralogistik eingebunden werden.

 

Technische Basis des Multi-Carrier-Systems sind Linearmotoren von Festo für die freie und dynamische Bewegung und die exakte Positionierung, für den direkten Transport von Produkten bis zu 50 Kilogramm Nutzlast auf dem Carrier. Mit dem ganzheitlichen Engineering von Siemens und der integrierten Motion-Control-Funktionalität von Simotion und Simatic lassen sich die Bewegungen präzise regeln und unterschiedliche Maschinenmodule in einem System koordinieren. Das Multi-Carrier-System lässt sich im Rahmen der digitalen Transformation eines Unternehmens nahtlos einbinden –

unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße, da beispielsweise Kinematikdaten bereits digital vorliegen. So können diese einfach in die Programmierung der Steuerung übernommen werden, was die Inbetriebnahmezeit verkürzt.

 

Das TS 2plus Rexroth Transfersystem ist ausgelegt für den Transport von Werkstückträgern. Es umfasst standardisierte Baueinheiten, die sich vielfältig zu einem System kombinieren lassen. Der modulare Aufbau erlaubt die kostengünstige Nutzung von Ratio-Potenzialen in der Fertigung. Alle Komponenten sind besonders robust ausgelegt und gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit.

 

www.festo.com/mcs

Ansprechpartner:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49 (0) 711-34754-4032

Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Multi-Carrier-System MCS 1 Nahtlose Integration: das Multi-Carrier-System (MCS®) im Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Multi-Carrier-System MCS 2 Nahtlose Integration: das Multi-Carrier-System (MCS®) im Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Multi-Carrier-System MCS 3 Nahtlose Integration: das Multi-Carrier-System (MCS®) im Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Multi-Carrier-System MCS 4 Nahtloser Übergang vom Transfersystem TS 2plus auf das Multi-Carrier-System (MCS®). (Foto: Festo AG & Co. KG)
Multi-Carrier-System MCS 5 Standard Werkstückträger TS 2plus auf dem Multi-Carrier-System (MCS®). (Foto: Festo AG & Co. KG)
Multi-Carrier-System MCS 6 Standard Werkstückträger TS 2plus auf dem Multi-Carrier-System (MCS®). (Foto: Festo AG & Co. KG)