28.06.2019

Safety.Tech19

Safety.Tech19

Treffpunkt Maschinensicherheit
Das Erfolgsformat Safety.Tech geht am 18. und 19. September 2019 in die nächste Runde.

 

Das Erfolgsformat Safety.Tech geht am 18. und 19. September 2019 in die nächste Runde. Auf der Fachtagung treffen sich wieder Österreichs Top-Experten, Pratiker und Vordenker in Sachen Maschinensicherheit.

 

Maschinensicherheit in der Praxis verlangt nach umfassendem technischen Know-how, rechtlichem Verständnis und viel Kreativität bei der Entwicklung neuer Lösungen. Das macht die "Sichere Maschine" oft zur echten Herausforderung für Konstrukteure, Maschinenbauer, Inverkehrbringer, Betreiber und Instandhalter. Insbesondere, wenn auch noch der Faktor Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden soll. Dann ist es besonders wichtig, auf das optimale Sicherheitskonzept zu setzen, das gleich von Anfang an bei der Entwicklung der Maschine mitgedacht wird.

 

Worauf es dabei ankommt, das erfährt man auf der Safety.Tech19. Festo veranstaltet die erfolgreiche Fachtagung für Maschinensicherheit wieder von 18. bis 19. September 2019 im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See. Untersützt wird der Automatisierungsspezialist dabei von den Sponsoren ABB, Beckhoff, Contra, Euchner, Kübler, Siemens und Stadlmann Tec.

 

Maschinensicherheit aus der Praxis für die Praxis

 

"Ergonomie bei Maschinen - muss das sein?", fragt Mag. Julia Lebersorg-Likar von der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA). Dr. Jens Winter, Partner bei der CMS Reich-Rohrwig Hainz, stellt die rechtliche Verantwortung in den Fokus seines Vortrags und erläutert, was passiert, wenn was passiert. Ebenso spannend ist die Frage: Gibt es Grenzen bei der Anwendung der Maschinensicherheit? Die Antwort kommt von Dipl.-Ing. Georg Trzesniowski vom TÜV Austria. Weitere Themen sind unter anderem der "Degradierte Maschinenbetrieb", "Der B10-Wert und Lebensdauerversuche" sowie "Maschinensicherheit in der Prozessindustrie". Die beiden bekannten Safety-Experten von Festo Österreich – Ing. Thomas Müller und Ing. Thomas Weiss – nehmen die Möglichkeit der Durchflussveränderung als Sicherheitsfunktion und das Thema "Sicherheit mit Standardprodukten" unter die Lupe.

 

MRL, Robotik, Safety-Insights und mehr

 

Bei der Safety.Tech19 dreht sich alles um das aktuelle Thema Maschinensicherheit in der Industrie: die Maschinenrichtlinie, Recht und Normen, Mensch-Roboter-Kollaboration, Instandhaltung und vieles mehr stehen auf dem Programm. Die Teilnehmer der Fachtagung profitieren von den Insights der Sicherheitsexperten und haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten aus der Branche aktiv zu vernetzen.

 

Schnell buchen: bis 31. Juli gibt es Early-Bird-Tickets zum reduzierten Preis von 870,-- exkl. USt.

 

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter

www.safety-tech.at

 

 

 

 

Ansprechpartner:

Hannes Wusem

+43(1)91075-834


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Logo_safetytech19.jpg Logo safety.tech19