Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
trends in automation 1.2021
trends in automation 1.2021 Das Kundenmagazin von Festo

Im Fokus: Elemente

Von A wie Architektur bis Z wie Zukunftsziele

TIA-Stitch In Time
TIA-Stitch In Time
Pneumatic fitness
Pneumatic fitness
Sonnenkraft in langen Röhren
Sonnenkraft in langen Röhren Solar-Innovation

Statt Parabolspiegel aufblasbare Kunststoffröhren – das österreichische Unternehmen Heliovis ist drauf und dran, die Solarkraftwerk-Technologie zu revolutionieren.

Viskose Stoffe präzise handhaben
Viskose Stoffe präzise handhaben Automatisierung der Laborprobenvorbereitung

Labore der Chemie, Petrochemie, Pharmazie oder Lebensmitteltechnik

setzen zunehmend auf die Automatisierung der Probenvorbereitung. Der „Modulare Probenprozessor“, eine Entwicklung des Laborgeräteherstellers Anton Paar, ist dafür eine zuverlässige Lösung – im Einsatz mit elektrischen Achsen und Steuerungen von Festo.

Leuchtender Fortschritt
Leuchtender Fortschritt Einbaufertige Systeme

Von der Karbid- über die Bilux-Lampe, das Halogen- und Xenon-Licht, bis zur LED – die Leuchtmittel von Fahrzeugen haben über die Jahrzehnte revolutionäre Veränderungen erfahren. Das Neueste ist ein integriertes Laserfernlicht wie es von der ZKW Group für namhafte Autohersteller produziert wird. Dabei im Einsatz: einbaufertige Systemlösungen von Festo.

Der Individualist unter den Verpackern
Der Individualist unter den Verpackern Mit Proportionaltechnik pneumatisch punkten

„Mit unserem Design-to-Order-Konzept unterscheiden wir uns maßgeblich vom Gros der Verpackungsmaschinenhersteller“, erklärt Michael Ruf, der stellvertretende Geschäftsführer von Transnova-Ruf. Neben modernster Roboter- und Steuerungstechnik setzt das Unternehmen auf pneumatische Automatisierungstechnik von Festo – vor allem mit Proportionaltechnik auf Ventilinseln.

Die vergessene Königsklasse
Die vergessene Königsklasse Rein pneumatische Steuerung

Ob mit Lebensmitteln oder Farben gefüllt, Dosen zu öffnen ist meist ein Kinderspiel. Dosen sicher zu verschließen, das ist oft ein etwas komplexeres Unterfangen – vor allem, wenn es sich um Gefahrgüter handelt. Mit der Anlage „AirLock“ hat das Tiroler Unternehmen Pirlo eine neue Technologie zum vollautomatischen Verschließen von Spannringgebinden entwickelt – ohne Strom, aber mit viel Luft. Einbaufertige Pneumatik von Festo bringt die nötige „Farbe“ ins Spiel.

Smooth Tube
Smooth Tube Innenbearbeitung von Rohren

„Dreimal polieren bitte“, heißt es für die Rohre mit Innenkontur, die innen ganz sauber und glatt werden sollen. Dass das auch klappt, dafür sorgt eine Lösung zum Kantenbrechen, Entgraten und Polieren der Tiroler Firma EM-Technik. Komponenten von Festo sind bei jedem Bearbeitungsschritt dabei.

Präzisionsschnitt aus Vorarlberg
Präzisionsschnitt aus Vorarlberg Aufteiltechnik

Holz oder Metall – Schelling-Präzisionssägen schneiden das Material im Handumdrehen auf die richtige Größe. Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind dabei oberstes Gebot, so auch bei der neuesten Platten-Aufteilsäge fh5 – ein Fall für Pneumatik von Festo.

Spannung garantiert
Spannung garantiert Textilindustrie: Bandagenproduktion mit dem Fluidic Muscle DMSP

Die Produktion elastischer Bandagen verlangt eine gleichbleibende Gewebespannung. Beim Schweizer Hersteller für Verbandstoffe, der Wernli AG, wurde dies bislang durch den Einsatz manuell aufgehängter Ausgleichsgewichte erreicht. Mit dem Pneumatischen Muskel von Festo geht es jetzt einfacher, präziser und sicherer.

Null Widerstand
Null Widerstand Neue Future Concepts mit Supraleitern

Die einzigartigen Eigenschaften von Supraleitern ermöglichen es, berührungslose Bewegungen energiearm und effektiv umzusetzen. Auf der Hannover Messe 2017 zeigt Festo drei neue Supraleiter-Konzepte für den industriellen Einsatz.

Raue Umgebung - feine Technik
Raue Umgebung - feine Technik Handhabungstechnik

Prozessoptimierung wird in erster Linie mit gesteigerter Produktivität in Verbindung gebracht. Immer öfter steht dabei aber auch der Mensch und seine Interaktion mit der Maschine im Fokus. Schneller und einfacher ist die Devise. Der Maschinenbauer DTEC hat gemeinsam mit der Maschinenfabrik Liezen ein innovatives Formhandling entwickelt, das den Werker körperlich entlastet und die Sicherheit am Arbeitsplatz nachhaltig verbessert.

Automatisierungstechnik von Festo kommt dabei eine zentrale Rolle zu.

Die haben den "Tray" raus
Die haben den "Tray" raus Verpackungstechnik

Ob groß oder klein, dick oder dünn – das Vorarlberger Unternehmen Alpla hat den Dreh heraus, wenn es um die effiziente Verpackung unterschiedlichster Flaschen in Trays geht. Dass die „Flaschenpost“ so schnell wie möglich von A nach B transportiert wird, dafür sorgt auch Pneumatik von Festo.

100 Meter unter der Erde
100 Meter unter der Erde Automatisierte Luftanalyse am CERN mit der Festo Ventilinsel VTSA

Im größten Forschungslabor für Teilchenphysik, dem CERN, entschlüsseln Tausende von Wissenschaftlern bislang ungelöste Rätsel der Physik. Automatisierungstechnik, intelligent und flexibel eingesetzt, unterstützt wirkungsvoll wissenschaftliche Forschung. So steuert die Festo Ventilinsel VTSA die Analyseprozesse der inneren Experiment- und Kavernenluft am „Compact Muon Solenoid“-Detektor (CMS).

Automatischer Antipast-Multifüller
Automatischer Antipast-Multifüller Aufeinander abgeschmeckt

Gefüllte Antipasti-Spezialitäten finden sich heute in immer größerer Zahl und Vielfalt in Lebensmittelmärkten. Das Befüllen der kleinen Köstlichkeiten war

bislang reine Handarbeit – zeitaufwendig und kostenintensiv. Eine neue

Anlage der Karb Maschinenbau GmbH erleichtert jetzt den Prozess. Ausgestattet mit Zylindern, Ventilen und Ventilinseln von Festo dosiert sie Frischkäse vollautomatisch in Paprika und Co.

Maschinensicherheit on Tour
Maschinensicherheit on Tour safety.regio15

Das wichtige Thema Maschinensicherheit in der Industrie geht jetzt "on Tour". safety-regio15 heißt die Veranstaltungsreihe von Festo Training and Consulting, die direkt vor Ort in verschiedene Regionen kommt. Wir haben die vortragenden Experten im Vorfeld befragt.

Bildungspartner bringen frischen Wind in die Technik
Bildungspartner bringen frischen Wind in die Technik Triale Ausbilung

Die Anforderungen in technischen Berufen steigen stetig. Oft ist es für Unternehmen daher nicht mehr möglich, alle Inhalte eines Berufsbildes in der Aus- und Weiterbildung selbst zu vermitteln. Dies führt zur Weiterentwicklung der dualen Ausbildung in Richtung trialer Ausbildung, bei der Spezialthemen von Dritten geschult werden. Ein vielversprechender Ansatz, den zum Beispiel der bekannte Bautechnik-Spezialist Hilti seit einiger Zeit verfolgt

Ein Zugpferd sorgt für schlanke Rohre
Ein Zugpferd sorgt für schlanke Rohre Pneumatische Rohrbearbeitung

Mit einer Exportquote von 98 Prozent gehört Haginger Maschinenbau aus Timelkam zu den echten Exportmeistern. Seit 40 Jahren stellt das Unternehmen Maschinen für die Stahl-, Kupfer-, Aluminium- sowie für die Hartmetallindustrie her. Lösungen von Festo sorgen dabei für höchste Präzision bei den automatisierten Abläufen.

Das große Finale
Das große Finale Leonardino Contest

Ende Mai wurde zum vierten Mal der Technik-Preis für Kinder - Leonardino - im Zuge des Contests im Technischen Museum Wien vergeben. Es blieb wieder spannend bis zur letzten Minute.

Industrie 4.0 - Trend oder Hype?
Industrie 4.0 - Trend oder Hype? Trendbarometer

Gallup hat im Auftrag von Festo wieder Österreichs Industrieunternehmen aus den verschiedensten Bereichen befragt. Die Industrievertreter gewährten interessante Einblicke, die das Trendbarometer Industriebetriebe 2015 abbildet. Einer der Schwerpunkte diesmal: das Zukunftsthema Industrie 4.0 - mit einem überraschenden Ergebnis!

Leonardino Award 2015
Leonardino Award 2015 Das Erfolgsporjekt wächst

Bereits seit 2007 gibt es Leonardino - den ersten Technikpreis für Wiener VolksschülerInnen. Ein Erfolg der sich sehen lassen kann, immerhin haben bis jetzt rund 65.000 Kinder vom Projekt profitiert, 500 Lehrerinnen an Workshops und rund 220 Kinder an den drei finalen Contests teilgenommen. Die Vorbereitungen für den nächsten Contest sind schon angelaufen. Stattfinden wird er am 20. Mail 2015 im Technischen Museum Wien.

Starker Strom, starke Lösung
Starker Strom, starke Lösung Stecker- und Stromverteilerfertigung

Wenn der Strom nicht fließt, droht Stillstand - für PC Electric ein Fremdword. Denn bei der Produktion von CEE-Steckern und Stromverteilern setzt das oberösterreichische Unternehmen auf hohe Zuverlässigkeit, modernste Technik und hohes Tempo. Pneumatischer Taktgeber ist Festo.

Als Hightech-Rohrpost von San Francisco nach L.A. schweben
Als Hightech-Rohrpost von San Francisco nach L.A. schweben Hyperloop - ein neues Transportsystem

Mit 1.200 km/h durch die Röhre - Tesla Gründer Elon Musk will mit dem Hyperloop ein neues Transportsystem für Personen und Güter kreieren und eröffnet 2016 die erste Teststrecke in Kalifornien.

Pneumatik & Co. machen Schule
Pneumatik & Co. machen Schule Übungsstationen für die Lehrausbildung

Wieso der Bleistift in der Klasse immer weniger gebraucht wird, warum der Blick über den Tellerrand hinaus immer wichtiger wird, und warum Festo Didactic für die Techniker von morgen zum Alltag gehört. SR Dipl.-Päd. Ing. Peter Krajiczek, Direktor der Berufsschule für Metalltechnik, Glasbautechnik und Technische Zeichner (MGT) in der Mollardgasse in Wien, über die Trends in der modernen Lehre.

Ein Maschinenbauer auf Abwegen
Ein Maschinenbauer auf Abwegen Vom Automatisierer zum Cruiser

"Wer echte Innovation will, sollte einmal alles Althergebrauchte vergessen", eine interessante Denkhaltung, die den oberösterreichischen Maschinenbauer Johann Hammerschmid und sein Team zur Entwicklung eines Elektro-Motorrads der Superlative geführt haben. Das ist aber noch lange nicht alles, denn bei "Johammer" wird weitergedacht...

Wenn Haare Reißaus nehmen
Wenn Haare Reißaus nehmen Aus Einzelteilen werden Epilierköpfe

Die lange anhaltende Haarentfernung mittels Epilierer ist für viele Frauen meist eine schmerzhafte Angelegenheit. Wer schön sein will, muss also leiden. Die Antwort von Philips heißt Satinelle – ein Epilierer, der mit einem hochpräzise gefertigten Epilierkopf für mehr Komfort und weniger Haare sorgt. Die Anlage für das perfekte Zusammensetzen des Kopfes kommt von M&R Automation – die Pneumatik von Festo.

Shopfloor-Management bei Rittal
Shopfloor-Management bei Rittal Mitarbeiter verbessern die Prozesse

Die Fertigungsprozesse nachhaltig zu verbessern, das ist das erklärte Ziel des Shopfloor-Managements in den Produktionsstätten von Rittal. Die Umsetzung ist jedoch deutlich komplexer, denn bei sechs deutschen Werken ist es durchaus eine Herausforderung, jene Ansatzpunkte im Tagesgeschäft herauszufiltern, die helfen, Optimierungspotenziale aufzudecken und mit Hilfe geeigneter Maßnahmen nutzbar zu machen. Rittal setzte dabei auf die Zusammenarbeit mit den Experten von Festo Industrie Consulting.

Frisch gegärt ist gut gelehrt
Frisch gegärt ist gut gelehrt Universität für Bodenkultur in Wien

Ob Bier, Joghurt oder Pharmazeutika – bei der Herstellung gibt’s oft Gemeinsamkeiten. Wie dieser Prozess funktioniert, können Studierende an der Fermentationspilotanlage der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) hautnah erleben. Mit Unterstützung von Festo wurde die Anlage nun auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Beton - tragfähig, doch formbar
Beton - tragfähig, doch formbar Forschung: Neue Methoden für Freiformflächen

Obwohl der Materialmix am Bau immer vielfältiger wird, sind freigeformte Betonflächen nach wie vor ein wichtiger Bestandteil in der modernen Architektur. Aufgrund der dabei benötigten aufwendigen Schalungen und der hohen Kosten für die erforderliche Unterkonstruktion wurde die Realisierung derartiger Flächen jedoch zunehmend unwirtschaftlicher.
Das Institut für Tragkonstruktionen an der TU Wien arbeitet an der Entwicklung eines neuen Schalenbauverfahrens zur Herstellung von mehrfach gekrümmten Schalentragwerken. Dabei im Einsatz: das vielseitige CPX-Terminal in Kombination mit dem Steuermodul CEC und hochpräzisen Proportionalventilen VPPM von Festo.

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren