Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Mastering machinery safety 2
Mastering machinery safety 2

When several machines are combined we are dealing with an Integrated Manufacturing System (IMS). Information about IMS can be found in the harmonised standard EN ISO 11161:2010 Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements.

Mastering machinery safety 1
Mastering machinery safety 1

Since December 2009 it has been compulsory to use the “new” machinery directive 2006/42/EC. This requirement together with the harmonised standards could translate into a significant change in your organisation. Alongside several small modifications and additions, the new IIB declaration (referred to as the Declaration of Incorporation) is also introduced. Technical files and user manuals with information about transportation, installation, commissioning, adjustment, maintenance, disassembly, scrapping and recycling must be created and delivered with the partially completed machinery.

Pneumatik und Elektropneumatik Instandhaltung und Fehlersuche
Pneumatik und Elektropneumatik Instandhaltung und Fehlersuche

Erweitern Sie Ihr fachliches Wissen über komplexe pneumatische und elektropneumatische Steuerungen und vertiefen Sie Ihre methodischen Fähigkeiten. Die praktischen Übungen an unseren Trainingsplätzen beinhalten den Aufbau, die Inbetriebnahme, die Fehlersuche und Behebung. Die Teilnehmer erlangen die Kompetenz, periodische Wartungen zu planen, Fehler durch logisches Vorgehen schnell zu lokalisieren und zu dokumentieren.

Grundlagen der Pneumatik und Elektropneumatik
Grundlagen der Pneumatik und Elektropneumatik

Das Seminar geht ausführlich auf die modernsten Produkte, die aktuellen Werkzeuge und
die in der Industrie angewandten Methoden ein. Lernen aus der Praxis für die Praxis ist unser Prinzip!

Systematic safety improvement in pneumatic systems
Systematic safety improvement in pneumatic systems

Just like good functionality and economic efficiency, safety is essential to the success of any product. What is more, the European directives and standards require intelligent solutions and raise the level of professional skills required. As a result, there is a wide range of different products, information and qualifications for safety engineering. However, most of them focus on the control level. This course familiarises participants with integrated control and pneumatic solutions for the right commissioning, troubleshooting, set-up, maintenance and simple optimisation of a system.

Der Einsatz von Vakuum in der Handhabungstechnik
Der Einsatz von Vakuum in der Handhabungstechnik

Lernen Sie die Besonderheiten des Einsatzes von Vakuum gegenüber herkömmlicher Druckluft kennen. Die Erzeugung von Vakuum und dessen Möglichkeiten zur Messung sind ebenso Themen des Seminars, wie die Auswahl und Dimensionierung von Speichern und Sauggreifern oder die Anwendung entsprechender Ventile und Sensoren.

Energy Saving in der Pneumatik
Energy Saving in der Pneumatik

Allein eine Leckage von 1mm Durchmesser verursacht im Jahr Zusatzkosten von mindestens CHF 1'000.- bis CHF 1'500.-.
Hinzu kommen weitere Verlustquellen:
- Über- und Unterdimensionierung der Leitungen und Druckluftnetzen
- Verwirbelungen der Druckluft durch ungeschickte Leitungsführung
- Druckabfall durch unterschiedliche Leitungsquerschnitte
- Leckagen durch falsch geschnittene Schläuche und überbelastete Dichtungen
- Verwendung von zu hohem Druck

Sie werden nach diesem Seminar die Kosten Ihrer Drucklufterzeugung, -aufbereitung und -verteilung ermitteln, Massnahmen zur Vermeidung von Leckagen und "Druckfressern" kennen lernen, sowie Druckluftverteilungen optimal dimensionieren.

Mastering the basics of electrical drives
Mastering the basics of electrical drives

As electrical drives are increasingly used in industry, many mechanical engineers and technicians are confronted with this new and initially complex technology and are expected to be able to commission and maintain it. This is a daunting prospect for anyone that has not had proper training. This course aims to provide this target group with the attitudes, skills and knowledge they need to master the basics. On completion of the training participants are able to select the most appropriate components for a given application, safely commission drives, and locate and eliminate simple faults.

CoDeSys - Grundlagen
CoDeSys - Grundlagen

Um auf die schnell wechselnden Anforderungen der Industrieapplikationen reagieren zu können, wird es in der heutigen Zeit immer wichtiger, verschiedene speicherprogrammierbare Steuerungen einzusetzen und zu beherrschen. Dem steht die Vielfalt der Programmiersoftware verschiedener Hersteller entgegen.
Unterschiede in der Oberfläche, in der Funktionalität oder in den Befehlssätzen führen recht schnell zu Verwirrung und Fehlern.
Abhilfe bietet die weltweit bewährte, hardwareunabhängige Softwareplattform der Firma 3S.
Sie gestattet eine Programmierung mit CoDeSys (Controller Development System) nach IEC 61 131-3 mit allen in der Norm definierten Sprachen - unabhängig vom Hersteller der Steuerung. Bereits über 250 namhafte Gerätehersteller setzen das Software-Tool CoDeSys als Programmierschnittstelle für ihre Automatisierungsgeräte ein. Tausende von Endanwendern aus allen Industriezweigen verwenden CoDeSys bei ihrer täglichen Arbeit.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys

Flexibility despite a high degree of automation is one of the most important challenges in manufacturing companies. It demands the integration and networking of different controls in a complex automation system. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user interface, functionality and command sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming

In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to PLC programming
CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to PLC programming

In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

RSS abonnieren