Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Software FESTO AUTOMATION SUITE 8074657
Beschreibung Version
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Hauptversionsänderung:

  • Existierende Projekte können in das neue Format konvertiert werden.
  • Das Originalprojekt bleibt dabei unverändert.
  • Ein Öffnen eines konvertierten oder mit Festo Automation Suite V2.0 erstellten Projektes in V1.x ist nicht möglich.


Neue Funktionen:

  • Topologie-Editor:
    • Projektierung von Netzwerkverbindungen anhand der Netzwerktopologie
    • Konfigurationsgenaue Darstellung von Geräten
    • Einfügen und Verbinden von nicht durch Plug-ins unterstützten EtherCAT Slave-Geräten
  • Export von Parameterdateien:
    • Für Siemens S7-1500 (SCL-Quelle)
    • Für EtherCAT-basierte Servoregler (proprietäres Format)
  • Einfaches Herunterladen aller verfügbaren Firmwaredateien ins lokale Repository
  • Zyklische Abfrage der Gerätezustände im Netzwerk kann deaktiviert werden
  • Anzeige der Versionshistorie für Plug-ins und Erweiterungen
  • Verbesserte Installation von CODESYS-Packages im Rahmen der Installation von Plug-ins (nur bei installierter CODESYS-Erweiterung)


Behobene Fehler:

  • Anwendung stürzt ab, wenn "Dokumente"-Ordner nicht vorhanden
  • Laden eines Projekts durch Doppelklick auf die Projektdatei schlägt fehl, wenn Startoption "Zuletzt verwendetes Projekt" gesetzt
  • Motor wird in manchen Konfigurationen nicht von PositioningDrives importiert
  • Öffnen von zuvor heruntergeladenen Handbüchern erzeugt Fehlermeldung "Herunterladen fehlgeschlagen"
  • Aktualisierung der Firmware für CPX-E-CEC Basiscontroller nicht möglich
  • Speichern des Projekts schlägt bei bestimmten Projektnamen fehl
  • Identifikationsfunktion im Gerät bleibt aktiv auch nachdem die Anwendung geschlossen wurde
  • Geänderte Netzwerkeinstellungen werden bei Einstellung über den Gerätescan in der rechten Seitenleiste sporadisch nicht übernommen
  • Befehl zum Suchen nach EtherCAT-Slaves wird angezeigt, obwohl CODESYS-Erweiterung nicht installiert ist
  • Ausgedockte Fenster werden grün dargestellt, wenn Dialog geöffnet wird


Bekannte Einschränkungen:

  • Nicht durch Plug-ins unterstützte CANopen-Geräte können nicht im Topologie-Editor eingefügt werden


Systemvoraussetzungen:

  • Windows 7
  • Windows 10 Version 1607 oder höher
  • 32 oder 64 Bit
2.0.1.9
12.08.2020
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • Anzeige von Benachrichtigungen, z. B. über verfügbare neue Softwareversionen oder neue Traceaufzeichnungen
  • Unterstützung für den Transfer von Lizenzen in Geräte
  • Darstellung des Gerätezustands "ohne Fehler" im Verbindungsbereich von Plug-ins in grün
  • Breite der Projektliste auf Startseite und in Backstagemenü änderbar


Behobene Fehler:

  • Firmwaredateien für neue Geräte (z. B. CMMT-AS-C5) können nicht heruntergeladen werden (V1.3.2)
  • Absturz bei Start, wenn bestimmte Windows Sprachpakete aktiv sind (V1.3.2)
  • Absturz bei Installation von Plug-ins bei zu geringem Festplattenspeicher
  • Absturz bei Start, wenn Anwendung in Benutzerordner installiert
  • Installation schlägt unter seltenen Umständen fehl mit Fehlercode 0x80070643
  • Absturz beim Speichern, wenn geöffnetes Projekt im Dateisystem gelöscht wurde
  • Geräte werden im Netzwerkscan nicht gefunden, wenn die Netzwerkschnittstelle nach dem Start der Anwendung zugefügt wird
  • Meldung "Umbenennen nicht möglich" erscheint ohne Anlass und blockiert die Anwendung
  • Mehrfachselektion im Designer wird aufgehoben, wenn Kontextmenü geöffnet wird
  • Fehler bei Anzeige bereits heruntergeladener Dokumente


Unterstützte Betriebssysteme:

  • Windows 7
  • Windows 10 Version 1607 oder höher
  • 32 oder 64 Bit
1.3.2
31.01.2020
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • Anzeige von Benachrichtigungen, z. B. über verfügbare neue Softwareversionen oder neue Traceaufzeichnungen
  • Unterstützung für den Transfer von Lizenzen in Geräte
  • Darstellung des Gerätezustands "ohne Fehler" im Verbindungsbereich von Plug-ins in grün
  • Breite der Projektliste auf Startseite und in Backstagemenü änderbar


Behobene Fehler:

  • Absturz bei Installation von Plug-ins bei zu geringem Festplattenspeicher
  • Absturz bei Start, wenn Anwendung in Benutzerordner installiert
  • Installation schlägt unter seltenen Umständen fehl mit Fehlercode 0x80070643
  • Absturz beim Speichern, wenn geöffnetes Projekt im Dateisystem gelöscht wurde
  • Geräte werden im Netzwerkscan nicht gefunden, wenn die Netzwerkschnittstelle nach dem Start der Anwendung zugefügt wird
  • Meldung "Umbenennen nicht möglich" erscheint ohne Anlass und blockiert die Anwendung
  • Mehrfachselektion im Designer wird aufgehoben, wenn Kontextmenü geöffnet wird
  • Fehler bei Anzeige bereits heruntergeladener Dokumente
1.3.1.57
29.11.2019
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • Datenimport von PositioningDrives
  • Unterstüzung für modulare EtherCAT Slaves im EtherCAT Scan
  • Bei Import einer Steuerung aus dem Gerätescan können EtherCAT-Geräte mit importiert werden
  • Versionsinformationen für verfügbare und installierte Plug-ins und Erweiterungen
  • Farbige Darstellung von Verbindungen im Designer je nach Verbindungstyp
  • Geräte mit identischer IP-Adresse (als Pfad für die Parametrierschnittstelle) werden im Designer mit Warnung gekennzeichnet
  • Anzeige der Anzahl von Warnungen in Navigatoreinträgen von Plug-ins (analog zu Fehlern)


Behobene Fehler:

  • Irreführende Fehlermeldung bei Suche nach Updates ohne Internetverbindung
  • Ausgedocktes Fenster lässt sich in einen bestimmten Bereich der Titelzeile nicht verschieben
  • Kontextmenü im Designer funktioniert nicht, wenn mehrere Geräte selektiert
  • Cursor kann beim Umbenennen eines Geräts nicht per Maus positioniert werden


Systemvoraussetzungen:

  • Windows 7/10 (32/64 bit)
  • Bildschirmauflösung 1600x900 oder höher empfohlen
1.2.1.16
06.06.2019
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • EtherCAT-Scan (nur nicht-modulare Geräte)
  • Zugriff auf Handbücher auch für Motoren, Achsen und Getrieben


Behobene Fehler:

  • Firmware wird nach dem Herunterladen ins Repository nicht korrekt angezeigt
  • Verbindungen zwischen Geräten gehen beim Kopieren und Einfügen verloren
  • Öffnen der Scanansicht bei reduzierter Fenstergröße kann zum Einfrieren der Anwendung führen


Bekannte Probleme:

  • Nach dem Import eines modularen Geräts aus dem EtherCAT-Scan müssen die Module noch von Hand konfiguriert werden.
  • Ein Firmwaredownload auf einen CMMT-AS mit ungeeigneten Netzwerkeinstellungen stoppt bei 10 %, und die Anwendung friert ein.
1.1.1.610
16.01.2019
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • Englische Online-Hilfe

 

Behobene Fehler:

  • Öffnen eines Plug-ins durch Doppelklick auf das Gerät im Navigator ist nicht möglich
  • Zugriffsfehlermeldung nach der Installation von Plug-ins
  • Firmwaredatei kann nach Änderung der Oberflächensprache nicht heruntergeladen werden
  • Suche nach Firmwareupdates schlägt sporadisch fehl

 

1.0.3.6
23.07.2018
RSS abonnieren