13.06.2018

Der Innovation Award zur Achema 2018 geht an Festo

Der Innovation Award zur Achema 2018 geht an Festo

Das Festo Motion Terminal gewinnt den Sonderpreis „Flexible Produktion“
Mit dem Festo Motion Terminal ist Festo durch die Verschmelzung von Hard- und Software ein Technologiesprung gelungen.

 „Das Festo Motion Terminal hat erstmals die Pneumatik digitalisiert. Dies ermöglicht eine höchst flexible Produktion“, hieß es in der Begründung der Jury. Mit dem Festo Motion Terminal ist Festo durch die Verschmelzung von Hard- und Software zu einem digitalisierten Ventil ein Technologiesprung gelungen.

 

Der Maschinen- und Anlagenbau steht vor der Herausforderung, das immer größere Konsumentenbedürfnis nach individuell anpassbaren Produkten zu günstigen Preisen zu erfüllen. Dafür erforderliche Schlüsseltechnologien bietet die Digitalisierung im Sinne von Industrie 4.0. Festo hat mit dem Festo Motion Terminal erstmals eine universelle, programmierbare Plattform für eine hochflexible und adaptive Automatisierung mit digitalisierter Pneumatik entwickelt.

 

Eine Revolution in der Pneumatik

Unterschiedlichste Ventilfunktionen lassen sich flexibel programmieren und über Motion Apps ansteuern. Das Festo Motion Terminal vereint die Funktionen von über 50 Einzel-komponenten: Das vereinfacht den Engineering Prozess immens und spart zahlreiche Hardware-Komponenten ein. Maschinen- und Anlagenbauer können völlig neue Platt-form- und Modulbauweisen anwenden. Die Anlagenbetreiber gewinnen Wettbewerbs-vorteile durch flexible und adaptive Anlagen, Datentransparenz, Kommunikations-fähigkeit, höchste Prozesssicherheit und einfachere Bedienung von komplexen Maschinen. Alfred Goll, Sprecher des Vorstands der Festo AG sagt: „Wir haben eine Automatisierungsplattform geschaffen, in der alle Funktionen integriert sind, um eine adaptive und flexible Produktion wirtschaftlich abbilden zu können – damit haben wir die Pneumatik revolutioniert!“

 

Einsatzgebiete in der Prozessindustrie

Auf der Achema zeigt Festo zum ersten Mal das Festo Motion Terminal VTEM mit Anwendungen speziell für die Prozessindustrie. Durch die eingebettete Software direkt auf der Feldebene sind z.B. eine bessere Energieeffizienz oder auch Selbstadaptionen bei Prozessabweichungen einfach per Softwarebefehle möglich. Ein händischer Eingriff des Wartungspersonals entfällt. „Auf der Achema wollen wir anhand von Beispielen die Nutzenpotenziale für Anlagenbetreiber, OEMs und Hersteller mit interessierten Besuchern diskutieren“, erläutert Dr. Eckhard Roos, Leiter Global KAM and ISM Process Industries.

 

Der Innovation Award zur Achema

Bereits zum achten Mal verleihen die Fachmedien PROCESS, PROCESS Worldwide, PharmaTEC, LABORPRAXIS und LAB Worldwide den Innovation Award. Gesucht werden die innovativsten Apparate, Anlagen und Verfahren, die auf der ACHEMA 2018 ausgestellt werden. Die Preisverleihung fand am 12. Juni 2018 auf der Achema in Frankfurt am Main statt.

Ansprechpartner:

Anna Fehrenbacher

+49(711)347-52827


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Festo Motion Terminal VTEM Festo Motion Terminal: Verschmelzung von Hard- und Software zum ersten Ventil, das von Apps gesteuert wird. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Vogel Communication Group Pressebild Preisverleihung Innovation Award Beim Innovation Award zur Achema 2018 gewinnt das Festo Motion Terminal den Sonderpreis „Flexible Produktion.“ „Das Festo Motion Terminal hat erstmals die Pneumatik digitalisiert. Dies ermöglicht eine höchst flexible Produktion“, hieß es in der Begründung der Jury. (Foto: Vogel Communication Group)