27.11.2018

Festo zeigt smarte Automatisierung auf der SPS IPC Drives

Festo zeigt smarte Automatisierung auf der SPS IPC Drives

Digitalisierung in der Elektrischen Automatisierung
Festo richtet sich mit seinen Produkten und Services auf die smarte Produktion aus.

Im Zuge der Digitalisierung richtet sich Festo als weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik und technischer Bildung mit seinen Produkten und Services auf die smarte Produktion aus. Dabei setzt das Unternehmen auch auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.

 

Festo begleitet seine Kunden und Mitarbeiter in die digitale Zukunft. Dafür entwickelt das Unternehmen neue zukunftsweisende Konzepte, die auf den Dreiklang von innovativen und energieeffizienten Technologien, intuitiver Mensch-Maschine-Kollaboration sowie Aus- und Weiterbildung setzen. Diesen Dreiklang demonstriert Festo auf der diesjährigen SPS IPC Drives in Halle 9, Stand 361.

 

Digitalisierung und Industrie 4.0 – smarte Produkte für die Zukunft

Erst durch selbstorganisierende Komponenten werden Produktionsanlagen richtig flexibel und damit den ständig wechselnden Anforderungen gerecht. Durchgängige Standards, Normen und Schnittstellen, wie die gemeinsame Schnittstelle OPC-UA schaffen die Voraussetzung für smarte Produkte im Sinne von "Plug-and-Produce" und Industrie 4.0. Diese universelle Kommunikationsschnittstelle hat Festo auch in zahlreiche Komponenten der elektrischen Antriebstechnik, wie der modularen Steuerungsplattform

CPX-E, dem flexiblen Transportsystem MCS® (Multi-Carrier-System) und in Robotersteuerungen eingebaut.

 

Neben der Integration in übergeordnete Systeme spielt die Datensammlung und Auswertung eine wichtige Rolle. Hier setzt Festo unter anderem auf künstliche Intelligenz. Diese Kompetenz hat Festo mit dem Kauf der Resolto Informatik GmbH im April weiter ausgebaut. Resolto hat eine Softwarelösung entwickelt, die Daten in Echtzeit analysiert, interpretiert und Anomalien erkennt und meldet. Zudem lernt das System durch die permanente Datenanalyse kontinuierlich dazu und erweitert seine Wissensbasis. Durch dieses maschinelle Lernen ist ein intelligentes Prozess-Monitoring möglich. Auf der Messe können die Besucher die Softwarelösung am Stand von Festo live erleben. In Kombination mit der neuen modularen Steuerung CPX-E-CEC und des neuen Servoantriebsreglers CMMT-AS ist eine Überwachung in Echtzeit möglich. Die Anwendung zeigt die Detektion fehlerhafter Batterien. Ein Handling-Portal hebt die Batterien an. Die Resolto-Monitoring-Software überwacht die Motorströme und Positionswerte der Achse. Treten hierbei Anomalien auf, zum Beispiel wenn das Handling ein falsches Batterieformat greift, wird eine Meldung erstellt.

 

Die Datensammlung und Überwachung kann durch die intelligente Softwarelösung entweder, wie beim Batterie-Handling, komponentennah stattfinden oder über das IoT-Gateway CPX-IoT in der Festo Cloud erfolgen. Es verbindet Komponenten und Module aus der Feldebene, wie beispielsweise Handling-Systeme oder elektrische Antriebe, über seine OPC-UA-Schnittstelle mit der Festo Cloud.

 

Die durchgängige Connectivity von Werkstück und Mechanik bis in die Cloud, demonstriert Festo anhand einer modularen Produktionsanlage für individualisierbare USB-Sticks. Diese zeigt den Verbund aller Festo Engineering-Tools – rund um die neue Festo Automation Suite sowie Komponenten und Lösungen in Hardware und Software. Die Besucher können ihren persönlichen USB-Stick, mit ihrem Namen und Bild, als Messesouvenir mit nach Hause nehmen.

 

Mensch-Maschine-Kollaboration der Zukunft

Lernfähige Systeme mit künstlicher Intelligenz und Roboter, die Hand in Hand mit dem Menschen zusammenarbeiten spielen eine zentrale Rolle bei der Produktion von Losgröße 1, dem Trend zur Individualisierung der Produkte. Festo bietet mit dem BionicWorkplace ein bislang einzigartiges Konzept für die Mensch-Maschine-Kollaboration in der Produktion der Zukunft. In diesem arbeitet der bionische Roboterarm BionicCobot mit zahlreichen Assistenzsystemen und Peripheriegeräten zusammen, die miteinander vernetzt sind und untereinander kommunizieren. Gleichzeitig machen künstliche Intelligenz und Machine-Learning-Methoden den BionicWorkplace zu einem lernenden und antizipativen System, das sich kontinuierlich selbst optimiert. Wie feinfühlig und flexibel die Mensch-Roboter-Kollaboration mit dem BionicCobot funktioniert, sehen die Messebesucher in Halle 9, Stand 361.

 

Qualifikation für Industrie 4.0

Mit am Stand ist Festo Didactic mit ihrem neuesten Bildungsangebot im Bereich Automatisierungstechnik. Immer intelligentere Anlagen und flexible Produktionsprozesse fordern eine neue Qualifizierung der Mitarbeiter zur Bedienung der digitalen und intelligenten Anlagen. Für die praxisnahe Wissensvermittlung hat Festo Didactic beispielsweise die cyberphysische Lernplattform „CP Factory" entwickelt. Die Plattform bildet die Stationen und Prozesse einer realen Produktionsanlage in Form einer Lernfabrik ab. Ergänzend hierzu bietet Festo Didactic auch viele Trainingsangebote für die Weiterbildung der Mitarbeiter an.

 

Seit über 60 Jahren ist das 1925 gegründete unabhängige Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen a.N. Impulsgeber in der Automatisierung und hat sich mit einem einzigartigen Angebot zum Weltmarktführer in der technischen Aus- und Weiterbildung entwickelt. Neben der pneumatischen Antriebstechnik ist Festo bereits seit über 20 Jahren auch in der elektrischen Automatisierung sehr erfolgreich unterwegs.

.

Ansprechpartner:

Anna Fehrenbacher

+49(711)347-52827


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
CMMT_EMMT Servoantriebssystem mit Regler CMMT-AS und Motor EMMT-AS. (Foto: Festo AG & Co. KG)
CPX-IoT-Gateway Sicherer Weg in die Festo Cloud und exklusiver Zugang zur individuellen Digitalisierung: das IoT-Gateway CPX-IoT. (Foto: Festo AG & Co. KG)
BionicWorkplace Im BionicWorkplace arbeitet der Mensch mit einem Roboterarm sowie zahlreichen Assistenzsystemen zusammen, die miteinander vernetzt sind. (Foto: Festo AG & Co. KG)
CP Factory Qualifikation für Industrie 4.0: Festo Didactic bietet mit der CP Factory eine cyber-physische Lern- und Forschungsplattform. Die Plattform bildet die Stationen einer realen Produktionsanlage modellhaft ab. (Foto: Festo Didactic SE)