09.12.2015

Elektromechanische Kompetenz wird ausgebaut

Elektromechanische Kompetenz wird ausgebaut

Festo AG übernimmt Eichenberger Gruppe
Die Festo AG übernimmt die beiden Schweizer Unternehmen Eichenberger Gewinde AG und Eichenberger Motion AG aus Burg.

Die Festo AG, eine Unternehmensgruppe der Industrie-Automatisierung mit Stammsitz in Esslingen am Neckar / Deutschland, übernimmt im Zuge einer Nachfolgeregelung die beiden Schweizer Unternehmen Eichenberger Gewinde AG und Eichenberger Motion AG aus Burg. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

 

Festo ist ein global führendes Unternehmen in der pneumatischen und elektrischen Automatisierungstechnik und Weltmarktführer in der technischen Bildung. Durch die Übernahme erweitert Festo seine Wertschöpfungskette um ein Kompetenzzentrum für Gewindetriebe (Spindeln und Muttern) in der Schweiz. Für Festo bedeutet dies die Stärkung der Geschäftseinheit Electric Automation (EA) im Bereich der linearen Aktuatoren. Hier wurden in der Vergangenheit mit den Produkten (Spindeln und Muttern) von Eichenberger Gewinde AG bereits positive Erfahrungen in verschiedenen Anwendungen gemacht. Eichenberger Gewinde AG und Eichenberger Motion AG  (Eichenberger Gruppe) sind führende Spezialisten für die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von innovativen Produkten der Antriebstechnik, im speziellen Gewindetriebe mit gerollten (kaltverformten) Gewinden. Die Firma hat sich auf die Bedürfnisse potenzieller OEM-Anwendungen, unter anderem in den Bereichen Medizintechnik / Pflegebereich, Automation und Fahrzeugtechnik spezialisiert.

 

Die Aktionäre der Eichenberger Gruppe freuen sich über die Übernahme durch Festo, da damit die Nachfolgeregelung bei Eichenberger zum Wohle der Mitarbeitenden und zur Festigung des Standortes Burg nachhaltig und langfristig gelöst werden kann.

 

Wie bisher werden die bestehenden Kunden der Eichenberger Gruppe in gewohnter Art und Weise bedient und Kundenprojekte realisiert. Auf die Stärken der Eichenberger Gewinde wird auch künftig gebaut: produktspezifische Qualitätsvorteile und schnelle Reaktion auf individuelle Kundenbedürfnisse.

 

Für die Mitarbeitenden der Eichenberger Gruppe ergeben sich durch die Übernahme attraktive und zukunftssichere Perspektiven. Die Arbeitsplätze bleiben erhalten.

 

Der Firma selber bieten sich zudem interessante Wachstumsmöglichkeiten. Weitere Investitionen in den Produktionsstandort Burg sind bereits geplant, um diesen als globales Kompetenzzentrum für Spindeln weiter zu entwickeln.

 

Die Eichenberger Gewinde AG hat ihren Sitz und den Produktionsstandort in Burg im Kanton Aargau, Schweiz. Das ursprüngliche Familienunternehmen wurde 1953 gegründet und beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Die Spezialität der Firma sind mit grosser Präzision gerollte Gewinde. Dazu werden standardisierte wie kundenspezifische Muttern gefertigt. Mit den Produktlinien Carry, Speedy und Rondo werden die verschiedenen Gewindetriebe insbesondere in den Bereichen Medizintechnik / Pflegebereich, Automation und Fahrzeugtechnik sowie Verpackungs- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Zusätzlich werden Gewinde in Lohnarbeit hergestellt. Die Eichenberger Gruppe wird nach der Übernahme sukzessive in die Festo Gruppe integriert werden.

 

Die Festo Gruppe ist Global Player und Familienunternehmen, das im Sektor Industrie- Automatisierung und technischer Bildung aktiv ist. Die Festo Gruppe beschäftigt in über 250 Niederlassungen und 61 Ländern weltweit 17'800 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2014 einen Umsatz von 2,45 Mrd. EUR. In der Schweiz ist Festo mit einer eigenen Landesgesellschaft und ca. 210 Mitarbeitenden vertreten.

 

Der Sitz der Vertriebsgesellschaft befindet sich in Lupfig im Kanton Aargau. In Yverdon im Kanton Waadt gibt es ein Verkaufsbüro. Ausserdem betreibt die Festo Gruppe in Biel eines seiner globalen Produktionszentren.

Festo geniesst weltweites Ansehen in der Entwicklung und Produktion sowie im Vertrieb und Service pneumatischer und elektrischer Antriebstechnik für die Fabrik- und Prozessautomatisierung, vom einzelnen Katalogprodukt bis zum einbaufertigen System.

 

Die Fabrikautomation von Festo übernimmt im Fabrikalltag typische Aufgaben wie das Greifen, Bewegen und Positionieren von Einzelteilen, Baugruppen oder vollständigen Produkten. Dabei werden die Komponenten und Systeme in der Produktion und Montage verschiedenster Branchen, beispielsweise der Automobil-, Halbleiter- oder der Elektronikindustrie eingesetzt. Zu den 300.000 Kunden von Festo zählen auch Industrieunternehmen aus den Bereichen der Wasser- und Abwassertechnik, die Biotech- und Pharmaindustrie, die Laborautomation, Medizintechnik, der Bergbau sowie die Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung in aller Welt.

 

Der Geschäftsbereich Didactic geniesst weltweites Ansehen in der Entwicklung hochwertiger, intuitiver Lernsysteme, Training und Consulting. Zu den Kunden von Festo Didactic zählen rund 60.000 Bildungsinstitute, Universitäten, Hochschulen und Industrieunternehmen in aller Welt.

Ansprechpartner:

Heinrich Frontzek

+49(711)347-1873
+49(711)34754-1873

Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Standort Burg Eichenberger Gruppe Standort Burg der Eichenberger Gruppe
Hansruedi Hager Hansruedi Hager, Mitglied der Geschäftsleitung von Festo Schweiz, designierter Geschäftsführer der Eichenberger Gruppe
Kurt Husistein Kurt Husistein, Geschäftsführer und Hauptaktionär der Eichenberger Gruppe