28.06.2019

25 Prozent weniger Energieverbrauch

25 Prozent weniger Energieverbrauch

PreAudit für Druckluftsysteme: Festo zeigt, wie’s geht
Mit seinem Druckluft-Energieeffizienz-PreAudit bietet Festo Anlagenbetreibern Einsparpotenziale in ihrem gesamten Druckluftsystem.

25 Prozent und mehr an Energieeinsparungen   im Druckluftsystem von Maschinen und Anlagen – oft sind es schon kleine   Maßnahmen wie das Senken des Druckniveaus, das Aufspüren von Leckagen oder   das Kürzen von Schlauchlängen. Mit seinem Druckluft-Energieeffizienz-PreAudit   bietet Festo Anlagenbetreibern den Einstieg in enorme Einsparpotenziale in ihrem gesamten Druckluftsystem.

 

Immer mehr Anlagenbetreiber wollen die Energieeffizienz und damit die Leistungsfähigkeit ihres Druckluftsystems steigern. Viele erkennen auch die Notwendigkeit, die weltweit gültige Norm ISO 50001 für systematisches Energiemanagement in ihren Betrieben umzusetzen, winken doch dadurch beispielsweise in Deutschland Teilbefreiungen von der EEG-Umlage und Entlastungen bei der Strom- und Energiesteuer.

 

Quick Wins durch Quick Check

Doch wo fängt man am besten an? Wo erzielt man die so genannten Quick Wins? Da kommt eine Art „Quick Check“ gerade recht. Im PreAudit werden alle Teile eines Druckluftsystems stichpunktartig analysiert. Mit dem PreAudit von Festo erkennen Anlagenbetreiber sofort Schwachstellen und wissen zuverlässig, welche Maßnahmen sich bei ihrem Druckluftsystem am ehesten auszahlen.

 

Im PreAudit begutachten die Energie-Experten von Festo die Drucklufterzeugung und -aufbereitung, beurteilen die Kompressorenauslastung, analysieren die Druckluftqualität und messen den Druckabfall im Netz. Im Schnellcheck nehmen die Spezialisten eine exemplarische Leckageortung an ausgewählten Anlagen vor und überprüfen diese Maschinen auch auf den energieeffizienten Einsatz der pneumatischen Komponenten. Als Ergebnis erhalten die Kunden einen ausführlichen Bericht mit genauer Dokumentation der Daten und nach Priorität gewichtete Handlungsempfehlungen. In der Dokumentation sind u.a. die CO2-Emissionswerte ausgewiesen, die viele Unternehmen zur Angabe in ihrem Nachhaltigkeitsbericht z.B. gemäß GRI oder GHG benötigen.

 

Ganzheitlicher Ansatz

Nur wenige Anbieter sind in der Lage, das gesamte Druckluftsystem zu begutachten. Häufig geht es ausschließlich um die Drucklufterzeugung. Mit dem Druckluft-Energieeffizienz-PreAudit verfolgt Festo einen ganzheitlichen Ansatz – von der Erzeugung bis zur Anwendung – und hat in den letzten fünf Jahren viel Erfahrung damit gesammelt.

 

Das PreAudit ist ein Teil des umfassenden Dienstleistungsprogramm „Festo Energy Saving Services“, dass nach DIN EN ISO 11011 zertifiziert ist. Dies verlangt, dass die Auditoren von Festo eine umfangreiche Ausbildung absolvieren. Inzwischen können 16 Auditoren das Druckluft-Energieeffizienz-PreAudit weltweit vor Ort an den Maschinen und Anlagen der Kunden durchführen.

 

www.festo.com/energysaving

Ansprechpartner:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49(711)34754-4032

Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
PreAudit 1 Das PreAudit verschafft einen Überblick über das gesamte Druckluftsystem vom Kompressor bis zur pneumatischen Anwendung. (Foto: Festo AG & Co. KG)
PreAudit 2 Druckluftexperten von Festo fördern enorme Einsparpotentiale zu Tage, z.B. mittels einer Druckabfallmessung. (Foto: Festo AG & Co. KG)
PreAudit 3 Dokumentierte Ergebnisse geben Hinweise und Empfehlungen in puncto Energieeffizienz. (Foto: Festo AG & Co. KG)