CMMT-AS-PN controlled by SINAPOS functions block with Siemens S7 1500 controller
Titulo:
CMMT-AS-PN controlled by SINAPOS functions block with Siemens S7 1500 controller
Subtítulo:
CMMT-AS; Siemens S7 1500
Descripción:

This document describes which control figures are implemented in CMMT-AS-PN drives and how to use it in programming environment of Siemens in TIA portal. Specifically focus on how to use SINAPOS functions block (PtP non-interpolated motion) in SINAMICS Lib for point to point linear motion.

Tipo de documento:
Application Note CMMT-AS-PN controlled by SINAPOS
Titulo Versión

Application Note - CMMT-AS-PN gesteuert durch SINAPOS Funktionsbaustein mit Siemens S7 1500 Steuerung

 

In diesem Dokument wird beschrieben, welche Steuerungsgrößen in CMMT-AS-PN-Antrieben implementiert sind und wie diese in der Programmierumgebung von Siemens im TIA-Portal verwendet werden. Im Mittelpunkt steht die Verwendung des SINAPOS-Funktionsbausteins (PtP-non-interpolated motion) in SINAMICS Lib für Punkt-zu-Punkt- Linearbewegungen.

CMMT-AS-PN gesteuert durch SINAPOS Funktionsbaustein mit Siemens S7 1500 Steuerung

 

Application Note  - CMMT-AS-PN controlled by SINAPOS functions block with Siemens S7 1500 controller

 

This document describes which control figures are implemented in CMMT-AS-PN drives and how to use it in programming environment of Siemens in TIA portal. Specifically focus on how to use SINAPOS functions block (PtP non-interpolated motion) in SINAMICS Lib for point to point linear motion.