|
Libro blanco: Automatización de válvulas de proceso para apertura y cierre
Una comparación de tipos de control para actuadores neumáticos
Las válvulas de proceso para apertura y cierre pueden automatizarse de diversas maneras mediante sistemas neumáticos. Este libro blanco analiza la automatización con válvula individual, terminal de válvulas y terminal de válvulas digital, y compara estos tres tipos de control en lo referente a:
• Hardware/componentes requeridos y los correspondientes
trabajos
de instalación
• Costes de inversión
• Posibilidades de ahorro de aire comprimido e incremento de la
eficiencia energética
• Posibilidades de diagnosis y mantenimiento
• Posibilidades de integración de funciones
• Aplicaciones prácticas en circuitos orientados a la seguridad
• Aplicaciones prácticas en atmósferas potencialmente explosivas
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
White paper: Riesgo minimizado - SIL para la Industria Química
Este white paper trata los siguientes temas:
- ¿Qué es SIL, por qué es relevante este tema para los operadores de la planta y qué malentendidos comunes existen en este contexto?
- ¿Qué significan los certificados y cómo se leen correctamente?
- ¿En qué sentido son los componentes duraderos una ventaja útil?
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
White paper: Cuatro mitos acerca de la neumática y una ventaja importante
Por qué son rentables los actuadores neumáticos en la gestión de los recursos hídricos
Este libro blanco trata los siguientes temas:
- Se analizan las reservas que a menudo se tienen en relación con la neumática: ¿es cierto que los actuadores neumáticos, en comparación con los eléctricos, presentan una menor fiabilidad, un mayor consumo de energía y un precio más alto, calculado sobre la base de su vida útil completa? La realidad es más compleja.
- Sugerencias concretas e indicaciones para usuarios en el sector de la gestión de recursos hídricos: ¿por qué es aconsejable realizar el cálculo sobre la base de la vida útil?; ¿cómo pueden evitarse fugas?; algunas ventajas de la neumática que no son evidentes a simple vista.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
White paper: Digitalización; nuevas opciones de optimización de instalaciones en la industria de procesos
El presente libro blanco trata los siguientes temas:
- La digitalización como oportunidad para la industria de procesos
- La creación de nuevas oportunidades para las tecnologías consolidadas gracias a la desvinculación de software y hardware. Ejemplo de Festo Motion Terminal.
- Razones por las que los fabricantes, fabricantes de equipos originales y empresas explotadoras de las instalaciones, se benefician del análisis de los datos enviados a la nube a través del gateway para IoT. Consecuencias para el negocio.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
White Paper - Control de válvulas de proceso teniendo en cuenta la seguridad funcional (SIL)
Desde la entrada en vigor de la norma IEC 61508, el tema "Seguridad funcional" en la industria de procesos ha ganado en importancia. A menudo, solo se utiliza el término SIL. Pero ¿qué es exactamente SIL y qué soluciones existen para controlar las válvulas de proceso?
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Libro blanco: Neumática o electricidad
Criterios importantes para la elección de tecnologías
Por tanto, durante la planificación y construcción de máquinas y sistemas, a menudo los ingenieros deben hacer frente al requisito de encontrar una
solución lo más óptima posible para una aplicación determinada. En el presente libro blanco se describen los aspectos que deben tenerse en cuenta a este respecto.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos
En la automatización de procesos se regulan los gases en función de la presión o el caudal. Los requisitos para la prevención y protección contra explosiones hacen que se cree y se mantenga una atmósfera inerte en tanques, reactores y aparatos de proceso de una planta. Aprenda más sobre las ventajas de la tecnología de válvulas proporcionales.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
White Paper: The future role of ethernet and the trend to decentralised control solutions
field bus / Industrial Ethernet
The driving force behind progress in Industrial automation in the last 20 years has without doubt been the networking of automation products via bus systems. The importance of industrial communication within machines and installations is increasing exponentially, especially in the context of recent Industry 4.0 (Internet of Things, IoT) discussions. Networking is decentralised from its starting point – communication at control system level – down to the connection of front-end devices, sensors and actuators, which perhaps already feature decentralised intelligence.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Documento técnico: Sistemas según el principio de modularidad
Automatización modular con terminales de válvulas
Los fabricantes deben acostumbrarse cada vez más a un mercado que realiza encargos más pequeños y de diversos tipos de productos.
Por este motivo, los sistemas según el “principio de modularidad” son la respuesta acertada. Los usuarios pueden añadir o quitar módulos
según sus necesidades. Esto se logra solo con automatización modular.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Conceptos de automatización con neumática
Una comparación entre válvulas individuales y terminales de válvulas
Para controlar válvulas neumáticas automatizadas, ¿utilizar válvulas individuales o terminales de válvulas? ¿Cuáles son las diferencias técnicas y económicas entre ambas posibilidades? Comparación entre ambas posibilidades aplicando el criterio de los costes. ¿Qué diferencias existen en la fase de la puesta en funcionamiento? ¿Qué posibilidades de diagnóstico ofrecen los terminales de válvulas, con el fin de reducir los tiempos de paralización imprevistos? En el presente documento se ofrecen respuestas a esas preguntas.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
White paper: Comparative evaluation of automation concepts for water industry systems
Tools for optimising life cycle costs
Energy efficiency and the optimisation of specific production costs are important commercial and business challenges which we must face for a variety of reasons. Energy-efficient technologies are often more expensive than traditional technologies in the investment phase. However, measures to increase efficiency and reduce life cycle costs (LCC) throughout the entire life cycle of a production plant usually pay off.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Libro blanco: Preparación de aire comprimido
Para incrementar la seguridad del proceso, la disponibilidad de las máquinas y la vida útil de todos los componentes
Cuando el aire comprimido contiene partículas, agua y aceite, la vida útil y el funcionamiento de componentes y sistemas se ven perjudica
dos. Bajan, asimismo, la productividad y la eficiencia energética. Por el contrario, una preparación acorde con las necesidades específicas
de cada aplicación, incrementa significativamente la seguridad del proceso y del producto, al igual que la disponibilidad de su instalación.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Reducción de hasta el 60% en los costes energéticos de los sistemas de aire comprimido
Libro blanco
Para poder sobrevivir a la dura competencia, muchas empresas buscan maneras de reducir los costes de producción, y los sistemas y equipos de aire comprimido que ya tienen varios años ofrecen un gran potencial de ahorro. Mejorando las naves y las instalaciones, los gastos energéticos pueden reducirse en hasta un 60%.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|