Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
La novedad mundial, el Festo Motion Terminal VTEM
La novedad mundial, el Festo Motion Terminal VTEM ¡Neumática digitalizada!Un componente,¡numerosas apps!

El Festo Motion Terminal VTEM lleva el mundo de la automatización a una dimensión totalmente nueva: VTEM es la primera válvula del mundo controlada por aplicaciones. El primer producto que se ha ganado el nombre de neumática digitalizada. Cubre una gran variedad de funciones para las que, en la actualidad, son necesarios más de 50 componentes.

El grupo Festo
El grupo Festo Empresa familiar responsable y actor global en la digitalización

 

En el curso de la digitalización, Festo, como fabricante líder a nivel mundial de técnicas de automatización y formación técnica, se orienta hacia la producción inteligente del futuro con sus productos y servicios. Desde hace más de 60 años, la empresa familiar independiente fundada en 1925 y con sede en Esslingen am Neckar, Alemania, es impulsora de la automatización y se ha convertido, gracias a su exclusiva oferta de productos, en líder mundial en la formación y el perfeccionamiento.

Aceite y gas, petroquímica y química
Aceite y gas, petroquímica y química Automatización en la industria química

Aumente la productividad y fiabilidad de sus equipos de producción involucrándonos lo antesposible en el proyecto de ingeniería. Desarrollamos la solución de automatización adecuada a sus requisitos específicos junto con usted. De esta manera se beneficia de una clara mejoría en seguridad y disponibilidad. Además, con un socio fuerte como Festo, mejora la eficiencia energética y reduce los costes totales de operación (TCO). Le asesoramos sobre las claras ventajas de trabajar con Festo, ya se trate de soluciones de sistemas, sistemas de automatización perfeccionados o componentes individuales.

Automatización de procesos con neumática en el tratamiento de aguas y aguas residuales
Automatización de procesos con neumática en el tratamiento de aguas y aguas residuales Máximas ventajas, mínimos costes y máxima seguridad gracias a la automatización con neumática a medida de Festo
Automatización energéticamente independiente
Automatización energéticamente independiente Reducción de costes mediante la automatización energéticamente independiente de procesos manuales

El accionamiento manual de equipos lejanos y descentralizados (por ejemplo, depósitos de agua pluvial) requiere mucho tiempo y genera costes considerables. Hay que viajar hasta las instalaciones, activar su accionamiento o inspeccionarlas, y regresar. Esto requiere mucho tiempo y es poco efi ciente. La solución: automatización independiente con sistemas fotovoltaicos. De esta manera, el funcionamiento y el control pueden hacerse desde una central de mando.

Savings potential with fieldbus – comparing technologies
Savings potential with fieldbus – comparing technologies

Reducing connections by up to 65%, making huge time savings and increasing the reliability of the connection: these are the key advantages of fieldbus technology. See for yourself!

 

Stama Maschinenfabrik GmbH
Stama Maschinenfabrik GmbH Detailed user report

Milling-turning centres from Stama with integrated automation solution from Festo

Hinge cylinders DFAW
Hinge cylinders DFAW

Get the weld exactly where it should be with the DFAW and proximity switch SDBT-BSW. The DFAW is used mainly in the automotive industry for clamping sheet metal parts during the welding process.

Componentes Mecánicos
Componentes Mecánicos
Automatización de procesos
Automatización de procesos Catálogo de componentes y soluciones
El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos
Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos Obtenga el máximo de sus sistemas.

En la fabricación de neumáticos cada segundo y cada kilovatio cuentan. Descubra cómo, con las soluciones de Festo será más rápido y eficiente, también gracias a una ingeniosa modernización.

Official Partner: nuestro camino juntos hacia un mayor éxito
Official Partner: nuestro camino juntos hacia un mayor éxito

Hay muchas y muy buenas razones para convertirse

en Official Partner de Festo. ¡Descubra los beneficios

de esta cooperación para usted y sus clientes!

Paquete de beneficios para Official Partners: nuestra oferta para usted
Paquete de beneficios para Official Partners: nuestra oferta para usted

Para conseguir que los clientes se entusiasmen por una marca, el

marketing y la presentación local juegan un papel cada vez más

importante. Por este motivo, hemos desarrollado para usted, como

Official Partner, un paquete completo de beneficios que le sirva de

apoyo sostenible y efectivo a la hora de comercializar su oferta de

productos Festo. ¡Disfrute ya de todas las ventajas de un Official

Partner!

Success Story "El largo camino del Agua"
Success Story "El largo camino del Agua" Automatización en una de las plantas depuradoras de agua más modernas de Europa
Eye surgery - BYTEC Medizintechnik
Eye surgery - BYTEC Medizintechnik Detailed user report

Nowadays, cataract surgery is a routine procedure. But this is only possible because companies like BYTEC Medizintechnik develop devices that enable eye surgeons to carry out operations accurately, error-free and in accordance with their own personal requirements. Piezo, proportional and fast-switching valves from Festo, designed in the form of a control block, allow the necessary rapid incisions to be made.

LifeTech - Technology for Life Sciences
LifeTech - Technology for Life Sciences Components for medical technology and laboratory automation

The healthcare sector worldwide is facing ever greater challenges – challenges that could also be addressed by industrial automation. Festo’s LifeTech division offers forward-looking answers as well as innovative solutions for medical technology and laboratory automation. Festo supports systems and equipment manufacturers by combining top quality with maximum efficiency in components and custom-specific solutions.

MCS - Multi Carrier System
MCS - Multi Carrier System Maximum machine flexibility

With the innovative Multi-Carrier-System MCS, a joint development by Festo and Siemens, you are on the right track. The modular transport system can be integrated as appropriate into existing intralogistics and thus complement and in some cases replace classic transport solutions.

Automatización de tanques de rebosamiento de aguas pluviales
Automatización de tanques de rebosamiento de aguas pluviales Automatización inteligente de tanques de rebosamiento de aguas pluviales adaptada completamente a sus necesidades
Eficiencia-energética@Festo
Eficiencia-energética@Festo
Suscripción al RSS