Festo Media Service

Seleccione una categoría en la columna izquierda o utilice la función de búsqueda.

Pie de foto Download
The Festo Group
Festo Press Image Head Office The corporate head office of Festo at Esslingen a.N., Germany. (Photo: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Press Image laboratory automation Festo develops intelligent, tested subsystems for the automation of liquid media and sample handling applications. The applications involve the use of both electric and pneumatic actuators with motors, controllers and handling systems, as well as grippers, sensors and camera systems. (Photo: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Press Image medical technology In medical technology, the focus is on the efficient open-loop and closed-loop control of medical gases. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Precise switching
VAEM The valve control module VAEM from Festo makes precise switching of solenoid valves easier than ever. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Compact with high flow rate
VPWS Safe and precise control of gases with the proportional valve VPWS from Festo (Photo: Festo AG & Co. KG)
No more oxidised wafers
Festo press photo N2 Purge When wafers need to be transported and stored in the semiconductor industry, the N2 purge system from Festo prevents oxygen from oxidising the wafers. (Photo: Festo AG & Co. KG)
La industria electrónica es exigente con sus proveedores
Pruebas en la fabricación electrónica Innovación y presión sobre los precios: en ningún otro sector la presión de la innovación es tan alta como en la industria de semiconductores y de la electrónica, lo que requiere componentes de automatización fiables, de pequeño formato y rentables. (Foto: Festo AG & Co. KG)
La industria electrónica es exigente con sus proveedores
DGST Especialmente atractivos para el sector: minicarros de pequeño formato como el DGST de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
La industria electrónica es exigente con sus proveedores
Arian Scholz “Festo ha doblado sus capacidades de producción en todo el mundo, poniendo especial énfasis en Asia, por lo que está preparada para hacer frente a la alta demanda de productos estándar tanto eléctricos como neumáticos”, explica Arian Scholz, Director de Global Key Account y de Industry Segment Management de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Moving into the digitalised product world
Festo press photo Dr Michael Hoffmeister "We support our customers with digital solutions at every step of the value chain and thus also guide them along their individual digital customer journey," emphasises Dr Michael Hoffmeister, Executive Expert Digital Business at Festo. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Moving into the digitalised product world
Festo press photo CPX-IoT gateway Secure connection to the Festo Cloud and exclusive access to individual digitalisation with the IoT gateway CPX-IoT. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Moving into the digitalised product world
Festo press photo Smartenance Key Visual Smartenance makes time-consuming preventive system maintenance obsolete. (Photos: Festo AG & Co. KG)
Moving into the digitalised product world
Festo press photo Smartenance PC Tablet Phone Smartenance makes time-consuming preventive system maintenance obsolete. (Photos: Festo AG & Co. KG)
Moving into the digitalised product world
Festo press photo Dashboard CPX tablet With the IoT gateway CPX-IoT, it is possible to have preconfigured dashboards for each Festo component – with additional customisation. The dashboard is viewed in the web browser and includes diagrams and traffic lights. (Photo: Festo AG & Co. KG
Digital Maintenance Management by App
Festo press photo Smartenance App The first digital maintenance app for system operators and production managers. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Plug and work with electric drives
Festo press photo Simplified Motion Series The solutions of the Simplified Motion Series from Festo at a glance. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Plug and work with electric drives
Festo press photo EPCS Very economical positioning with the compact electric cylinder EPCS. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Plug and work with electric drives
Festo press photo EGSS Precise and cost-effective positioning with the resilient mini slide EGSS. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Plug and work with electric drives
Festo press photo ERMS Simple and precise swivelling with the heavy-duty rotary drive ERMS. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Connecting the future
Festo press photo Connectivity axes Mechanical connectivity: Handling systems from Festo are not just compact and cost-effective, they also provide an optimal installation and working space ratio to enable the best use of space in assembly systems. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Connecting the future
Festo press photo Connectivity CPXE-IoT Intelligent connectivity: The IoT gateway CPX-IoT provides a turnkey connection for components and modules from the plant to the Festo Cloud via an OPC UA interface. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Connecting the future
Festo press photo Connectivity motor controller Electrical connectivity: Servo motors, servo controllers and open-loop control systems from Festo provide the electrical connectivity to support the mechanical connectivity. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Innovation pays off
Festo press photo, 2019 DMG MORI Innovation Partner Award Festo was presented with the DMG MORI Innovation Partner Award 2019 at the EMO. From left to right: Christian Thönes, Chairman of the Management Board at DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Timo Rickermann, Chief Purchasing Officer at DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Dietfried Lustig, Global Key Account Manager at Festo, Dr. Oliver Jung, Chairman of the Management Board at Festo AG, moderators Angela Julie Wadenpohl and Yasmine Blair, as well as Dr.-Ing. Masahiko Mori, President of DMG MORI COMPANY LIMITED. (Photo: DMG MORI)
El sistema de manipulación adecuado en unos minutos
Pantalla de la guía Handling Guide Online Con la Handling Guide Online, los fabricantes de máquinas y equipos pueden reducir en hasta un 70 % el tiempo que transcurre para que el sistema de manipulación esté instalado en la planta del cliente. (Fotografiía: Festo AG & Co. KG)
It’s official: BionicOpter is the biggest flying robotic insect
Festo Press Image BionicOpter.jpg The highly integrated system can be operated easily and intuitively via a smartphone.
It’s official: BionicOpter is the biggest flying robotic insect
Festo Press Image BionicOpter2.jpg The BionicOpter is an ultralight flying object.
It’s official: BionicOpter is the biggest flying robotic insect
Festo Press Image BionicOpter_WorldGuinnessRecords.jpg Since September 5th the BionicOpter can be observed in the Guinness World Records 2020.
Sofisticado sistema Remote IO
CPX-AP-I Un sistema Remote IO preparado para el futuro de la digitalización: el CPX-AP-I de Festo. (Fotografiía: Festo AG & Co. KG)
Mover cargas de hasta 999 kg con dos dedos
Balancer Ergonomía para una mayor eficiencia: los compensadores servoneumáticos con solución de accionamiento YHBP de Festo permiten a los trabajadores elevar y mover grandes masas con total facilidad en tareas de montaje y logística. (Fotografiía: Festo AG & Co. KG)
Mover cargas de hasta 999 kg con dos dedos
Kia montaje de puertas Montaje de puertas en la producción de vehículos: Kia Motors Eslovaquia apuesta por el compensador. (Fotografía: Kia Motors Eslovaquia)
Mover cargas de hasta 999 kg con dos dedos
Kia montaje de ruedas El montaje de ruedas durante la fabricación de turismos en Kia Motors, en Eslovaquia: el compensador convence también aquí gracias a sus ventajas ergonómicas. (Fotografía: Kia Motors Eslovaquia)
30 mostrar otros resultados ...