Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Guía sobre seguridad técnica
Guía sobre seguridad técnica Soluciones neumáticas y eléctricas
Ahorre tiempo con las herramientas de software de Festo
Ahorre tiempo con las herramientas de software de Festo Simplificamos su trabajo. Todos los días.

Nuestro compromiso es aumentar su productividad. Una de nuestras mayores contribuciones son las herramientas de software, que mejoramos continuamente. Le ayudan a aumentar reservas de productividad que desconoce o a producir más a lo largo de toda la cadena de valor añadido. Desde el primer contacto a la modernización de su máquina: en cada fase del proyecto descubrirá una gran cantidad de herramientas que le serán de ayuda.

Transporte seguro en las industrias auxiliar y automovilística
Transporte seguro en las industrias auxiliar y automovilística Llegue a su destino de forma segura y sin desvíos: máxima disponibilidad de los equipos y seguridad funcional de las máquinas
Electrotecnia y electrónica – Todo de un mismo proveedor
Electrotecnia y electrónica – Todo de un mismo proveedor

Todo de un mismo proveedor: equipos para los laboratorios de electrotécnica

 

Independientemente de las técnicas de control y del accionamiento finalmente aplicadas: la electrotécnica interviene en todas partes.

 

No importa cómo se determinen las prioridades de la formación profesional: en todos los campos de la técnica de fabricación, de los sistemas de control del proceso y de la técnica de la automatización se considera que tanto la electrotécnica como la electrónica forman parte de los conocimientos básicos fundamentales.

 

No importa si se trata de una industria o un taller, si se realizan durante la formación básica, o bien si se aplican en la técnica de sistemas de edificios, de mando o motriz: los sistemas de aprendizaje de Festo Didactic permiten equipar laboratorios de prácticas adecuados para todos los campos de aplicación y presupuestos ya que son completos, individuales y modulares.

Schematic Solution para proyectos EPLAN
Schematic Solution para proyectos EPLAN ¡Ahorro de tiempo real!

Solo Festo dispone de este servicio de esquemas de circuitos para proyectos EPLAN completos: Schematic Solution para proyectos EPLAN documenta sus soluciones configuradas en un abrir y cerrar de ojos. Introduzca simplemente el código del producto y en pocos minutos obtendrá el esquema completo, seguro y sin errores. Atrás quedan la laboriosa búsqueda, la descarga y la conexión de componentes.

Nuevas fuerzas para las clases
Nuevas fuerzas para las clases Conjuntos didácticos para electrotécnica y electrónica
  • Al tener una buena capacitación profesional, se presentan más oportunidades de trabajo interesantes.
  • Aquel que se forma en un centro bien equipado y en una empresa con alto grado de compromiso, logra una formación exitosa.
  • El mayor éxito de aprendizaje es alcanzado gracias a instructores y profesores altamente calificados, laboratorios bien equipados y la perfecta mezcla de dispositivos y medios didácticos.
  • El equipamiento del laboratorio didáctico es óptimo si se produce una coordinación apropiad durante la fase de planificación y si se adquiere todo de un mismo proveedor.


Por lo tanto:
conceptos didácticos, equipos y sistemas para la enseñanza completos y de una misma fuente: Festo Didactic.

Palabra clave: productividad
Palabra clave: productividad "We are the engineers of productivity"

Nuestro mundo se encuentra en constante movimiento y cada día nos exige un sinnúmero de decisiones. Nuestro mundo se encuentra en constante movimiento y cada día nos exige un sinnúmero de decisiones.

Electronics and Electrical Engineering
Electronics and Electrical Engineering Learning solutions for basic and advanced training

The guide includes both CE and non-CE products (from the LabVolt Series).

Servicios y asistencia técnica para un máximo valor añadido
Servicios y asistencia técnica para un máximo valor añadido En todo el mundo, de forma competente, con precisión

Benefíciese a nivel global de procesos rápidos, costes bajos y de la mayor seguridad posible. Gracias a productos de primera calidad y a nuestra amplia oferta de servicios y asistencia técnica: desde la ingeniería hasta la modernización, pasando por el funcionamiento.

The SLS-generated Soft Robotic Hand
The SLS-generated Soft Robotic Hand An Integrated Approach using Additive Manufacturing and Reinforcement Learning

To develop
a robotic system for a complex task
is a time- consuming process. Merging
methods available today, a new ap- proach for a faster realization of a multi-finger soft robotic hand is presented here. This
paper introduces a robotic hand with four fingers and 12 Degrees of Freedom
(DoFs) using bellow actuators. The hand is generated via Selective
Laser Sintering (SLS), an Additive Manufacturing method. The complex task execution of a specific action,
i.e. the lifting, rotating and precise positioning of a handling- object with this robotic hand, is used to structure
the whole develop- ment process. To
validate reliable functionality of the hand from the beginning, each development
stage is SLS-generated and the targeted task execution is trained
via Reinforcement Learning, a machine learning approach.
Optimization points are subsequently derived
and fed back into the hardware development. With this Concurrent
Engineering strategy a fast development of this robotic
hand is possible. The paper
outlines the relevant key strategies and gives insight into
the design process. At the end, the
final hand with its capabilities is presented and discussed.

D-AM1601 Intelligent parallel engine block assembly
D-AM1601 Intelligent parallel engine block assembly
Automation Technology Training Seminars
Automation Technology Training Seminars Designed for machine operators, factory technicians, and engineers
Release list electric drive technology
Release list electric drive technology for the production of engine, gear unit, chassis, casting of the Volkswagen group "Technology specific part"
Vida útil de productos en Festo
Vida útil de productos en Festo Entrenamiento de resistencia para productos de Festo - calidad para una larga vida útil
Products & Services para la industria Biotécnica/Farmacéutica
Products & Services para la industria Biotécnica/Farmacéutica
Proveedor de la industria biotécnica y farmacéutica: fabricación de medicamentos
Proveedor de la industria biotécnica y farmacéutica: fabricación de medicamentos
Desarrollo seguro de procesos en la producción de infusiones
Desarrollo seguro de procesos en la producción de infusiones
Inventing a Micro Aerial Vehicle inspired by the mechanics of dragonfly flight
Inventing a Micro Aerial Vehicle inspired by the mechanics of dragonfly flight BionicOpter

Dragonfly flight is unique: Dragonflies can manoeuvre in all directions, glide without having to beat their wings and hover in the air. Their ability to move each of their four wings independently ena- bles them to slow down and turn abruptly, to accelerate swiftly and even to fly backwards. We looked into the mechanics of the dragonfly flight and managed to transfer its flight dynamics into an ultralight flying object: the Bionicüpter. With a wingspan of 63 cm and a body length of 44 cm, the model dragonfly weighs just 175 g. A brushless motor actuates the four wings and is used to alter the flapping fre- quency. Eight servo motors allow the amplitude and the twisting angle of each wing to be changed independently making the Bionicüpter almost as agile and fast as its natural role model. Here we present

how dragonfly flight dynamics can inspire future design of MAVs.

FACT
FACT Festo Authorized and Certified Training Centre

FACT asocia su institución con la marca Festo, mundialmente reconocida por su posición de excelencia en el campo de la ingeniería, innovación y además líder en el entrenamiento industrial. Sus clientes invertirán en calidad y relevancia.

Cómo obtener el sistema de manipulación adecuado (resumen)
Cómo obtener el sistema de manipulación adecuado (resumen) Obtener en pocos minutos el sistema de manipulación adecuado gracias a la Handling Guide Online

Configure y solicite su sistema estándar de manipulación en tiempo récord gracias a la nueva herramienta en línea "Handling Guide Online".

Nuevas funciones
Nuevas funciones Catálogo de productos en Internet, tienda online, portal de asistencia técnica

¿Conoce nuestro amplio soporte de software para los siguientes pasos del proceso?

 

- Selección y dimensionamiento

- Construcción

- Pedido en la tienda online

- Puesta en funcionamiento y servicio posventa

 

¡Vea todo lo que hemos desarrollado para que llegue al objetivo todavía más rápidamente!

Sistemas de manipulación y Handling Guide Online
Sistemas de manipulación y Handling Guide Online Obtenga el sistema de manipulación en tres pasos

Festo le ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más diversas. Gracias a la nueva herramienta en línea "Handling Guide Online" podrá configurar y solicitar su sistema estándar de manipulación en tiempo récord.

Sistemas de manipulación
Sistemas de manipulación La gran diversidad: estándar, alto dinamismo, compacto y soluciones personalizadas

Festo le ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más diversas. Desde soluciones estándar para aplicaciones habituales hasta soluciones individuales. Además, nuestros sistemas listos para instalar, nuestro software y nuestros servicios garantizan una reducción de los costes. Le apoyamos en todo momento, desde la planificación del proyecto y el montaje hasta la puesta en funcionamiento.

Bionics4Education
Bionics4Education Bionics Kit by Festo

Bionics, or bio-inspired engineering recognizes that nature has something to teach us. For billions of years, nature has successfully engineered natural, adaptive technologies for its survival. The organisms and

ecosystems we are surrounded by face many of the same challenges that we do.

Optimización de la logística
Optimización de la logística Optimización de su proceso de logística

La adquisición ajustada sistemática de Festo se basa en: Minimizar costes, desde la identificación de la demanda hasta la transmisión del pedido, aumentando paralelamente la productividad y la fiabilidad del proceso. Una optimización específica del almacenamiento y del procedimiento de pedido.

Industria biotecnológica y farmacéutica
Industria biotecnológica y farmacéutica

A la vanguardia mediante soluciones de automatización específi cas

Con soluciones de ingeniería, sistemas completos, módulos y productos

individuales, Festo le ofrece lo necesario para implementar sistemas

de automatización por módulos, ampliables sistemáticamente.

Tanto si usted produce substancias activas con métodos biotecnológicos

o químicos, si se ocupa de la formulación o si se encarga del

envasado en salas limpias, Festo le ofrece asesoramiento técnico,

sistemas destinados a reducir el consumo de energía, cursos y productos,

para que usted disponga de equipos más fi ables y de un mayor nivel de productividad para la obtención de productos de alta calidad reproducible.

Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS
Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS ¡Perfectamente integrado!

Con los nuevos reguladores de accionamientos CMMT-AS y los servomotores EMMT-AS disfrutará de una conectividad máxima en hardware y software, de la mejor eficiencia, diseño inteligente y de un manejo sencillo. Movimiento dinámico y posicionamiento de precisión, ya sea punto a punto o interpolado. Puesta en funcionamiento extremadamente sencilla y muy rápida del sistema de accionamiento incluida.

Flexible loading in end line packaging
Flexible loading in end line packaging D-PC1601

We provide you with flexible automation solutions for your loading requirements, whether electric, pneumatic or a combination of both. With all components from a single source – from suction grippers and electric axis systems right up to CODESYS controllers. That allows you to implement dynamic loading processes with fast format changeovers, for example. And we provide you with additional support, from engineering to commissioning and operation.

Unidad de mantenimiento MS12
Unidad de mantenimiento MS12
Software FluidDraw P5 - Professional Version6
Software FluidDraw P5 - Professional Version6 Oferta simplificada

Ahora aún mejor: FluidDraw es sinónimo de una documentación estandarizada, rápida y sencilla de sus máquinas o sistemas. Con
el nuevo FluidDraw 6 puede crear esquemas de circuitos neumáticos y eléctricos de forma aún más segura y eficiente. Además de las nuevas funciones y de una interfaz renovada, le ofrecemos distintos modelos de licencia para que seleccione la que más se adapte a sus necesidades.

30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.