Festo Media Service

Seleccione una categoría en la columna izquierda o utilice la función de búsqueda.

Pie de foto Download
Flexible interfaces in plant engineering
Festo press photo VZXA Flexible, robust and offering high performance – the angle seat valves VZXA from Festo control media flows quickly and reliably. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Flexible interfaces in plant engineering
Safety block Save space and prevent leakages using several angle seat valves type VZXA in a safety block. (Photo: Festo AG & Co. KG)
El grupo Festo
Head Office Sede central de Festo en Esslingen a.N., Alemania. (Fotografía: Festo AG & Co. KG)
El grupo Festo
process automation Festo ofrece apoyo a sus clientes en todas las fases del proyecto, desde la ingeniería hasta la puesta en marcha y el mantenimiento. (Fotografía: Festo AG & Co. KG)
El grupo Festo
CP_Factory Cualificación para la Industria 4.0: Festo Didactic ofrece con CP Factory una plataforma física y virtual de aprendizaje e investigación. Esta plataforma reproduce mediante modelos las estaciones de un equipo de producción real. (Fotografía: Festo Didactic SE
Todo de un mismo proveedor
Alexander Wagner "Desde hace más de 50 años, Festo el socio de confianza en la automatización para fabricación de alimentos de alta calidad. Nuestra combinación de la tecnología neumática y eléctrica es la base para unos procesos de producción eficientes", explica Alexander Wagner, vicepresidente de Food and Packaging en Festo. (Fotografía: Festo AG & Co. KG)
Todo de un mismo proveedor
VZQA La válvula aprisionadora neumática VZQA controla granulados, líquidos conteniendo materias sólidas, y medios abrasivos o altamente viscosos. (Fotografía: Festo AG & Co. KG)
Todo de un mismo proveedor
DFPD Versátil, robusto y adecuado para condiciones extremas: el nuevo actuador de cuarto de vuelta DFPD para automatización de procesos. (Fotografía: Festo AG & Co. KG)
Todo de un mismo proveedor
Motion Terminal VTEM 1 Mediante la integración rápida de nuevas funciones a través de apps, los desarrolladores de máquinas pueden crear un tipo básico de máquina y, en función de la selección de las apps, equiparla con diferentes funciones y características de acuerdo con los requisitos del cliente. (Fotografía: Festo AG & Co. KG)
Utilización versátil
VZXA Flexible, robusta y potente: la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de medios de forma rápida y fiable. (Fotografía: Festo AG & Co. KG)
First turnkey IoT solution
CPX-IoT-Gateway Secure connection to the Festo Cloud and exclusive access to individual digitalisation: the IoT gateway CPX-IoT. (Photo: Festo AG & Co. KG)
First turnkey IoT solution
Portrait Michael Hoffmeister “Festo is working closely with other companies in the German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association and on the Platform Industry 4.0 project to create a common reference architecture,” explains Dr Michael Hoffmeister, Management Expert at Festo in the newly founded Digital Business section. (Photos: Festo AG & Co. KG)
First turnkey IoT solution
YXMx Kinematics with controller, software packages for motion tasks and condition monitoring, and an app for cloud-based visualisation: the modular positioning platform YXMx from Festo. (Photos: Festo AG & Co. KG)
Cambio de formato simplemente pulsando una tecla
Multi-Carrier-System® 3 Multi-Carrier-System®: el sistema de transporte modular y flexible se puede adaptar por software a distintos formatos con tan solo tocar un botón. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Cambio de formato simplemente pulsando una tecla
Sistema circular Multi-Carrier-System®: el sistema de transporte modular y flexible se puede adaptar por software a distintos formatos con tan solo tocar un botón. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Cambio de formato simplemente pulsando una tecla
Motion Terminal VTEM 3 Festo Motion Terminal es el primer sistema que permite controlar funciones neumáticas con una aplicación, sin necesidad de sustituir o modificar el hardware. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Cambio de formato simplemente pulsando una tecla
Motion Terminal VTEM 2 Festo Motion Terminal es el primer sistema que permite controlar funciones neumáticas con una aplicación, sin necesidad de sustituir o modificar el hardware. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Cambio de formato simplemente pulsando una tecla
Sistema completo VTEM y MCS Cambio de formato simplemente pulsando una tecla: dos innovaciones de Festo permiten cambios de formato sencillos y que solo haya que realizar en una máquina – Festo Motion Terminal VTEM y Multi-Carrier-System® MCS. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Cambio de formato simplemente pulsando una tecla
Sistema de pinza Flexibilidad máxima: Los envases de distintos tamaños y el número correspondiente de productos se colocan directamente en Multi-Carrier System® (MCS) mediante los carros (portadores) de libre posicionamiento. Este procedimiento permite transportar en el carro, agrupar y empaquetar de forma sincronizada los productos. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Revolución en la automatización
Revolución en la automatización
Revolución en la automatización
Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"
Fotografía de prensa de Festo: producción óptima de alimentos Características tales como la eficiencia energética con diagnóstico en tiempo real, la monitorización del estado, la inteligencia descentralizada y los mecanismos de decisión autónomos permiten aplicar la Industria 4.0 para envasar alimentos de forma higiénica. Con ello Festo responde a las cuestiones esenciales relacionadas con Industria 4.0, es decir, la seguridad de los procesos y la tecnología de seguridad. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"
Fotografía de prensa de Festo: serie MS Perfecta preparación del aire comprimido: ¬mediante unidades de mantenimiento combinadas y preconfiguradas de la serie MS cuya eficacia ha sido demostrada en la práctica. Se puede solicitar con solo un número de artículo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"
Fotografía de prensa de Festo: MPA-C IP69K sin armario de maniobra: el terminal de válvulas Clean Design MPA-C marca nuevas pautas. Cumple el grado de protección IP69K y KBK4, la clase de resistencia a la corrosión más alta de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"
Versatilidad y diseño todo en uno
Actuador giratorio DFPD Versátil, robusto y apto para situaciones extremas: el nuevo actuador giratorio DFPD se utiliza en la automatización de procesos. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Versatilidad completa de la logística interna
Sistema Multi-Carrier 3 Sistema Multi-Carrier: un sistema de transporte capaz de satisfacer todas las exigencias debido a su gran versatilidad. (Fotografías: Festo AG & Co. KG)
Versatilidad completa de la logística interna
Sistema Multi-Carrier 4 Sistema Multi-Carrier: un sistema de transporte capaz de satisfacer todas las exigencias debido a su gran versatilidad. (Fotografías: Festo AG & Co. KG)
Versatilidad completa de la logística interna
Sistema Multi-Carrier 5 Sistema Multi-Carrier: un sistema de transporte capaz de satisfacer todas las exigencias debido a su gran versatilidad. (Fotografías: Festo AG & Co. KG)
Versatilidad completa de la logística interna
Sistema Multi-Carrier, carro Movimientos independientes de los carros del sistema Multi-Carrier (Fotografía: Festo AG & Co. KG)
Versatilidad completa de la logística interna
Sistema circulante Los carros del sistema Multi-Carrier pueden transportarse desde un extremo a otro del sistema de transporte circulante interno. (Fotografía: Festo AG & Co. KG)
Versatilidad completa de la logística interna
SINAMICS Máquinas versátiles, con el sistema de accionamiento modular SINAMICS. (Fotografía: Siemens AG)
Versatilidad completa de la logística interna
SIMOTION El sistema modular para el control de movimientos muy dinámicos SIMOTION: para aplicaciones extremadamente dinámicas con el sistema Multi-Carrier. (Fotografía: Siemens AG)
8 mostrar otros resultados ...