Festo Media Service

Seleccione una categoría en la columna izquierda o utilice la función de búsqueda.

Pie de foto Download
Change of name of Festo AG & Co. KG to Festo SE & Co. KG
Festo Press Image Head_Office.jpg Head Office of Festo in Esslingen a.N., Germany (Photo: Festo AG & Co. KG)
Change of name of Festo AG & Co. KG to Festo SE & Co. KG
Festo Pressebild Head_Office.jpg Stammsitz von Festo in Esslingen a.N., Deutschland (Foto: Festo AG & Co. KG)
La inteligencia artificial se incorpora a la robótica neumática
BionicSoftHand 1 La BionicSoftHand puede girar un “cubo” de doce caras de manera que, al final, quede hacia arriba una cara predeterminada.
La inteligencia artificial se incorpora a la robótica neumática
BionicSoftHand 2 La BionicSoftHand se acciona de forma neumática para que pueda interactuar de forma segura y directa con las personas.
La inteligencia artificial se incorpora a la robótica neumática
BionicSoftArm 1 El robot ligero neumático BionicSoftArm es completamente flexible y es apto para la colaboración directa entre personas y robots.
La inteligencia artificial se incorpora a la robótica neumática
BionicSoftArm_SCARA El BionicSoftArm utilizado en el clásico SCARA para tareas de pick and place: también puede trabajar en espacios muy pequeños salvando los obstáculos.
¿Cómo funciona el Liderazgo 4.0?
Xavier Segura "El objetivo principal de un modelo de Liderazgo 4.0 es crear un sentimiento de unión", afirma Xavier Segura, responsable de la dirección de Festo Sales Cluster España/Portugal.
¿Cómo funciona el Liderazgo 4.0?
Festo Barcelona Festo en Barcelona: El líder del mercado europeo en tecnología de automatización neumática y eléctrica está estratégicamente bien situado en el centro de la región económica más fuerte de la Península Ibérica, no lejos de los principales fabricantes españoles de máquinas e instalaciones.
¿Cómo funciona el Liderazgo 4.0?
CP Factory Training 4.0: la CP Factory de Festo Didactic ofrece una plataforma de aprendizaje e investigación cibernética.
Transformación industrial
Digitalización 1 Automatización digital en la producción
Transformación industrial
Dr Oliver Jung Dipl.-Ing. Dr. h.c. Oliver Jung, presidente de la junta directiva de Festo AG
Gestión digital del mantenimiento a través de aplicación
Smartenance La aplicación Smartenance de Festo: primera aplicación de mantenimiento digital para directores de producción y operadores de instalaciones (Foto: Festo AG & Co. KG)
Monitorización del estado en la nube con solo pulsar un botón
Dashboard Mejora la transparencia de funcionamiento para el jefe de producción y los operadores: los paneles de instrumentos preconfigurados y listos para usar de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Agregar valor a las cadenas de suministro a través de la
Fotografia de prensa HP Center of Excellence 1 El nuevo 3D Printing and Digital Manufacturing Center of Excellence a Barcelona. (Foto: HP)
Agregar valor a las cadenas de suministro a través de la
Fotografia de prensa HP Center of Excellence 2 Las nuevas instalaciones de HP integran diseños flexibles para la colaboración entre ingeniería, grupos de I+D, clientes y socios con flotas de los últimos sistemas de producción en 3D de plásticos y metales para un desarrollo de productos rápido y ágil. (Foto: HP)
Inteligencia artificial directamente en la máquina
Fotografia de prensa Tanja Maaß “Lo esencial es integrar la inteligencia artificial directamente en la máquina para interpretar los datos en tiempo real allí donde se generan”, dice Tanja Maaß, gerente de Resolto. (Foto: Resolto Informatik GmbH)
Inteligencia artificial directamente en la máquina
Fotografia de prensa Resolto La solución de software Scraitec de Resolto reconoce el buen estado de una instalación y detecta cualquier anomalía mediante el análisis en tiempo real de los datos de los sensores de una instalación. (Foto: Resolto Informatik GmbH)
Inteligencia artificial directamente en la máquina
Fotografia de prensa CPX-IOT Con la puerta de enlace CPX-IOT de Festo como hardware, los clientes pueden monitorizar sus máquinas e instalaciones a nivel de campo. El componente de software ScraiField hace posible la comunicación con el nivel de campo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Lean & Green Award for production plant of Festo
Produktionswerk_Sofia.jpg The Global Production Center Sofia in Bulgaria – manufacturing location of Festo for sensors, cables and other electronic components. Photo: Festo AG
Lean & Green Award for production plant of Festo
Lean_Green_Gewinner.jpg The winner team from Festo. Photo: Stefan Bausewein
sps trade fair in Nuremberg: Festo focuses on hybrid automation
Festo Press Image Dr Frank Melzer Dr Frank Melzer, Member of the Management Board Product and Technology Management (CTO) at Festo (Photo: Festo AG & Co. KG)
sps trade fair in Nuremberg: Festo focuses on hybrid automation
Festo Press Image CMMT-ST Servo drive controller CMMT-ST – the compact extra low-voltage servo drive controller for highly economical positioning and movement. (Photo: Festo AG & Co. KG)
sps trade fair in Nuremberg: Festo focuses on hybrid automation
Festo Press Image Simplified Motion Series Implement simple motion tasks electrically and communicate intelligently via IO-Link® in control systems and even in the cloud. (Photo: Festo AG & Co. KG)
sps trade fair in Nuremberg: Festo focuses on hybrid automation
Festo Press Image BionicOpter The BionicOpter can be operated easily and intuitively via smartphone. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Compact, versatile powerhouse
Festo Press Image VYKA The media separated solenoid valve VYKA from Festo allows the precise dispensing of fluids and the control of liquid flows in manifold duct plates for continuous flow applications. (Photo: Festo AG & Co. KG
Ready-to-install solutions for the lab-on-a-chip
Festo Press Image Festo LifeTech Mobile analytical devices allow fast testing to identify pathogens in the case of colds or flu-like infections as well as other bacterial or viral diseases. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Ready-to-install solutions for the lab-on-a-chip
Festo Press Image Valve assembly in vitro diagnostics In vitro diagnostics made easy with a ready-to-install valve block for controlling the cartridges in bench-top units. (Photo: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Press Image Head Office The corporate head office of Festo at Esslingen a.N., Germany. (Photo: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Press Image laboratory automation Festo develops intelligent, tested subsystems for the automation of liquid media and sample handling applications. The applications involve the use of both electric and pneumatic actuators with motors, controllers and handling systems, as well as grippers, sensors and camera systems. (Photo: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Press Image medical technology In medical technology, the focus is on the efficient open-loop and closed-loop control of medical gases. (Photo: Festo AG & Co. KG)
30 mostrar otros resultados ...