Festo Media Service

Seleccione una categoría en la columna izquierda o utilice la función de búsqueda.

Pie de foto Download
Conexión con el futuro
Connectivity CPXE-IoT Conectividad inteligente: La pasarela IoT de CPX-IoT conecta los componentes y los módulos de la instalación terminados con la nube de Festo a través de una interfaz OPC-UA. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Conexión con el futuro
Connectivity Ejes Conectividad mecánica: En la sala de producción, los rentables sistemas de manipulación de Festo son de gran ayuda para lograr aprovechar bien el espacio en el sistema de montaje. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Conexión con el futuro
Connectivity Motor Controller Conectividad eléctrica: Adecuada para la electromecánica, la conectividad eléctrica completa a la conectividad mecánica con servomotores, servorreguladores y sistemas de control de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
El grupo Festo
Fotografía de prensa de Festo Head Office.jpg Sede central de Festo en Esslingen a.N., Alemania(Imagen: Festo AG & Co. KG)
El grupo Festo
Fotografía de prensa de Festo VTEM.jpg Con el Festo Motion Terminal (VTEM), Festo anuncia en 2017 la era digital de la neumática.(Imagen: Festo AG & Co. KG)
El grupo Festo
Fotografía de prensa de Festo CP_Factory.jpg Cualificación de personal técnico con soluciones de Festo Didactic: cualificación para la Industria 4.0 con la fábrica de aprendizaje ciberfísica (Imagen: Festo Didactic SE)
Festo doubles revenues in the automation of battery production
Festo Press Image Electromobility Festo doubles revenues in the automation of battery production. (Photo: Festo AG & Co. KG
Astonishing space efficiency
ELGC Ideal ratio of installation to working space: the spindle axis ELGC-BS combined with the servo motor EMME-AS (Photo: Festo AG & Co. KG)
Astonishing space efficiency
EGSC Impresses with compact dimensions: mini-slide EGSC with servo motor EMME-AS (Photo: Festo AG & Co. KG)
Astonishing space efficiency
handling ELGC + EGSC Verblüffende Raumeffizienz: ELGC und EGSC kombiniert in einem Handling-System in adapterfreier „One-size-down“-Montage (eine Größe kleiner möglich) (Foto: Festo AG & Co. KG)
Flexible, yet standardized
Harwin 1 Modular design: the three stations of the Gecko assembly line for inserting, press-fitting and bending the contact pins – designed using standard components from Festo (Photo: Festo AG & Co. KG)
Flexible, yet standardized
Paul McGuiness “The modular concept developed together with Festo future-proofs our assembly lines” says Paul McGuinness, Operations Director at Harwin (Photo: Festo AG & Co. KG)
Flexible, yet standardized
Harwin 2 Everything for the servo press kit YJKP is available from a single source: drive package, controller, and application software (Photo: Festo AG & Co. KG)
Flexible, yet standardized
Harwin 3 Dynamic and precise: the compact handling system YXMx takes care of the XY movement of the connectors below the servo press (Photo: Festo AG & Co. KG)
Flexible, yet standardized
Harwin 4 Everything under control with the servo press kit YJKP: controller CECC-X and motor controller CMMP including application software. (Photo: Festo AG &Co. KG)
Flexible, yet standardized
electronics illustration image Festo – automation partner of electronics manufacturing (Photo: Festo AG & Co. KG)
Getting a grasp of Industry 4.0
Eberhard Klotz "Industry 4.0 is definitely more than a marketing hype," says Mr Klotz. "It is backed up by specific projects and products." (Photo: Festo AG & Co. KG)
Getting a grasp of Industry 4.0
BionicAnts Visionary objects in the Bionic Learning Network: autonomous and self-controlling systems such as BionicANTs. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Getting a grasp of Industry 4.0
IoT-Gateway Way for a secure cloud solution: the IoT gateway CPX-IoT which will enable machine and system builders as well as end customers to significantly improve their overall equipment effectiveness. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Getting a grasp of Industry 4.0
Technology Plant Scharnhausen The Scharnhausen Technology Plant: plenty of user experience from pilot projects in own production. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Getting a grasp of Industry 4.0
Assembly control Concept of the SmartFactory: machines and systems that offer much greater flexibility in the Technology Plant. (Photo: Festo AG & Co. KG)
Getting a grasp of Industry 4.0
Tablet computer Ingenious step: the introduction of tablet computers in maintenance.. (Photo: Festo AG & Co. KG)
First turnkey IoT solution
CPX-IoT-Gateway Secure connection to the Festo Cloud and exclusive access to individual digitalisation: the IoT gateway CPX-IoT. (Photo: Festo AG & Co. KG)
First turnkey IoT solution
Portrait Michael Hoffmeister “Festo is working closely with other companies in the German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association and on the Platform Industry 4.0 project to create a common reference architecture,” explains Dr Michael Hoffmeister, Management Expert at Festo in the newly founded Digital Business section. (Photos: Festo AG & Co. KG)
First turnkey IoT solution
YXMx Kinematics with controller, software packages for motion tasks and condition monitoring, and an app for cloud-based visualisation: the modular positioning platform YXMx from Festo. (Photos: Festo AG & Co. KG)
Revolución en la automatización
Revolución en la automatización
Revolución en la automatización
Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"
Fotografía de prensa de Festo: producción óptima de alimentos Características tales como la eficiencia energética con diagnóstico en tiempo real, la monitorización del estado, la inteligencia descentralizada y los mecanismos de decisión autónomos permiten aplicar la Industria 4.0 para envasar alimentos de forma higiénica. Con ello Festo responde a las cuestiones esenciales relacionadas con Industria 4.0, es decir, la seguridad de los procesos y la tecnología de seguridad. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"
Fotografía de prensa de Festo: serie MS Perfecta preparación del aire comprimido: ¬mediante unidades de mantenimiento combinadas y preconfiguradas de la serie MS cuya eficacia ha sido demostrada en la práctica. Se puede solicitar con solo un número de artículo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"
Fotografía de prensa de Festo: MPA-C IP69K sin armario de maniobra: el terminal de válvulas Clean Design MPA-C marca nuevas pautas. Cumple el grado de protección IP69K y KBK4, la clase de resistencia a la corrosión más alta de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"
30 mostrar otros resultados ...