Festo Media Service

Seleccione una categoría en la columna izquierda o utilice la función de búsqueda.

Pie de foto Download
The Festo Group
Festo Press Image Head Office The corporate head office of Festo at Esslingen a.N., Germany. (Photo: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Press Image laboratory automation Festo develops intelligent, tested subsystems for the automation of liquid media and sample handling applications. The applications involve the use of both electric and pneumatic actuators with motors, controllers and handling systems, as well as grippers, sensors and camera systems. (Photo: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Press Image medical technology In medical technology, the focus is on the efficient open-loop and closed-loop control of medical gases. (Photo: Festo AG & Co. KG)
El sistema de manipulación adecuado en unos minutos
Pantalla de la guía Handling Guide Online Con la Handling Guide Online, los fabricantes de máquinas y equipos pueden reducir en hasta un 70 % el tiempo que transcurre para que el sistema de manipulación esté instalado en la planta del cliente. (Fotografiía: Festo AG & Co. KG)
Revolución en la automatización para máquinas textiles
Motion Terminal VTEM 1 Revolución en la automatización con Festo Motion Terminal: con la integración de nuevas funciones mediante Apps, los desarrolladores de máquinas pueden crear un tipo básico de máquina y equipar dichas máquinas con diferentes características de acuerdo con los requisitos del cliente. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Revolución en la automatización para máquinas textiles
Motion Terminal VTEM 2 Motion Terminal VTEM: su aspecto exterior es más bien discreto y presenta el clásico y elegante diseño de los productos Festo. Su interior está repleto de sofisticada tecnología, en combinación con la informática empleada. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Revolución en la automatización para máquinas textiles
Motion Terminal VTEM 3 Motion Terminal VTEM: su aspecto exterior es más bien discreto y presenta el clásico y elegante diseño de los productos Festo. Su interior está repleto de sofisticada tecnología, en combinación con la informática empleada. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Una buena labor
Duerkopp Adler 1 El autómata 581 de Dürkopp Adler para ojales en forma de ojo de cerradura alcanza un grado máximo de rapidez. Con las compactas electroválvulas VUVG de Festo, apenas necesita cuatro segundos para hacer un ojal. (Photos: Festo AG & Co. KG)
Una buena labor
Duerkopp Adler VUVG El autómata 581 de Dürkopp Adler para ojales en forma de ojo de cerradura alcanza un grado máximo de rapidez. Con las compactas electroválvulas VUVG de Festo, apenas necesita cuatro segundos para hacer un ojal. (Photos: Festo AG & Co. KG)
Una buena labor
Duerkopp Adler 2 Los ojales garantizan una unión a la vez funcional y óptica de tejidos. Sin embargo, en la fabricación textil no se dispone de mucho tiempo para su producción. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Una buena labor
Duerkopp Adler_Markus Richter «Con la tecnología de Festo, nuestro autómata de coser 581 para ojales en forma de ojo de cerradura con punto de cadena doble es el más rápido del mundo en su categoría», dice Markus Richter, director de desarrollo en Dürkopp Adler. (Foto: Festo AG & Co. KG)
La maquinaria textil que llega a lo más alto
Industria textil Tanto para el hilado como para el texturizado, la confección de tejidos, el punto circular, el punto plano o el acabado de textiles, Festo ofrece productos resistentes a buen precio para todos los sectores de la fabricación textil. (Foto: Festo AG & Co. KG)
La maquinaria textil que llega a lo más alto
DSBC 1 En la fabricación textil son fundamentales las máquinas fiables y con optimización de costes: Los componentes resistentes y económicos como el cilindro ISO DSBC de Festo son ideales. (Foto: Festo AG & Co. KG)
La maquinaria textil que llega a lo más alto
VTUG En la fabricación textil son fundamentales las máquinas fiables y con optimización de costes: Los componentes resistentes y económicos como el cilindro ISO DSBC o el terminal de válvulas VTUG de Festo son ideales. (Foto: Festo AG & Co. KG)
La maquinaria textil que llega a lo más alto
DSBC 2 El cilindro DSBC previamente montado con sensores, racores y elementos para el montaje se configura online con el Festo Design Tool 3D. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Ahora es posible equipar las máquinas y sistemas con las
Sistema de montaje VUVG Una válvula compacta cada doce segundos: sistemas de montaje automatizados con tiempos breves de cambio de herramienta para grandes cantidades de producción de productos de automatización del programa básico de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Ahora es posible equipar las máquinas y sistemas con las
DGST Precisión y potencia con el yugo y el carro fabricados de una sola pieza: el mini carro DGST. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Ahora es posible equipar las máquinas y sistemas con las
DFM Resistente y compacto con múltiples opciones de fijación extraordinarias: el cilindro guiado DFM. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Ahora es posible equipar las máquinas y sistemas con las
VUVG Caudal elevado con una anchura de construcción estrecha: la válvula compacta VUVG. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Ahora es posible equipar las máquinas y sistemas con las
ADN-S Precisión y ahorro de espacio con diversas opciones de montaje: el cilindro compacto ADN-S. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Ahora es posible equipar las máquinas y sistemas con las
MS2 Ligero y potente para usos descentralizados: el filtro regulador MS2. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Ahora es posible equipar las máquinas y sistemas con las
PUN-H/Q Multicolor, transparente, extremadamente flexible: la combinación de tubo flexible y racor PUN-H/Q. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Un miembro de la familia pequeño pero potente
CMMT-ST El regulador de servoaccionamiento CMMT-ST: el regulador de servoaccionamiento compacto de bajo voltaje para movimientos y posicionamientos de alta rentabilidad. (Foto: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Pressebild Head Office Head Office of Festo in Esslingen a.N., Germany. (Photo: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Pressebild process automation Festo supports its customers in all project phases, from engineering right through to operation and maintenance. (Photo: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Press Image SIL and explosion protection Festo supplies products and solutions for safety-related applications. (Foto: Festo AG & Co. KG)
The Festo Group
Festo Press Image CP Factory Qualification for Industry 4.0: Festo Didactic offers a cyber-physical learning and research platform in the form of the CP Factory. This platform models the stations in a real production plant. (Photo: Festo Didactic SE)
El equipo de carga y descarga inteligente
AZO CleanDock 1 AZO CleanDock bajo el control de la plataforma de automatización CPX. (Fotografia: Festo AG & Co. KG)
El equipo de carga y descarga inteligente
AZO CleanDock 2 El acoplamiento de la pieza activa en la pieza pasiva tiene lugar mediante los actuadores lineales neumáticos de Festo. (Fotografia: Festo AG & Co. KG)
El equipo de carga y descarga inteligente
AZO CleanDock 3 Los actuadores lineales son controlados por el terminal eléctrico modular CPX con control integrado CEC y terminal de válvulas MPA. (Fotografia: Festo AG & Co. KG)
30 mostrar otros resultados ...