Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Génie électrique et électronique
Génie électrique et électronique Systèmes d’apprentissage et services pour la formation technique

The guide includes both CE and non-CE products.

FACET®
FACET® Un système d’apprentissage intégré complet en électronique

FACET® et les cours eSeries – Un système entièrement intégré

 

Le système FACET® avec eSeries est une combinaison unique de matériel et de logiciel offrant une solution d’apprentissage complète pour la formation en électronique.

Le système de formation modulaire couvre quatre domaines de l’électronique :

 

– Principes de base de l’électricité et de l’électronique

– Électronique numérique et de microprocesseur

– Électronique industrielle

– Communications

Électrotechnique et électronique – Tout chez un seul fournisseur
Électrotechnique et électronique – Tout chez un seul fournisseur

Tout en un – équipements pour les laboratoires d’électrotechnique

 

Indépendamment de la technique d’entraînement et de commande mise en oeuvre à la fin : l’électrotechnique intervient à tout moment.

 

Quelle que soit la manière dont vous intégrez les grands thèmes dans la formation : l’électronique et l’électrotechnique font partie des connaissances de base pour tous les domaines de la technique d’automatisation, de process et de production.

 

Dans l’ndustrie ou l’artisanat, lors de l’enseignement des notions élémentaires concernant la domotique, la technique d’entraînement ou de commande : les systèmes d’apprentissage de Festo Didactic permettent d’équiper les laboratoires d’apprentissage pour tous les domaines d’application et à tous les budgets – intégralement, individuellement et de façon modulaire !

DSI Data Acquisition and Control Interface (DACI)
DSI Data Acquisition and Control Interface (DACI) A universal laboratory measurement device
Equipment set TP 1021
Equipment set TP 1021 EasyKit microcontroller

Embedded systems made easy


Until now, the development of embedded systems has been the preserve of specialists. Every step of the design process, the manufacture of special printed circuit boards and the programming of the microcontroller (usually only in C++ or Assembler) required expert knowledge and
instruction.


This is where the idea of EasyKit comes in: standardised, easy-tobatch electronic modules and a graphically orientated programming
interface make it much simpler to create microcontroller-based control systems. This means that sophisticated applications can be created with a minimum amount of integration work.

Nouvelle énergie pour la formation
Nouvelle énergie pour la formation Ensembles de formation pour l’électrotechnique et l’électronique
  • Une bonne formation est le plus sûr moyen de trouver un emploi intéressant.
  • Apprendre dans une école bien équipée et une entreprise qui s’implique est le plus sûr moyen de réussir sa formation.
  • Le meilleur taux de réussite s’obtient lorsque les formateurs et enseignants sont hautement qualifiés, leurs laboratoires correctement équipés et leurs équipements et supports didactiques parfaitement harmonisés.
  • L’équipement optimal d’un laboratoire de formation est le fruit d’une planification concertée avec un interlocuteur unique.

 

D’où la solution qui s’impose:
concepts pédagogiques, équipements et systèmes d’apprentissage de A à Z d’un fournisseur unique: Festo Didactic.

Festo Didactic – Partenaire de l‘enseignement technique
Festo Didactic – Partenaire de l‘enseignement technique

Festo Didactic accompagne le développement et l’acquisition des compétences dans le domaine de l’enseignement technique.
Partenaire des établissements d’enseignement publics ou privés, des gouvernements et des entreprises, nous concevons et mettons en place des laboratoires et des centres de formation, du matériel pédagogique et des programmes qui forment les participants aux connaissances et exigences professionnelles requises dans des environnements complexes et hautement dynamiques.

Receive One-Year of Unlimited Free NIMS Industrial Technology Maintenance Exams
Receive One-Year of Unlimited Free NIMS Industrial Technology Maintenance Exams

As a part of Festo Didactic's commitment to building tomorrow's workforce, we have worked closely with NIMS to enhance our products and coursewave. Our NIMS ITM Package is officially aligned to the NIMS ITM standard.

Reference Projects Global Project Solutions
Reference Projects Global Project Solutions
Festo Didactic : systèmes didactiques LabVolt Series
Festo Didactic : systèmes didactiques LabVolt Series Toute une nouvelle gamme de possibilités

L'histoire de LabVolt Series chez Festo Didactic

 

Depuis 50 ans, Festo Didactic est reconnue dans le monde entier pour le développement de systèmes didactiques intuitifs de grande qualité destinés à la formation technique.

 

En juin 2014, Festo Didactic a renforcé sa position de leader en tant que fournisseur international de solutions d'apprentissage technique en rachetant le fabricant canado-américain LabVolt Systems. La gamme de produits Lab-Volt, présentée sous le nom de « LabVolt Series », fait désormais partie intégrante de l'offre globale de Festo Didactic.

Solutions de formation clé en main
Solutions de formation clé en main Équipement de laboratoire et d'atelier Pour la science, la technologie et la formation
Mind-Sight Learning Content Management System
Mind-Sight Learning Content Management System LabVolt Series 47513
Geothermal Training System
Geothermal Training System LabVolt Series 46126

Bring a Complete Geothermal Home Energy System to your Classroom

Vocational and Technical Training as a Key to Rehabilitation
Vocational and Technical Training as a Key to Rehabilitation

Education plays a major role in the after-correctional center life. Not only does it reduce the recidivism rate1 and improve life conditions on an individual basis, but it also reduces dependency on public assistance, cuts costs for the prison system, and increases positive contributions to society in general.

Technique pour la formation et la science
Technique pour la formation et la science L’offre actuelle de Festo Didactic
FACT
FACT Festo Authorized and Certified Training Centre

Le FACT associe votre institution à la marque Festo – reconnue comme standard pour l’excellence, l’innovation, et le leadership de la formation industrielle. Et vos clients sont disposés à en payer la qualité et la pertinence.

Souscrire au flux RSS