Les Essentiels 2019
Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

Le Groupe Festo
Le Groupe Festo Une entreprise familiale responsable et un acteur international de la digitalisation

 

Dans le domaine de la digitalisation, Festo, leader mondial dans la fourniture de techniques d'automatisation et de formations techniques, s'oriente vers la production intelligente de l'avenir avec ses produits et ses services. Depuis plus de 60 ans, l'entreprise familiale indépendante fondée en 1925, et établie à Esslingen, Allemagne, est un moteur de l'automatisation et est devenue un leader mondial de la formation technique professionnelle et continue grâce à son offre unique.

Festo Motion Terminal VTEM
Festo Motion Terminal VTEM La pneumatique digitalisée
Process automation with pneumatics in water and wastewater treatment
Process automation with pneumatics in water and wastewater treatment Maximum benefits, minimum costs and maximum safety thanks to customised automation with pneumatics from Festo
Energy-autonomous automation
Energy-autonomous automation Reduce costs with energy-autonomous automation of manual processes

The manual operation of remote decentralised plants such as rainwater retention basins is costly in terms of both time and money. Travel to the location, actuate or inspect the system, travel back to the offi ce: all of this takes time and is not very productive. The answer is energy-autonomous automation using photovoltaics while operation and monitoring take place in a central control room.

Savings potential with fieldbus – comparing technologies
Savings potential with fieldbus – comparing technologies

Reducing connections by up to 65%, making huge time savings and increasing the reliability of the connection: these are the key advantages of fieldbus technology. See for yourself!

 

Stama Maschinenfabrik GmbH
Stama Maschinenfabrik GmbH Article d‘application:

Centres de fraisage-tournage de la Stama avec une solution d’automatisation intégrée de Festo

Hinge cylinders DFAW
Hinge cylinders DFAW

Get the weld exactly where it should be with the DFAW and proximity switch SDBT-BSW. The DFAW is used mainly in the automotive industry for clamping sheet metal parts during the welding process.

Le Dock réfléchit aussi
Le Dock réfléchit aussi Commande décentralisée dans la manipulation des produits en vrac

Au premier abord,la manipulation des produits en vrac semble être simple : transporter, remplir, livrer. Pourtant, l’art de la manipulation de différents matériaux réside dans les détails, comme c’est le cas avec l’arrimage et le désarrimage des récipients à des stations de pesage. Au cours de ces opérations, il y a un risque de contaminations croisées et de libération de poussières et c’est ce qu’empêche AZO CleanDock. Sa nouvelle version

va même plus loin : elle réfléchit. Directement installée sur le Dock, la commande intégrée CEC du terminal modulaire électrique CPX Festo apporte plus de sécurité aux processus et raccourcit les temps de service.

Automatisation de Process - Produits et solutions
Automatisation de Process - Produits et solutions

Depuis des années, Festo développe des solutions d’automatisation pour de nombreux secteurs industriels. En transférant notre expérience d'une industrie à l'autre, nous profitons de synergies précieuses et nous créons des économies d'échelle.

 

Les produits et solutions d’automatisation de process Festo servent tous les niveaux de la pyramide de l'automatisation, du niveau supervision aux solutions de terrain.

Higher productivity for your tire production
Higher productivity for your tire production When the rubber hits the road.

In tire production, every second and every kilowatt counts. Discover how you can become faster and more efficient in all areas with solutions from Festo, including through clever retrofitting.

Expertise, savoir-faire et solutions
Expertise, savoir-faire et solutions Industries de l'agroalimentaire et de l'emballage
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo
Official Partner: our common route towards greater success
Official Partner: our common route towards greater success

There are lots of good reasons to become a Festo

Official Partner. Find out the benefits of this

partnership for you and your customers!

Official Partner Package – our special offer for you
Official Partner Package – our special offer for you Benefit package for Official Partners

Marketing and local representation are becoming more and more

important in making a brand attractive to customers. That is why we

have developed a comprehensive package of benefits for you as an

Official Partner of Festo.

Success Story "Water's long journey"
Success Story "Water's long journey" Automation in one of the most modern water treatment plants in Europe
Eye surgery - BYTEC Medizintechnik
Eye surgery - BYTEC Medizintechnik Detailed user report

Nowadays, cataract surgery is a routine procedure. But this is only possible because companies like BYTEC Medizintechnik develop devices that enable eye surgeons to carry out operations accurately, error-free and in accordance with their own personal requirements. Piezo, proportional and fast-switching valves from Festo, designed in the form of a control block, allow the necessary rapid incisions to be made.

LifeTech - Technology for Life Sciences
LifeTech - Technology for Life Sciences Components for medical technology and laboratory automation

The healthcare sector worldwide is facing ever greater challenges – challenges that could also be addressed by industrial automation. Festo’s LifeTech division offers forward-looking answers as well as innovative solutions for medical technology and laboratory automation. Festo supports systems and equipment manufacturers by combining top quality with maximum efficiency in components and custom-specific solutions.

MCS - Multi Carrier System
MCS - Multi Carrier System Maximum machine flexibility

With the innovative Multi-Carrier-System MCS, a joint development by Festo and Siemens, you are on the right track. The modular transport system can be integrated as appropriate into existing intralogistics and thus complement and in some cases replace classic transport solutions.

Automation of rainwater overflow basins
Automation of rainwater overflow basins Intelligent automation of rainwater overflow basins according to your individual requirements
Souscrire au flux RSS