Terminaux de distributeurs CPX - Le matériel, les principes de base
Terminaux de distributeurs CPX - Le matériel, les principes de base

Le génie mécanique et l’ingénierie des installations ne peuvent plus ignorer les terminaux de distributeurs. Les systèmes complexes pré-configurés intégrant des éléments mécaniques, pneumatiques et électriques offrent de nombreux avantages lors de la construction d’une installation, mais placent le personnel devant de nouvelles missions:
• Comment le génie électrique et le génie pneumatique interagissent-ils ?
• Quelles sont les possibilités de modification et d’extension ?
• Comment les erreurs peuvent-elles être détectées et éliminées ?
• Quelles sont les premières aides au diagnostic disponibles ?

Maintenance et diagnostic sur installations électropneumatiques
Maintenance et diagnostic sur installations électropneumatiques

Approfondissez vos connaissances techniques des commandes pneumatiques et électropneumatiques complexes et améliorez vos compétences méthodologiques.

CODESYS - Programmation d'API
CODESYS - Programmation d'API

La norme de programmation IEC 1131 est devenue obligatoire pour l’ensemble des constructeurs depuis 1999. Actuellement, elle est la référence sur le marché de l’automatisme. La maîtrise de cette norme est nécessaire pour réaliser les applications portables et réutilisables sur les différentes plateformes de l’automatisation. Notre formation permet d’acquérir les connaissances de bases sur le langage CODESYS introduit par la norme IEC-1131.

La programmation des API : la norme IEC-1131-3
La programmation des API : la norme IEC-1131-3

La norme de programmation IEC 1131 est devenue obligatoire pour l’ensemble des constructeurs depuis 1999. Actuellement, elle est la référence sur le marché de l’automatisme. La maîtrise de cette norme est nécessaire pour réaliser les applications portables et réutilisables sur les différentes plateformes de l’automatisation.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys

Flexibility despite a high degree of automation is one of the most important challenges in manufacturing companies. It demands the integration and networking of different controls in a complex automation system. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user interface, functionality and command sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming

In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

Mastering the basics of electrical drives
Mastering the basics of electrical drives

As electrical drives are increasingly used in industry, many mechanical engineers and technicians are confronted with this new and initially complex technology and are expected to be able to commission and maintain it. This is a daunting prospect for anyone that has not had proper training. This course aims to provide this target group with the attitudes, skills and knowledge they need to master the basics. On completion of the training participants are able to select the most appropriate components for a given application, safely commission drives, and locate and eliminate simple faults.

Souscrire au flux RSS